Wi-SUN 产品

来自物联网行业领导者的经认证 Wi-SUN 技术

Wi-SUN 认证产品

硬件

Wi-SUN 无线 SoC 选择列
选择列
产品名称 Wi-SUN 认证 MCU 内核 频率范围 (MHz) 闪存 (kB) RAM (kB) 最大输出功率 (dBm) GPIO 安全 峰值 RX 灵敏度
EFR32FG28 系列 2 SoC
1 GHz 以下无线 + 2.4 GHz BLE SoC
ARM Cortex-M33 110 970 1024 128 、 256 16 31 、 49 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -124.8 (在 @ 915 MHz 时为 4.8 kbps OQPSK)

    按 A -> Z 顺序排序
    按 Z -> A 顺序排序

    按值筛选...

      使用 Silicon Labs 和 Digi 从端到端构建、部署和管理您的 Wi-SUN 网络。

      套件和板

      Wi-SUN 开发套件

      EFR32FG25 Wi-SUN Pro 套件采用精心设计,能够支持基于亚 GHz WiSUN FAN 的无线物联网设备的开发。Pro 套件包括一个无线电板,为 EFR32FG25 无线 SoC 提供完整的参考设计,并具有涵盖 863-876 或 902-928 MHz 的 +16 dBm 匹配网络。每个 Wi-SUN Pro 套件都包含 3 完整主板和无线电板设置,支持进行多节点测试网络配置。

      该无线 Pro 套件主板包含带数据包追踪接口和虚拟 COM 端口的板载 J-LINK 调试器,从而可通过连接的无线电板和外部硬件进行应用程序开发和调试。该主板还包含传感器和外围设备,可轻松展示 EFR32 众多功能中的某些功能。

      Wi-SUN-PK6015A 863-876 MHz

      EFR32FG25 Wi-SUN 863-876 MHz +16 dBm Pro 套件

      EFR32FG25 Wi-SUN Pro 套件旨在支持基于 1 GHz 以下 Wi-SUN FAN 的无线物联网设备的开发。Wi-SUN-PK6015A Pro 套件包括一个无线电板,可为 EFR32FG25 无线 SoC 提供完整的参考设计,匹配网络为 +16 dBm,覆盖 863 至 876 MHz。

      Wi-SUN-PK6016A 902-928 MHz

      EFR32FG25 Wi-SUN 902-928 MHz +16 dBm Pro 套件

      EFR32FG25 Wi-SUN Pro 套件旨在支持基于 1 GHz 以下 Wi-SUN FAN 的无线物联网设备的开发。Wi-SUN-PK6016A Pro 套件包括一个无线电板,可为 EFR32FG25 无线 SoC 提供完整的参考设计,匹配网络为 +16 dBm,覆盖 902 至 928 MHz。

      Wi-SUN 兼容的无限电板

      收音机板频段闪存 (kB)内存 (kB)输出功率 (dBm)Wi-SUN蓝牙 5蓝牙网状网络ZigbeeThread1 GHz 以下2.4 GHz
      xG28-RB4400C863-928 MHz102425614✔✔   ✔ 
      xG28-RB4401C869*928 MHz102425620✔✔   ✔ 
      FG25-RB4270B902 - 928 MHz192051216✔    ✔ 
      FG25-RB4271A863 - 876 MHz192051216✔    ✔ 
      FG25-RB4272A470 - 510 MHz192051216✔    ✔ 
      SLWRB4164A915 MHz102425619✔✔✔✔✔✔✔
      SLWRB4163A868 MHz102425619✔✔✔✔✔✔✔
      SLWRB4170A868 - 915 MHz102425619✔✔✔✔✔✔✔

      软件和工具

      Wi-SUN 软件开发

      Silicon Labs Wi-SUN SDK 包括用于 Wi-SUN 终端节点和边界路由器的行业领先软件栈和开发工具。开发人员可以将 Silicon Labs 的软件和工具与 SoC 和 Wi-SUN 参考应用一起使用,从而快速并可靠地:

      • 开发多节点网状网络
      • 同时监控和调试多个节点
      • 可视化分析系统性能


      Wi-SUN SDK
      • FAN 认证 PHY
      • FAN 认证路由器堆栈
      • FAN 认证边界路由器参考
      • CoAP 库
      • Wi-SUN 示例应用程序
      • Wi-SUN 边界路由器演示
      • Wi-SUN 网络分析仪







      遇到任何开发问题?

      • 访问社区

        与来自世界各地的工程师和开发人员互动,并查看我们的知识库文章,其中包含常见问题解答、示例代码和其他资源。

      应用

      简化无线连接

      在技术架构上连接您的应用,设计用于跨物联网应用扩展,包括智能电表、路灯、停车、天气监测和废物管理,汇集至一个物联网网络中。了解有关特色应用程序的更多信息。

      智能计量

      智慧城市

      街道照明

      了解有关 Wi-SUN 的信息

      简介

      什么是 Wi-SUN?

      Wi-SUN(无线智能泛在网络)是领先的 IPv6 1 GHz 以下网状网络技术,也是一种助力智能电网设备间实现无缝连接的无线通信标准。它专为大规模户外物联网网络而设计,例如用于高级计量基础设施 (AMI)、家庭能源管理和配电自动化的无线网状网络。Wi-SUN 的物理层基于 IEEE 802.15.4g 标准,MAC 层基于 IEEE 802.15.4e 标准,确保了低功耗和高可扩展性。Wi-SUN 联盟负责制定该标准。Wi-SUN 联盟是一个由全球成员企业组成的生态系统,致力于加速推动场域网络 (FAN) 和物联网 (IoT) 的实施。Silicon Labs 很荣幸成为 Wi-SUN 联盟的发起成员。

      Wi-SUN 城市连接

      Wi-SUN 如何工作?

      Wi-SUN 利用网状网络技术,为智慧城市、公用事业,以及工业物联网应用提供长距离、低功耗的通信支持。它在非授权的 1 GHz 以下频段工作,能够确保可扩展性、可靠性和安全性。Wi-SUN 支持具有自修复和自形成节点的大规模网络,能够以最少的基础设施覆盖广泛区域。

      为什么要与 Silicon Labs 合作开发
      Wi-SUN?

      十多年来,Silicon Labs 一直处于 Wi-SUN 标准开发的最前沿。Silicon Labs 凭借在 Wi-SUN 认证设备、认证协议栈、全面参考设计,以及开发工具方面的深厚积累,为您的所有智慧城市项目及更多应用提供一站式解决方案。该公司于 2021 年 4 月获得首个 Wi-SUN 认证,最近又取得了 FAN1.1 配置文件和 PHY 认证。FAN 1.1 认证涵盖对 OFDM 技术的支持,这凸显了 Silicon Labs 在推进 Wi-SUN 技术发展、为物联网应用提供可靠解决方案方面的决心。

      探索城市的人

      Wi-SUN 认证

      Wi-SUN FAN 认证是 Wi-SUN 联盟制定的认证计划的一部分,旨在确保设备满足场域网络 (FAN) 中特定的互操作性和安全性标准。这些认证证明设备符合 Wi-SUN FAN 配置文件要求,其中包括对通信协议、安全功能和性能的严格测试。以下列出了 FAN 1.1 认证,供参考:

      Wi-SUN Alliance 徽标
      Wi-SUN FAN

      WiSUN FAN 1.1 选项

      FAN 1.1 提供三种主要选项:

      1. FAN 1.1 核心(又称 FAN 1.0+):这是在 FAN 1.0 的基础上又新增了一项功能 — 全网信息元素 (PAN-wide Information Elements),从而实现网络范围内更广泛的信息共享。
      2. FAN 1.1 高性能 (HP):此选项适用于需要更强处理能力的设备。它引入了全功能节点 (FFN) 来处理需要强大功能的任务,并采用了 SUN-OFDM PHY。FAN1.1 规范引入的另一个显著特性是“模式切换”,这意味着节点之间可以进行调制方式和数据速率的协商。在 FG25(FSK 和 OFDM)以及 FG28(仅 FSK)上均受支持
      3. FAN 1.1 低能耗 (LE):此选项侧重于最大限度地降低电池供电设备的功耗。它引入了有限功能节点 (LFN)。FAN 1.1 LFN 受 EFR32FG28(仅 FSK)以及 EFR32FG25(FSK 和 OFDM)支持。


      通过这些培训材料,了解更多有关 Wi-SUN 的信息

      常见问答

      Wi-SUN 常见问题

      我们的专家已经回答了关于 Wi-SUN 的最常见问题。点击每个 Wi-SUN 常见问题,即可查看答案和更多资源。

      2026 Tech Talks Available On-Demand

      From Simplicity SDK for Zephyr to Bluetooth Channel Sounding, catch up on every session from our 2026 Tech Talks in our On-Demand Library. Explore expert-led recordings and downloadable resources with the practical guidance you rely on, whenever is convenient for you. 

      关闭
      正在加载结果
      关闭
      Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software