智能家居

安全摄像机

适用于智能、安防、节能无线摄像头和可视门铃的无线解决方案

简介

无线安防摄像头和可视门铃

以家庭为中心是日益增长的全球趋势,这促使消费者在智能家居安防摄像头和可视门铃上投入更多资金。得益于此类物联网解决方案取得的长足进步,用户可查看谁在门口,并在孩子放学回家或包裹送达时收到提醒。无论您在家还是在外,这些设备都能提高安全性,让您更安心,同时可实现更灵活、更高效的生活方式。正因如此,全球智能家居安防摄像头市场预计将以 16% 的复合年增长率增长,到 2026 年将达到 104 亿美元。


Silicon Labs 的安防摄像头和门铃无线解决方案

Silicon Labs 为可靠、低功耗、高性能的 Wi-Fi 摄像头和可视门铃提供了尤为先进的无线解决方案,吞吐量高达 4K。SiWx917 SoC 通过外部 PSRAM 功能提供最低的 Wi-Fi 6 功耗,可用于更先进的摄像头解决方案。经 RF 认证的模块,带有内置天线,帮助您将上市时间缩短 9 个月或更长时间。

安全参考设计简介

设计无线摄像头和可视门铃时应考虑什么?


如何最大限度地延长始终在线 Wi-Fi 摄像头的电池寿命?

当用户想要将摄像头放置在没有线路电源的地方时,Wi-Fi 是优选解决方案。遗憾的是,大多数 Wi-Fi 摄像头能耗较高,需要频繁充电/更换电池。而另一方面,Silicon Labs 的 Wi-Fi 解决方案可显著延长电池寿命。在 Silicon Labs 宣布推出较低功耗 Wi-Fi 6 SoC - SiWx917 之前,高功耗一直是始终在线 Wi-Fi 摄像头的典型挑战。SiWx917 不仅提供“目标唤醒时间 (TWT)”等节能 Wi-Fi 6 功能,还可延长云连接无线摄像头和门铃的电池寿命。


如何实现可靠的 1 GHz 以下无线摄像头控制?

利用 1 GHz 以下技术,可通过安全、节能的无线控制将摄像头无缝集成到现有安防系统中。使用专有 (FG28) 和 Z-Wave (ZG28) 等 1 GHz 以下片上系统 (SoC) 选项,不需要使 Wi-Fi 保持活动的流量,从而可显著降低功耗,延长电池寿命。此外,由于安防摄像头和门铃系统通常安装在室内和室外,想要实现安全中心的集中式管理,具有长距离且有效的墙壁穿透力至关重要。Silicon Labs 的 1 GHz 以下解决方案可提供长达 1.5 英里的涵盖范围,使其非常适合此类应用。


Wi-Fi 4 与 Wi-Fi 6?

家庭中 Wi-Fi 连接的设备急剧增加,加剧了 2.4 GHz 频段的拥塞。在 2022 年,一个典型家庭拥有 22 台联网设备,预计这一数值将增长到 50 台。全新 Wi-Fi 标准引入了双频解决方案,因此流量可在 2.4 GHz 和 5 GHz 频段上传播,从而改善带宽分配。然而,高能耗双频 5 GHz Wi-Fi 会降低室内性能,增加设计复杂性和成本。Silicon Labs SiWx917 将这两个频段的优点集于一身——在 2.4 GHz 频段上可提供单频段 Wi-Fi 6,吞吐量高达 4K,可支持高密度环境,无需高能耗的 5 GHz 和双频设计。


如何最大限度地提高无线摄像头的安全性?

联网摄像头会对房主的隐私构成严重威胁。Silicon Labs 提供市场上尤为先进的物联网安全解决方案,帮助您保护您的设备和用户免受远程攻击和物理篡改,提高您的品牌可信度。


如何提高 Wi-Fi 接入点的兼容性?

在将安防摄像头整合到家庭网络时,消费者面临诸多挑战。SiWx917 提供了开箱即用的体验,搭配蓝牙低功耗功能,实现轻松安装,同时支持接入点站模式。下一个问题点是 Wi-Fi 接入点的兼容性。Silicon Labs 不仅对数百台 AP 设备进行严格测试;我们还利用独立的第三方测试实验室来验证和假设我们的客户产品将成功连接到其家中的任何接入点。这不仅可提高客户满意度,还可减少成本高昂的退货。


如何提高电池供电摄像机的 Wi-Fi 吞吐量?

如何从带宽中获得最大的数据吞吐量,同时最大限度地降低功耗?Silicon Labs 的 SiWx917 是功耗非常低的 Wi-Fi 6 SoC,可提供 86 Mbps 带宽 (4K),功耗仅为最相近 SoC 竞品的一半。


如何简化无线摄像头设置?

复杂的摄像头调试可能会让客户感到沮丧,并增加支持请求量。Silicon Labs 提供诸多解决方案,可简化用户的设备调试。SiWx917 Wi-Fi SoC 具有集成蓝牙低功耗共存功能,BG22 可提供独立的蓝牙低功耗功能,使用智能手机即可轻松设置摄像头。

 

安防摄像头方框图

查找合适的产品

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software