-
简介
简介
农业因过度生产、过度消耗以及供应链问题而造成的浪费受到严格审查。过度生产会导致水、能源和劳动力的大量浪费。该行业面临的其他挑战包括碳足迹日益增加、森林砍伐程度高以及土地退化。
智慧农业中的无线技术
无线连接可增强和优化传统的农作运营,借助传感器、机器人、计算机成像和分析工具,农民可掌控他们的家畜和作物。通过简化劳动密集型任务以及使农作更可预测,农民可提高效率,并从首次收成中看到经济效益。无线连接在各种智慧农业应用中都具有很大的吸引力。
气候条件监测
传感器监测田间条件并绘制气候条件图,从而可选择合适的作物并提高产量。
温室自动化
获取有关土壤状况、照明、温度和湿度等温室条件的准确实时信息。
作物管理
根据作物种植特定的传感器数据,检测异常情况并有效预防任何可能影响产量的病虫害。
家牛管理和监测
安装在家牛身上的传感器可监测牛的健康状况,识别患病牛只,从而将其与牛群分开,避免污染。
精准农业
农民可根据传感器数据估计作物所需的最佳用水、肥料和农药量,从而减少开支,种植出更好、更健康的作物。
预测分析
数据分析工具有助于使本质上高度依赖天气条件的农业更易于管理和预测。
Silicon Labs 无线解决方案
Silicon Labs 赋能物联网设备制造商,使其能够为每个农场设计可靠的无线解决方案。我们的无线 SoC 产品组合可带来长距离、超低功耗且出色的 RF 性能和低延迟 1 GHz 以下解决方案。
面向非专有智慧农业解决方案的 Wi-SUN 技术
Wi-SUN FAN(场域网)技术可提供良好的覆盖范围,且其网状拓扑能够支持密集网络,非常适合户外的物联网网络。Silicon Labs 的系列 2 无线 SoC 产品家族 - EFR32FG25 支持 Wi-SUN FAN 1.1 规范,由多个无线电板和一个 32 位 ARM® 及一个带 97.5 MHz 平台的 Cortex®-M33 内核组成。
面向智慧农业的专有网络
虽然 Wi-SUN 非常适合某些应用,但还有一些应用更适合专有方法。这些应用无需标准化网状网络方法带来的复杂性和日常管理开支,也无需拥有不易受到标准化方法支持的移动资产。借助 EFR32FG23 等设备,客户可开发自己的低功耗、点对点或星形网络。
用于后端连接的泛在 Wi-Fi
如果通过传感器网络将田间数据传输到后端或云,Wi-Fi 将会是理想的连接选项。Wi-Fi 可为灌溉管理系统提供支持,无需高数据吞吐量,但需要强大的无线连接和良好的覆盖范围。
智慧农业技术的关键设计考量因素
我们来探讨一下在设计阶段可能有用的应用特定要求。
远程传感器的电池寿命
当通过远程传感器和标签监测家畜和作物时,如果电池没电了,农民可能会失去收成,错失已注册的活动,机器也可能会停止生产。
长距无线范围
在农业中,传输距离相差可达几十公里,因此无线覆盖范围和可靠性极其重要。Silicon Labs 的 1 GHz 以下无线解决方案可最大限度地扩大覆盖范围,并确保设备在任何情况下都能准确无误地运行。
针对大型网络轻松调试设备
对一个普通农场而言,实时监测数据每天可转化为 50 万个数据点。如要安装大量传感器和标签,需要在数分钟内轻松完成设备安装和调试,而且几乎不会遇到任何麻烦。
-
查找合适的产品
-
资源