- 简介
简介
零售业中的无线商业照明
能源效率和更环保的空间
照明消耗了很大一部分建筑物能源,通常达到预算的 25%。智能照明显著降低了企业的能源成本,并提高了商业建筑的可持续性。一个主要的行业趋势是从白炽灯到 LED 照明的转变。
然而,节能 LED 只是其中的一部分。自动占用和日光传感器根据需求调整照明以及在自然光充足时调暗来缩减成本,帮助企业节省能源和资金,同时减少碳足迹。
使用无线技术简化设置和维护
将蓝牙网状网络集成到照明系统中可带来诸多优势,如简化安装、减少电缆使用量,并使传感器和控制装置的安装更轻松。对现有系统进行改造可加快施工速度并削减成本。电池供电或能量收集传感器和控制装置还可省时省钱。蓝牙通过智能手机应用程序可实现轻松设置和维护,从而进一步简化流程。
通过定位服务提升价值
在商业建筑中,灯具分布广泛且通常安装密集。当这些灯具采用蓝牙等无线技术进行传感器与控制连接时,同样的技术也可用于定位服务。
它们将灯具转换成虚拟蓝牙信标,定期将信标数据包传输到智能手机和其他便携式设备上。部署蓝牙信标为有价值的服务(包括室内定位和导向设计)打开了机会之门。
物联网驱动型商业照明解决方案
Silicon Labs 的无线产品支持面向未来的商业照明设计,通过软件升级实现新应用程序和功能(如昼夜节律照明、预测性维护和增强型定位服务)的无缝集成。
物联网商业照明设计注意事项
适用于无线照明的网状网络
商业照明系统通常跨越具有密集节点网络的大片区域。蓝牙网状网络或 Zigbee 等技术凭借其可扩展性、多跳通信以及对市电和低功耗节点的支持而成为理想之选。
Silicon Labs 是领先的无线网状网络提供商,已部署超过 1 亿个用于无线照明应用的节点。我们的无线 SoC 包含蓝牙网状网络、Zigbee、Thread 和 Z-wave 等主要网状网络技术,专为满足照明的独特需求量身打造。
标准化网络照明控制设备配置文件
最近标准化的网络照明控制 (NLC) 设备配置文件通过将自动化和适应性照明控制引入 LED 系统来提高商业环境的效率。通过将照明操作和管理与能够检测每个区域内特定需求(如占用率和自然光水平)的传感器相集成,确保了在需要时精确地启动照明。
我们的蓝牙 SoC 和模块可支持以下 NLC 配置文件:环境光传感器、基本场景选择器、调光控制、基本亮度控制器和占用传感器。
针对市电供电应用进行优化
灯具充当网状连接网络的主干,在节点之间传递消息。这些设备通常为市电供电,不需要针对电池操作进行优化。
我们的 EFR32xG21 针对网状网络中的这些核心设备进行了优化,在传输功率和接收器灵敏度方面具有业界出色的 RF 性能。这些设备还配备 96 kB 的 RAM 和 1024 kB 的闪存,确保它们能够运行核心网络活动,例如参与网状网络时发送蓝牙信标。EFR32xG21 还可在高达 +125 °C 的环境中运行,适用于某些应用。
最大化商业照明应用中的物联网安全性
物联网安全在商业照明应用中至关重要。企业照明系统中的安全漏洞可能威胁整个网络、业务应用和公共安全,并对品牌和业务造成重大损害。
我们的无线解决方案在所有级别都安全无虞,可保护您的照明产品免受极为复杂的攻击。我们的 Secure Vault 固件助力全球首款无线 SoC 实现了 PSA 2 级认证。
商业照明方框图
- 查找合适的产品
- 资源