许多智能设备和物联网制造商正在从专有协议转向基于标准的开源开发,以追求创新并提高设备的可访问性。例如,公用事业运营商现在正趋向于基于多供应商标准的协议,尽管这类运营商历来保守,并且运营单一供应商网络以实现高级计量和配电自动化。然而,转型往往伴随着新的挑战,管理大规模物联网网络的复杂性可能令人望而生畏。
进入 Wi-SUN 场域网络 (FAN)。凭借广泛的覆盖和范围功能,Wi-SUN 已成为为公用事业、城市和市政当局提供无线连接的关键。Wi-SUN FAN 具有自形成、自修复的 IPv6 网状网络功能,再加上多层企业级安全性和高数据吞吐量,非常适合在大规模室外网络和恶劣环境中,以及工业、电池供电和公用事业设备间驱动连接。
大规模网络管理的先驱:Cisco Field Network Director (FND)
随着现场区域网络 (FAN) 的普及,Cisco 率先通过其 Field Network Director (FND) 提供可扩展的管理解决方案。Cisco FND 通过建立电网弹性、增强可见性和提供更好的数据,为运营商提供决策支持,主动解决管理这些大型网络所带来的问题。
FND 的核心是 Cisco 的 CoAP 简单管理协议 (CSMP),FND 使用该协议来管理大规模设备部署。CSMP 专为百万节点、资源受限的网络而构建,可安全高效地提供生命周期终端设备管理工作流,包括设备注册、配置、指标报告和固件管理。
尽管 CSMP 历来为专有,但 Cisco 最近决定开放 CSMP 以扩展其用例,并将 Wi-SUN 的覆盖范围扩展到新的设备类型和芯片合作伙伴,从而通过开放标准实现更多样化的网络。CSMP 是 Wi-SUN FAN 中设备管理的热门选择,Wi-SUN FAN 大规模部署用于公用事业计量、公用事业配电自动化和市政街道照明等关键基础设施。但 Cisco 知道还有更多尚未开发的潜力。
挑战
公用事业设备制造商发现,管理大规模物联网网络可能很复杂且需要大量资源,因此需要创新解决方案来实现高效且可扩展的网络管理。
解决方案
Cisco 完善的 Field Network Director (FND) 将 CoAP 简单管理协议 (CSMP) 添加到 Silicon Labs 的 EFR32FG25/26 设备中,可实现对大型 Wi-SUN 现场局域网 (FAN) 的全面、可扩展且安全的管理。
结果
该合作进一步将 Wi-SUN 的现有业务范围扩展到公用事业应用,提高了 FAN 的采用率,并通过 FND/CSMP 改进了设备管理,所有这些都是为了推动创新和开源开发,为公用事业网络上更广泛的应用增加设备类型。
协作激发了 Wi-SUN 网络的创新
Cisco 和 Silicon Labs 正在合作,通过将 CSMP 引入 Silicon Labs 的 EFR32FG25 和 EFR32FG28 设备来实现这一扩展。这使 Silicon Labs 能够提供完整的系统解决方案,提供 Wi-SUN FAN 并将 EFR32 的功能扩展到其他低功耗节点。Cisco FND 和 Silicon Labs 的 EFR32FG25 和 EFR32FG28 是自然的组合,它们将管理公用事业网络的首要工具与 EFR32 的多功能性相结合,以加速开源开发,为 Wi-SUN 网络带来新的设备类型,并推动 FND 内新功能的开发。
大规模网络将继续存在(并扩大规模)
即使是像公用事业领域这样保守的行业也热衷于采用 FND,以确保电网弹性和最优公用事业管理。Silicon Labs 和 Cisco 之间的合作使得 EFR32 设备支持 CSMP 并提高了 Wi-SUN-FND 兼容性,这是该行业寻求扩展和开放性的又一个例子。此外,CSMP 最近的开源特性允许合作伙伴构建在已经过验证的 FND 工具下管理的解决方案。
在 Silicon Labs 和 Cisco,连接不只是一个时髦术语。我们很高兴能继续推动大规模物联网网络和开源开发的发展。