- 简介
简介
重新定义零售业中的防损
在当今的智能零售生态系统中,实体访问控制与盗窃检测同样关键。零售商正越来越多地为高价值展示商品(包括智能手机、平板电脑和高端配件)部署支持蓝牙的锁具和访问系统,确保仅授权员工或顾客可与这些商品交互。
通过集成此类控制系统,零售商既能防止未授权取用,又能打造沉浸式体验——顾客可激活展示品并探索产品功能,同时确保零售环境的安全。
该解决方案的核心是 Silicon Labs 的 BG22 蓝牙 SoC,它可提供 Secure Vault 保护、以高能效运行,并为每次交互提供可靠的安全性与便捷性。
从零售防损到价值生成
领先的零售商正在重塑防损的概念。传统的 RFID 和声学磁性技术现在通过蓝牙得到了增强,可将标签从仅作为防损工具转变为模块化价值生成平台,以改善运营和提升客户体验。
实现室内定位
通过蓝牙测向功能增强防损标签,为零售商提供了一种非侵入式且更全面的防损方法,它可以扩展至现代、非门控购物环境,并支持全渠道策略。蓝牙到达角 (AoA) 和离开角 (AoD) 技术以亚米级精度跟踪物品的位置。
丰富产品信息
通过蓝牙无线连接增强的防损标签可在客户的智能手机上无缝地为客户提供更丰富、更深入的产品信息、规格、用户评论等。零售商能够在建立客户忠诚度的同时提供有针对性的推广服务。
改进在线结账
防损标签上开启的蓝牙连接,可为零售环境带来顺畅的线上购物体验。客户只需使用智能手机通过蓝牙扫描产品信息,在线支付,停用标签,完成购买即可。
了解时尚零售技术创新者 Zliide 如何为零售店带来虚拟购物体验。
在开发用于防损的智能无线和室内定位解决方案时,请注意这些最佳实践设计考虑因素。
MCU 推动零售防损的未来发展
低功耗 MCU 是零售防损应用的理想选择。它们提供实时传感、边缘 AI 处理和安全通信,并以高效能支持长效电池续航。嵌入式安全技术有助于保护敏感数据,降低各种零售环境中的损耗率。Silicon Labs 提供经过验证的高能效、安全 MCU 产品组合,专为满足现代零售防损解决方案的需求而定制。
实现准确定位,同时确保成本效益
基于室内定位的零售防损解决方案要求具有高精度,但对于零售商来说,必须将总成本降到最低。蓝牙测向检查防损标签的准确性和成本效益。
基于到达角 (AoA) 和出发角 (AoD) 的蓝牙测向技术能够实现一米以内(< 1米)的定位精度。Silicon Labs 的 BG22 是一款支持蓝牙测向的低功耗 SoC,是零售防损解决方案的最佳低功耗、高性价比硬件。
优化用于防损标签的无线连接
卓越的 RX 灵敏度是防损标签的一个关键功能,可实现可靠、长距离无线连接,同时最大限度降低能耗。使用 Silicon Labs 的 BG22 蓝牙低功耗 SoC,您可以利用 -107 dBm 的优异接收器灵敏度实现防损,并优化标签的无线通信和电池寿命。
零售防损标签的 10 年使用寿命
为了将零售商的总拥有成本 (TCO) 降到最低,必须最小化整个应用的能耗,包括无线连接。诸如 BG22 等超低功率无线芯片组可以使用钮扣电池让您的标签运行长达 10 年,同时提供出色的射频灵敏度。
Silicon Labs 芯片组上的 RFSENSE 功能通过将硬件保持在睡眠模式 (约 170 nA)来保护电池,直到标签使用时射频系统被唤醒。
通过强大的安全性保护防损标签
基于室内定位并支持在线支付的零售防损标签必须受到保护,防止遭到黑客攻击。Silicon Labs 的 SoC 和模块为您提供市场领先的安全功能,保障零售商的业务和您的品牌。
防损方框图
- 查找合适的产品
- 资源