简介
物联网推动企业 Wi-Fi 接入点超越无线网络接入
鸟瞰整个网络,企业 Wi-Fi 接入点 (AP) 通过链接所有互联设备,充当通信的中央单元或焦点。虽然传统 Wi-Fi 接入点覆盖了其主要功能,但在提供网络接入方面,并无法满足物联网平台的需求。
当今的企业接入点需要作为安全、多用途通信枢纽,随时为各类应用提供支持,如资产跟踪、室内定位和不支持 Wi-Fi 的设备(包括电子货架标签 (ESL) 和医院医疗设备)等。通过将蓝牙、15.4 或 1 GHz 以下等物联网无线电嵌入企业 Wi-Fi 接入点,制造商可以开启新的用例,瞄准未开发市场,提供差异化,实现加速增长。
支持物联网的企业 Wi-Fi 接入点的主要优势
Wi-Fi 无法满足大部分物联网应用的无线通信技术和电池寿命需求。同时,许多此类设备需要与驻留在云中的应用程序通信,因此需要一个接入点来连接彼此。
支持物联网的企业 Wi-Fi 接入点消除了对辅助基础设施的需求,因为物联网节点可以使用 Wi-Fi 接入点实现网络访问。这可以显著节省物联网基础设施的部署和安装成本。

支持物联网的接入点的无线解决方案
为了在快速发展的物联网市场和不断演化的应用领域保持领先,接入点设备制造商应该为下一代物联网协议提供面向未来的接入点硬件。这意味着这些硬件应能够服务多个垂直市场,并在产品的整个生命周期中与即将推出的网络功能兼容。
Silicon Labs 可提供广泛的产品组合、强大可靠的无线连接、特定应用软件库支持和行业领先的安全服务,能够为物联网企业接入点市场提供合适的产品。
物联网企业接入点的设计考虑因素:
将物联网嵌入现有企业接入点设计需要考虑多种因素。
- 鲁棒型 RF 通信链路 - Silicon Labs 的 EFR32 器件可提供出色的 RF 性能。这些器件的发射功率为 19.5 dBm,灵敏度可达 -105.7dBm,覆盖范围广、性能可靠,可提供可靠的远程物联网连接。
- 受管和未受管 Wi-Fi 共存 - 向现有企业 Wi-Fi 接入点添加物联网时,不中断同一地点的 Wi-Fi 连接变得至关重要。Wi-Fi 共存允许多个 2.4 GHz 技术(包括 Wi-Fi、Zigbee、Thread 和蓝牙)同时运行,而不会发生来自一个无线电的信号干扰相邻无线电信号的现象。了解有关管理 Wi-Fi 共存的更多信息。
- 多协议支持 - 接入点需要像瑞士军刀一样,根据垂直市场和物联网应用,在当前物理空间的所有现有和新兴网络协议之间切换。通过在接入点中嵌入一个或多个 Silicon Labs 无线电,器件制造商可以支持各种物联网协议,例如:蓝牙低功耗 (LE)、Zigbee、OpenThread、Matter、Wi-Sun,甚至供应商特定的专有协议。了解有关 Silicon Labs 如何实现多协议无线连接的更多信息。
- 高级定位功能 - 基于位置的服务是推动企业 Wi-Fi 接入点采用物联网无线电的一种应用。这些应用包括资产跟踪、室内定位、存在检测和人员跟踪。基于 RSSI 的解决方案在这些应用中很常见,但只能提供粗略的精度,并不适用于医院中的人员和设备跟踪等用例。Silicon Labs 提供先进的定位解决方案,如蓝牙测向和蓝牙测距,可显著提高任何定位应用的精度。
- 无线物联网协议专业知识和承诺 - 为加快开发和上市时间,Silicon Labs 为最常见的物联网协议提供商业级内部开发和维护的软件协议栈。我们还积极参与标准化组织并为其做出贡献,以便根据市场需求推动未来技术的发展,为我们的合作伙伴提供最新、最强大的功能。
企业 Wi-Fi 接入点用例示例
要了解支持物联网的 Wi-Fi 接入点覆盖的各种市场应用,请查看 Silicon Labs 支持的应用:电子货架标签和测向。
查找合适的产品
其他产品和服务
机器学习
Silicon Labs 提供适用于任何经验水平的 ML 开发工具,并满足特定应用。
安全
为了保持安全,设备制造商需要在硬件、软件、网络和云中建立基础安全平台。
CPMS
您可利用定制零件制造服务在工厂定制无线 SoC、模块和 MCU。
SDK 支持
LTSSS 可降低软件开发成本,保持强大的安全性并提供最新的认证,长达 10 年。
资源

条款