• 计量
  • |
  • EFR32FG25 系列 2 SoC

Landis+Gyr 正在利用 FG25 发掘智能电表的潜力

|

一个多世纪以来,Landis+Gyr 一直引领着能源管理的潮流,并将其专业知识应用到先进的智能电表应用领域,利用连接性帮助世界各地的公用事业公司为消费者提供负责任、可靠和创新的能源管理服务。

尽管 Landis+Gyr 在全球范围内使用各种通信技术,包括电力线通信和蜂窝通信,但 RF 网状网络一直是美洲和亚太地区市场的主要关注点。

经过多年使用专有的网状协议堆栈,Landis+Gyr 开发了基于 Wi-SUN 标准的堆栈。从专有方法到基于标准的方法这一转变提高了互操作性、简化了开发,这在过去几年中已成为公用事业公司的一项重要功能。

Wi-SUN 联盟成立于 2011 年,旨在通过创建开放标准来帮助扩展智能城市部署中的设备,以满足公用事业行业对无线 1 GHz 以下通信的特定需求。

挑战

开发智能城市网络解决方案,与 Wi-SUN 规范的最新功能保持一致,为消费者提供高吞吐量、可靠和安全的产品。

解决方案

Silicon Labs 的 FG25 是首款支持多速率 OFDM、
高性能调制和安全性的集成 1 GHz 以下 SoC。

 

结果

通过集成 MCU 和收发器,Landis+Gyr 采用单芯片设计,利用 Wi-SUN 功能,同时向后兼容专有客户。

Wi-SUN 和智能城市部署的增长,
包括智能电表

该联盟认识到,随着城市或市政当局采用越来越多的无线技术并将其添加到其网状网络中,与其他制造商、设备或协议的互操作性正成为一项挑战,因为所使用的多种不同标准是释放智能城市全部潜力面临的障碍。在过去的 5 年中,随着对新智能电网设备集成的需求不断增长,成员和采用率迅速增长。通过这种方式,Wi-SUN 一直是智能电表和其他智能城市部署的主要驱动力之一。随着互操作性对其公用事业客户的重要性越来越强,Landis+Gyr 开发出 Wi-SUN 堆栈来应对,该堆栈将使该公司能够提供其客户想要的互操作性,而无需搁置可能需要数年才更新基础设施的现有客户。

Wi-SUN 已在世界上最大的户外物联网网络中得到验证,全球部署了超过 9650 万台支持 Wi-SUN 的设备。
- Navigant Research

Silicon Labs 的 FG25 1 GHz 以下 SoC 带来新尺寸、性能和新功能

当 Landis+Gyr 最初将 Silicon Labs 的 EFR32FG12 1 GHz 以下 SoC 集成到其解决方案中时,他们能够构建一个可在其产品组合中重复使用的通信模块,而不是为公司出货的每一个仪表定制设计无线电。该设备采用 256 kB 的 RAM,非常适合智能电表应用。FG12 还显著降低了现有设计的功耗,这对于电源供电设备也很重要,因为 Landis+Gyr 客户需要在断电时传达断电信息。发生这种情况时,备用系统(通常是电池或超级电容器)只能提供可靠提供断电通知所需的有限功率。

但是对于 Wi-SUN 来说,需要更多的 RAM 以及 OFDM 调制,这是一种在多个载波频率上编码数据的方法。这就是 Silicon Labs 新的 EFR32FG25 1 GHz 以下 SoC 的用处所在。FG25 是 Silicon Labs 的第一个 1 GHz 以下 OFDM 平台,旨在实现 1 GHz 以下 Wi-SUN 应用中的长距离、高吞吐量和低延迟。

除了提高 Landis+Gyr 解决方案的性能外,FG25 还可以使用与之前模块相同的外形尺寸,以便在必要时轻松使现有产品具备 Wi-SUN 或 OFDM 功能。通过集成 MCU 和收发器,FG25 可以将 OFDM 功能引入单芯片平台,同时还能在 Wi-SUN 从 FAN 1.0 过渡到 1.1 时保持同步。Landis+Gyr 还可以在 FG25 上运行其专有堆栈,从而使使用专有通信标准的现有客户在准备就绪时过渡到 Wi-SUN。

长期合作伙伴关系的好处

Silicon Labs 与 Landis+Gyr 所做的工作是我们作为一家公司所享有的最紧密的集成之一。能够帮助公司履行其使命,使消费者能够以更明智和可持续的方式利用资源,这是我们非常自豪的事情,并将继续突破可能的极限。

 

了解有关 Silicon Labs 全新 EFR32FG25 1 GHz 以下无线 SoC 的更多信息,该 SoC 专为智能电表、照明、城市和楼宇自动化而设计

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software