- 简介
简介
为何选择智能设备?
人们越来越意识到工作与生活的平衡,并高度重视自己的时间。我们喜欢花时间和家人在一起,或做自己喜欢做的事情,而不是平凡的家务。除了改善我们的居家体验外,我们还会出于保护环境、节约能源和节约资金等原因选择智能设备。
“智能设备是家庭电力消费量第三高的家电,仅次于暖通空调和水暖。”—— GreenLogic
什么是智能设备?
任何设备都可以借助无线连接和传感器变得智能,通过用户输入、调度或人工智能和机器学习实现远程控制或自主操作 (AI/ML)。传感器与无线连接相结合,可以为终端用户提供有关设备使用情况、温度、使用寿命、维护计划或运行异常的信息。
智能设备有什么用?
智能设备使用户能够连接、控制和监测自己的设备,从而节省时间、能源和金钱。例如,它们可以安排运行时间以适应个人日程安排,利用更便宜的非峰值能源,或最大限度地利用太阳能,以节省时间、金钱和保护环境。此外,它们还可以远程监控设备,以确保出于安全目的关闭它们,即使在主人离家后。
智能设备的优势
智能设备的优势因主要用途和功能而异。以下是每家设备制造商应考虑的一系列机会:
- 通过智能功能、跟踪使用数据等,提升用户体验和品牌忠诚度,超越竞争对手
- 环境和能源意识 – 节约水或能源
- 增强终端用户的工作生活平衡 - 自动化家务
- 通过安全提供安心 – 故障预测和维护提醒
Silicon Labs 智能设备解决方案
Silicon Labs 是无线连接解决方案的领导者,支持您为您的智能设备配备优秀的 RF 性能和能源效率。在保护您的知识产权免受仿冒和网络威胁方面,我们的 Secure Vault™ 提供先进的物联网安全措施。我们还提供完整的协议包,包括动态多协议功能以实现轻松调试。此外,我们的 Matter 解决方案以及与顶级智能家居生态系统的无缝 SDK 集成,使您能够快速推出智能设备,通过单个库存单位 (SKU) 覆盖更大的用户群。
设计智能无线设备时应考虑的事项
如何尽可能提高设备的无线可靠性?
墙壁、反射、干扰和盲点导致家庭对无线设备来说是一个苛刻的环境。然而,用户对设备的第一印象通常基于其连接质量。Silicon Labs 的无线 SoC 和模块以其卓越的 RF 性能而闻名。
- 线路供电设备 - BG21 蓝牙低能耗 SoC,提供高达 +20 dBm 的发射功率(无 FEM)和极高的接收灵敏度,确保您的设备在家中几乎任何位置都能可靠连接。
- 电池供电设备 - BG27 是适合于蓝牙低功耗应用的紧凑型、超低功耗、高性能无线解决方案。对于 Wi-Fi,SiWx917 是市场上功耗最低的 Wi-Fi 6 解决方案,支持 SoC、NCP 和 RCP 模式以及多协议应用的蓝牙 LE 共存。
如何提高电器的能效?
对于电池供电和可充电的电器,如电动牙刷、剃须刀和厨房电器,电源效率对于提供更好的用户体验而言至关重要。设计尽可能节能的蓝牙低功耗连接,BG27 是正确的选择。它将一流的超低功耗无线电与高性能 ARM Cortex®-M33、大内存、DCDC 升压、库仑计数器、16 位 ADC 集于一身,以增强设备的功能。
如何提高家用电器中的电池电量跟踪?
作为一名产品设计师,您如何确保产品在使用过程中不会出现电量耗尽的状况?BG27 中集成有库仑计数器,能够实现准确的设备电池电量跟踪,从而为用户提供不间断的使用体验。
通过 DCDC 转换器提升智能家居电器性能
Silicon Labs BG27 超低功耗蓝牙 LE SoC 采用集成式 DCDC 转换器,可提供 0.8V-1.6V 或 1.71V-3.8V 的宽电压范围。该器件支持使用单节碱性电池和纽扣电池,从而缩小了产品尺寸、降低了成本,并可延长电池使用时间。
如何为电池设备增加更多智能?
当您的智能设备在可用性、功能和差异化方面需要更高级别的智能时,人工智能和机器学习 (AI/ML) 功能可以为您提供所需的优势。MG24 多协议 SoC 具有内置 AI/ML 硬件加速器,可以 1/6 的能耗实现提升高达四倍的 ML 推理速度。这种内置功能使您能够将更多智能集成到电池供电的设备中。
如何保护设备免受网络威胁?
安全是互联家居设备用户最关心的问题之一。这很容易理解。一想到有人通过互联的洗衣机或冰箱进入您家就令人恐惧。Silicon Labs 的 Secure Vault™ 是全球先进的物联网安全解决方案,支持您保护您的设备免受最复杂的网络威胁并获得用户的信任。
在合同制造过程中防止仿冒
根据美国海关的数据,消费类电子产品是美国第五大仿冒产品类别,在查获的货物中有 2020 - 11% 含有仿冒电子设备。此外,合同制造可能会带来仿冒风险。Silicon Labs 提供定制零件制造服务 (CPMS) 作为唯一供应商,为您或您的合同制造商提供具有定制安全功能的 SoC,在外包生产期间保护您的 IP 免受仿冒。
智能设备方框图
- 查找合适的产品
- 资源