目前,随着光伏系统技术的进步,智能跟踪得以实现,可最大限度地提高太阳光能的输出。不同于固定式电池板,太阳能光伏 (PV) 跟踪器能够全天将太阳能电池板朝向太阳,并在恶劣天气下保护电池板免受冰雹或狂风的影响。通过利用尽可能多的能量,太阳能光伏跟踪器成为一大关键,可最大限度地提高太阳能发电厂的投资回报。
无线带来了可扩展性和更大的灵活性
在每个太阳能发电厂部署中,选择无线还是有线连接的跟踪器要取决于具体的要求、规模和复杂性。但对于无线系统而言,显著的优势是可扩展性、抗磨坚固性、面向未来性、成本、易安装性以及能够将多个用例组合到一个网络中。
Wi-SUN 可为太阳能跟踪器提供强大的无线通信
可以使用不同的拓扑结构(从星型到 RF 网状网络)、通过各种连接选项来实现无线跟踪器解决方案。然而,鉴于金属电池板和信号吸收地形方面的考量,网状网络技术是能够在太阳能跟踪器解决方案工作的恶劣 RF 环境中获得所需通信稳健性的技术。
关键要点
- 无线连接实现了灵活性和可扩展性
- 可以使用无线将多个用例组合到同一网络,例如跟踪器和清洁机器人
- 基于标准的解决方案可确保面向未来,并避免供应商锁定
为何选择 Wi-SUN
- RF 网状网络可实现更大的范围
- 一个网络中的节点密度可达数千个
- 高达 2400 kbps 的吞吐率
- 节点到节点的距离可达几千米
- IPv6
具有 1 GHz 以下频率的 RF 网状网络为太阳能跟踪器网络提供了范围和稳健性的最佳组合。由于太阳能发电厂的规模往往呈指数级增长,因此,除了稳健性外,覆盖区域也被考虑在内。Wi-SUN 支持 1 GHz 以下频段内的 RF 网状网络,可满足所有这些要求,与其他竞争技术相比,具有独特的价值主张。不管在城市还是在农村部署,Wi-SUN FAN 都能发挥出良好性能。
根据太阳能跟踪器的设置方式,太阳能发电厂中的节点数可能会有所不同。一个跟踪器控件可能负责电池板排中的多个电机,也就是单个跟踪器只能控制较少数量的电池板。借助 Wi-SUN,节点数可以在一个网络下扩展到数千个。
通过 OFDM 实现吞吐量
根据数据吞吐量要求,许多技术可以支持命令与控制功能。然而,如果希望获得更多的数据分析或支持多个用例,那么支持的数据带宽可能会成为某些 1 GHz以下和网状网络技术中的瓶颈,但 Wi-SUN 不会。在 Wi-SUN v 1.1 中添加正交频分复用 (OFDM) 调制,可将吞吐量提高到 2.4 Mbps,达到可在单个网络上支持多个用例或广泛分析的水平。
原生 IPv6 支持使 Wi-SUN 易于连接到现有应用程序并可扩展应用层,实现从互联网本地寻址节点,而无需任何转换。低延迟(通常为 0.2 s - 1 s)特别适合连接大量太阳能跟踪器节点。
安全
Wi-SUN 在开发时就考虑到了安全性,可带来企业级安全。每个 Wi-SUN 网络都为信任根和网络访问、密钥交换和轮换机制以及指定的安全模块和加密处理器提供了基于证书的身份验证。所有这些规则都已施加,同时也是 Wi-SUN 认证程序的一部分。
请访问我们的 Wi-SUN 技术页面,详细了解如何入门或联系您当地的 Silicon Labs 代表。