Silicon Labs 在 Wi-SUN FAN 1.1 认证方面处于领先地位

2025 年 3 月 25 日 | Ananya Tungaturthi | 阅读本文需要 2 分钟

在 Silicon Labs,我们致力于推进 Wi-SUN 标准的发展,并确保我们的解决方案符合最高行业标准。十多年来,Silicon Labs 一直处于开发 Wi-SUN 解决方案的前沿,并且随着我们的 EFR32FG25 获得 FAN 1.1 路由器和边界路由器应用认证,这一领先地位得以延续。我们对 Wi-SUN FAN 1.1 认证的重视证明了我们致力于提供可靠、高效且面向未来的连接解决方案,我们作为全球首批获得该认证的 3 家公司之一,便是这一承诺的有力例证。凭借我们丰富的经验和专业知识,我们得以打造出一个全面的产品系列,该系列同时支持 OFDM 和 FSK 技术。我们经过 Wi-SUN 认证的 IC、参考设计以及开发工具,旨在简化认证流程,并加快我们客户产品的上市时间。


经 Wi-SUN FAN 1.1 认证的设备

我们的 EFR32FG25EFR32FG28 设备是专为支持 Wi-SUN FAN 1.1 标准而设计的。这些设备提供高数据传输速率,其中 EFR32FG25 支持高达 3.6 Mbps 的传输速率。通过为 FSK 和 OFDM 物理层提供强大的支持,这些设备确保您的产品符合 Wi-SUN 联盟的严格要求。将 Silicon Labs 设备纳入认证测试平台单元 (CTBU),可确保您的设备符合 Wi-SUN 联盟的最高标准。这项认证强调了我们对质量和性能的承诺,为您提供信心,确保您的解决方案是可靠和安全的。

我们经过认证的参考设计是我们对 Wi-SUN FAN 1.1 提供支持的关键组成部分。这些设计简化了开发流程,降低了复杂性,并确保与 Wi-SUN 标准兼容。通过使用我们经过认证的参考设计,您可以加快开发进度,让您的产品更快推向市场。我们对 Wi-SUN FAN 1.1 的支持可实现可靠且高效的通信,确保您的设备即便在最具挑战性的环境中也能保持连接状态。凭借我们经过认证的 Wi-SUN 协议栈,您可以确信您的解决方案将符合行业标准,并提供稳定一致的性能。与 FAN 1.0 的向后兼容性可确保您的投资得到保障,并且您的网络能够随着新兴技术的发展而演进。我们全面的开发工具简化了设计流程,缩短了产品上市时间并降低了开发成本。


Silicon Labs 的 Wi-SUN FAN 1.1 支持

作为 Wi-SUN 联盟的推广成员,Silicon Labs 致力于推进 Wi-SUN 标准的发展,并提供满足客户需求的前沿解决方案。我们持续参与未来技术规范的制定工作,这确保您始终能够接触到无线技术领域的最新进展。通过 Silicon Labs 的 Wi-SUN FAN 1.1 支持体验未来的连接,实现创新与可靠性和性能的完美融合。在不断发展的无线通信领域,Wi-SUN 标准脱颖而出,成为创新的灯塔。Wi-SUN 旨在促进智能电网设备之间的无缝连接,它是为大规模户外物联网网络量身定制的。这些网络涵盖了广泛的应用领域,包括先进计量基础设施 (AMI)、智慧城市资产管理、环境监测、农业、结构健康监测、家庭能源管理、配电自动化等等。


Wi-SUN FAN 1.1 认证确保设备之间可实现互操作性

Wi-SUN 联盟是一个全球性的非营利会员制协会,由思科、Silicon Labs、Landis + Gyr 和 Itron 等行业领先企业组成,其目标是推动可互操作的无线解决方案在全球范围内普及,将这些方案应用于智慧城市、智能公用事业以及其他采用开放标准的物联网 (IoT) 应用场景中。Wi-SUN 联盟制定了 FAN 认证计划,用于对设备进行认证。通过 FAN 认证,Wi-SUN 联盟根据产品对源自开放标准的通信规范的符合程度,以及这些产品与其他获得 Wi-SUN 认证的产品之间的互操作能力来对产品进行认证。

Ananya Tungaturthi
Ananya Tungaturthi
产品营销
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software