智能零售

零售业电子货架标签 (ESL)

为零售店带来顺畅的网上购物体验和价格透明度,同时提高效率和利润。

简介

电子货架标签的好处

电子货架标签 (ESL) 使零售商能够在整个商店中实时自动更新价格,消除了繁琐和容易出错的手动工作。借助 ESL,零售商可以提高定价效率和准确性,优化点击和收藏率,并简化补货流程。商店运营商可以快速响应市场价格,轻松同步定价,以跟上在线竞争。ESL 使客户能够立即看到正确的价格,并获得个性化、深入的产品信息,从而通过价格透明度打造无缝的店内和在线购物体验。

电子货架标签 (ESL) 由几个主要部分组成:电子墨水屏、无线电、微控制器和电池。尽管零件清单很简单,但要设计高品质、长寿命的 ESL 并不容易。查看这些基本设计注意事项以了解更多信息。


最大化可靠性

Silicon Labs 利用支持多达 1,500 个节点的大规模测试网络,可对复杂蓝牙 LE PAwR 应用进行真实场景验证。这使得客户能够在与实际部署高度相似的环境中,测试和优化蓝牙的性能和可靠性。帮助客户获取成熟解决方案,加速产品上市进程。

 

蓝牙 ESL 与 Silabs 支持

蓝牙低功耗 (LE) 网络长期面临大规模双向通信与极低能耗难以兼顾的挑战,而蓝牙 5.4 推出的带响应周期性广播 (PAwR) 技术彻底改变了连接方式,实现了数千节点间高效、同步的交互。Silicon Labs 蓝牙 SDK 提供蓝牙 ESL 与接入点的演示应用,为蓝牙 ESL 开发提供快速入门方案(详见 AN1419)。我们近期测试了蓝牙 5.4 的 PAwR 特性,在部署 1,100 个标签的 ESL 网络时测量了 ESL 示例应用的性能表现。本次大规模网络测试的结果及技术进展可参见此博客。如需查看更优化的性能结果,请联系销售部门了解更多信息。


实现 10 年使用寿命的 ESL

提供多年的使用寿命是 ESL 中最具挑战性的领域之一。您如何最大限度地延长电池供电 ESL 的使用寿命,以帮助零售商避免更换并降低总拥有成本 (TCO)? 要使基于 CR2032 或 CR2450 电池的 ESL 的使用寿命达到 5-10 年,电流预算通常低于 10uA。此预算需要涵盖电子墨水屏更新、无线通信和其他功能,如闪烁 LED。

Silicon Labs FG22 或 BG22 SoC 可满足这些要求,因为它们在 3.6 mA TX 和 2.5 mA RX 以及超低功率 (0.17 uA-1.8 uA) 睡眠模式下拥有业界领先的低功耗无线电。此外,FG22 和 BG22 还具有 RFSENSE 唤醒无线电功能,可使设备保持最低功率睡眠模式(约 170 nA),直到收到一个专用的无线电信号被唤醒。这有助于在 ESL 制造和部署之间保持电池寿命,并防止 ESL 无线电在空运期间传输。


加强电子货架标签的物联网安全

对于无线 ESL 产品的安全要求越来越高,店内定价的对手篡改成本也会很高。Silicon Labs FG22 和BG22 无线 SoC 集成了硬件加速加密密码、具有信任根的安全启动、防止恶意软件注入、安全调试锁定/解锁、ARM TrustZone 等功能。通过强大的安全措施来保护您的 ESL,这可保障零售商的业务和您的品牌。


简化 ESL 无线电设计

针对 2.4 GHz 和 1 GHz 以下频段上专有无线协议的无线电设计可能非常复杂。使用合适的工具,您可以加速 ESL 开发,并从根本上降低成本。我们的 Simplicity Studio IDE 包含软件示例,可使您快速进入状态,而无线电配置器等其他工具提供一个简单的图形用户界面,用于在编译时修改无线电配置并自动生成特定的 PHY 设置,而无需学习复杂的低级别寄存器。它附带了大多数地理区域的预定义 PHY 设置。您可以为您的应用快速定制各种设置,包括 PHY、频段、信道间距、调制类型、比特率、符号图、定时检测。


进一步了解电子货架标签开发

从一开始就能进行 ESL 开发——查看我们的应用说明,其中提供了关于如何使用 Silicon Labs 的无线 SoC 驱动电子纸显示器的深入描述。

 

视频

蓝牙确保 ESL 全球采用

电子货架标签方框图

电子货架标签方框图

电子货架标签由集成在无线微控制器芯片组或模块上的几个主要组件构成。

查找合适的产品

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software