智慧城市

电池存储

将可靠的无线连接功能集成到电池存储系统中。

简介

电池存储系统的发展

数十年来,电网根据需求预测来管理能源供应。由于无法真正控制需求,电网运营商最终可能过度累积供应,这会导致效率损失和资源分配成本增加。随着可再生能源采用范围的日益增加,协调需求变化变得更加具有挑战性。这推动了对智能解决方案的需求,以实时形成需求曲线,从而减少碳排放。

平衡电力负荷可以消除能量峰值,并将电力输送到最需要的地方。电池储存系统发挥着关键作用,可储存可再生能源,并在以后需要时释放。


电池存储系统的主要优势

电池在保证供电的同时逐步淘汰环保性能欠佳的能源。用户可以借助电池储电来节省成本,因为充电可以安排在非高峰时段进行。可以远程管理和维护电池存储,以确保始终获取系统的最新数据,并确保系统在最佳工作状态下运行。


电池存储设备制造商的收入机会

无线通信可为电池存储系统实现高级功能。通过远程访问、便捷的管理方式以及与能源系统中其他设备之间的可靠通信链路,可方便地为此类设备实现互联。因此,通信成为了系统的粘合剂,可在速度和效率方面实现出色系统性能。作为未来能源的模式,电池存储设备制造商可轻松将通信功能集成到其解决方案中,这为制造商带来了的巨大的收入机会。


无线解决方案是电池存储系统的理想选择

Silicon Labs 为电池存储提供商提供安全、可靠和低延迟的无线解决方案,帮助他们解决最具挑战性的产品开发挑战。


出色射频性能带来快速的响应时间

系统的响应时间至关重要,因为供应需要始终与需求相匹配。如果需求突然显著增加,系统应立即响应,以避免在公用电网上产生复杂问题。Silicon Labs 无线硬件具备卓越的射频性能,可实现可靠的双向无线连接功能,可支持电池存储系统的需求响应。


安全

对于连接到高压设备和电网的设备,避免黑客攻击和网络攻击至关重要。Silicon Labs 的芯片组具有世界上较为先进的网络安全保护功能,包括首批具备 ARM PSA 认证级别 3 的芯片组。


增加无线范围,提高可靠性

较长的无线传输范围和可靠性对于确保不同组件之间的完美连接至关重要:模块、组串式逆变器和 Wi-Fi 网关。Silicon Labs 的无线芯片组和模块具有出色的射频灵敏度,还具备卓越的可靠性,可轻松为能源存储应用实现无线功能。

查找合适的产品
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software