- 简介
简介
什么是智能娱乐设备和 AR/VR?
消费者越来越以家庭为中心——工作、教育、医疗保健、购物和娱乐必须能够在家中进行,而不是花时间和金钱前往办公室或学校,或者去商店、医院或电影院。凭借增强现实和虚拟现实 (AR/VR) 技术,真实世界和数字世界的界限也在相互交织。您可以戴上 AR/VR 头戴式显示器 (HMD),拿起一对手持控制器,真正地沉浸在 3D 游戏或电影中。或者您可以直接从家门口进入一个逼真的虚拟购物中心,试穿新衣服,或者在您自己的客厅里查看新沙发的外观。AR/VR 应用可以增强消费者体验,使我们的生活更加高效,而到 2027 年,全球 AR/VR 设备市场中 AR/VR 应用的复合年增长率 (CAGR) 预计将达到 26%。
AR/VR 娱乐设备中的无线挑战
可穿戴 AR/VR 设备带来了独特的无线设计挑战。它们必须非常节能,以最大限度地延长电池寿命和充电间隔,并尽可能减少电池重量,同时处理高带宽视频以带来自然的视觉体验。VR 控制器和 HMD 之间的延迟至关重要,其必须以最小的延迟进行通信,以便对手势和动作做出及时响应。此外,为了满足 AR/VR 中的所有功耗、带宽和延迟要求,设备制造商必须掌握 VR 眼镜等复杂产品外形的多协议无线设计。
Silicon Labs 智能娱乐设备解决方案
Silicon Labs 可为您提供广泛的无线方案组合,以设计具有可靠、低能耗和低延迟网络连接功能的吸睛 AR/VR 设备。我们巧妙的多协议解决方案将 Wi-Fi 、蓝牙和 Proprietary 技术集成在较小的体积之中,降低了设计复杂性和 BoM 成本。结合 NCP 和 SoC 等各种模式下的无缝 SDK 集成,我们可以帮助您快速发布具备 AR/VR 功能的无线智能娱乐设备。我们的 Secure Vault 是较为先进的物联网安全解决方案,通过了 PSA 3 级认证,可确保您的用户获得安全的虚拟体验。
无线娱乐设备的设计注意事项
在设计和开发无线 AR/VR 智能娱乐设备时,您应该考虑什么?以下是我们为产品经理和开发人员提供的重要提示。
1. 如何为 AR/VR 娱乐设备选择最理想的无线协议?
AR 和 VR 应用有三个关键无线要求:低功耗、低延迟和稳定的连接。Silicon Labs 能为家庭和游戏中心等苛刻的室内环境提供高性能 Proprietary 协议、蓝牙和 Wi-Fi 解决方案。我们的 FG22 (Proprietary)、BG22 和 BG24(低功耗蓝牙)是超低功耗、高性能 SoC,可为 HMD 和控制设备提供最流畅的超低发送和接收功率。其卓越的接收灵敏度可减少重传和输出功率。RS9116 和 SiWx917 具有出色的 VR 级别延迟,可通过 Wi-Fi 传输视频流。
2. 如何优化 AR/VR 娱乐设备的能效?
能效对于改善 VR 控制器、智能眼镜和 AR/VR 头戴设备等电池供电和可充电设备的用户体验至关重要。为了实现尽可能节能的低功耗蓝牙 (LE) 连接,BG22 是正确的选择。它将优秀的超低发射和接收器功率与高性能 Cortex M33 相结合,实现了更为出色的功能。RS9116 和 SiWx917 可提供单频和双频 Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ax),具有处于市场前沿的功率效率、低功耗蓝牙共存、蓝牙 Classic(双模)和节能效率出色的 WLAN 相关模式,可在电池供电的设备上实现始终在线的 Wi-Fi 连接。
3. 如何保护 AR/VR 娱乐设备免受网络威胁的袭扰?
安全是联网设备用户最关心的问题之一。这很容易理解。HMD 和 VR 控制器都可以成为家庭网络遭受恶意攻击的大门。Silicon Labs 的 Secure Vault™ 是先进的物联网安全解决方案,能帮助您保护无线娱乐设备免受最复杂网络威胁的袭扰,并赢得用户的信任。
无线设计以及紧凑复杂的产品外形
许多 AR/VR 娱乐设备和可穿戴设备,如智能眼镜,对设计师来说都颇具挑战。Silicon Labs 可提供多种紧凑型无线解决方案,可简化产品开发。RS9116 B00 SiP 模块将超低功耗 Wi-Fi、蓝牙双模和 RF 认证天线封装到 4.63 x 7.90 x 0.9 毫米的尺寸中。BG22(蓝牙)和 FG22 (专有)SoC 的尺寸为 4 x 4 毫米。新型低功耗蓝牙 CSP SoC BG27 的尺寸为 2.6 x 2.3 毫米,可支持极小尺寸的设计。
AR/VR 智能娱乐设备的方框图
- 查找合适的产品
- 资源