- 简介
简介
家用开关已从基本的机械装置发展为先进的智能控制设备,提高了便利性、能效和安全性。现代智能开关提供地理围栏、调度等功能,以及运动检测或语音命令等非接触式控制。将开关与 Matter、Amazon、Apple、Google 和 Samsung 等领先生态系统集成,为用户提供无缝统一的体验。
了解 LEEDARSON 如何使用 Silicon Labs MG24 简化智能开关、照明等家居物联网设备的 Matter 开发。
Silicon Labs 智能家居开关解决方案
Silicon Labs 提供专为智能开关应用量身定制的全面无线解决方案组合,支持 Wi-Fi、Thread、蓝牙、Matter、Z-Wave 和 Zigbee 等协议。这些解决方案适用于各种电源配置,包括有线供电、电池供电和能量收集型智能开关设计。
- EFR32MG26 SoC:这款 SoC 是 Matter over Thread 协议的理想选择,具备高性能 2.4 GHz RF、低电流消耗、集成式 AI/ML 硬件加速器、可实现强大安全性的 Secure Vault™,并且支持并发多协议。其充足的闪存和 RAM 支持并发多协议 (CMP) 等复杂应用,使其适用于高级智能开关设计。
- SiWx917Y 模块:该模块提供超低功耗 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 连接,专为能耗敏感型应用而设计,如无中性线供电和电池供电的配套开关和传感器。它凭借对 Matter 和人工智能、集成天线和全球 RF 认证的支持,简化了开发流程并缩短了产品上市时间。
- ZGM230S 模块:这是一款紧凑的 Z-Wave 800 系列 SiP 模块,具备强劲的 RF 性能、远距离传输能力、行业领先的安全特性以及低电流消耗特点。它是基于 Z-Wave 的智能开关的极佳选择。
无线开关和调光器的性能和设计优势
设计智能开关和调光器面临一系列技术挑战——从确保强大的无线性能到简化复杂环境中的安装。Silicon Labs 提供了集成无线解决方案,使设备制造商能够克服这些障碍,并提供功能强大、可扩展且安全的产品:
- 可靠的 RF 性能和网络可扩展性 - 高性能智能开关的核心是可靠的无线通信。Silicon Labs 的 EFR32MG26 和 ZGM230S(Z-Wave 800 系列)等 SoC 具备高发射功率和卓越的接收器灵敏度,即使在 RF 挑战环境中也能确保可靠的信号传播。我们的解决方案支持长距离和 1 GHz 以下连接,从而以最小的延迟或最少的重传在大型住宅或商业区域实现可扩展的多节点部署。
- 支持无缝多协议和并发操作 - 智能开关通常在复杂的智能家居生态系统中运行。借助 Silicon Labs 的并发多协议 (CMP) 和并发侦听功能,开发人员可以在单个无线电上运行多种无线协议,例如 Zigbee、蓝牙 LE 和 Matter over Thread。这减少了 SKU,简化了开发流程,并且能够确保最终用户获得无缝互作性。
- 灵活控制与多路开关 - 多协议支持还能实现跨多个设备和协议的协同控制,从而解锁灵活的多路开关实现方式。无论是语音、应用,还是手动控制的组合,设备制造商都能在单个统一的系统中提供丰富的互动选项。
- 轻松设置和快速入网 - 开箱即用体验是影响用户接受度的关键因素。Silicon Labs 的集成蓝牙 LE 和 Z-Wave SmartStart 等技术,让设备入网过程快速直观,无论是专业安装场景还是 DIY 环境均适用。基于移动设备的入网流程消除了操作障碍,即使在动态多协议设置中也能轻松完成。
- 支持无中性线和 DIY 友好型安装 - 在没有中性线的老房子中,传统智能开关设计往往难以满足需求。超低功耗 SiWx917 Wi-Fi 6 无线 MCU 现在支持无中性线、火线供电的 Wi-Fi 开关和调光器,无需重新布线即可完成安装。这为制造商和消费者开辟了新的市场和 DIY 升级机会。请参阅无中性点应用说明 AN1510。
- Matter 协议与生态系统集成 - EFR32MG26 和 SiWx917Y 设备分别支持 Matter over Thread 和 Matter over Wi-Fi 协议,使开发人员能够构建适配下一代智能家居生态系统的开关产品。这些解决方案简化了认证流程,并确保与 Amazon、Apple、Google 和 Samsung 等平台的互操作性,从而缩短产品上市时间。
- 能源效率和使用寿命 - Silicon Labs 的解决方案针对能源效率进行了优化,从而延长了无线开关和调光器的电池寿命。这使得它们非常适合能量收集或低维护部署等对能耗限制要求严苛的场景。
- 具备 AI/ML 加速的先进智能 - 为了实现用户体验差异化,EFR32MG26 配备了内置的 AI/ML 加速器。无需外部处理器即可实现手势识别、占用率检测或环境感知等先进的本地智能功能,从而能够在扩展产品功能的同时降低 BOM 成本。
- 企业级安全性与监管合规 - 安全性始终是智能家居设备的核心要素。Silicon Labs 的 Secure Vault™ 最高可达 PSA 3 级认证,能够抵御高级网络威胁,并确保符合最新全球安全法规。这为设备制造商提供了长期安全保障,无论是住宅还是商业部署场景均可放心使用。
智能开关方框图
- 查找合适的产品
- 资源
资源
特色智能家居开关资源
滤波器
条款
案例研究
录制的网络研讨会
软件页面
培训
白皮书
白皮书
软件页面
软件页面
录制的网络研讨会
技术文档查看所有文档