- 简介
简介
智能家居传感器概述
智能传感器,那些不起眼的小设备,在让家居变得更智能方面发挥着至关重要的作用。这些传感器可检测火灾、漏水和入侵,然后通过无线链路尽快发出警报——在紧急情况下,每一秒都很宝贵。准确连接传感器可以争取时间、挽救生命、保护财产,让用户安心。另一方面,温度和湿度传感器对于家庭能源优化至关重要,可以帮助房主提高生活舒适度、降低能源成本、尽量减少对环境的影响。智能传感器市场预计将在 2026 年前以 19 的年均复合增长率增长,使其成为利润最高的智能家居细分市场之一。
Silicon Labs 智能家居传感器无线解决方案
Silicon Labs 为物联网设备制造商提供了更节能的智能传感器无线解决方案。我们的产品组合涵盖所有无线协议:Wi-Fi、Thread、蓝牙、Matter、Amazon Sidewalk、Z-Wave、Zigbee 和专有协议。SoC 可为传感器提供长达 10 年的钮扣电池寿命,同时可确保高性能连接。Secure Vault 是我们最先进的物联网安全解决方案,通过最高 PSA 3 级认证,确保您的传感器不会成为智能家居安全中最薄弱的环节。
设计智能家居传感器
在设计无线、节能、安全的智能传感器时,您应该考虑哪些因素?您必须仔细考虑电池寿命,包括化学成分、电压、容量、尺寸、范围和链路余量、网络拓扑、单向还是双向 RF、调试是否便捷、抗干扰灵活性等。以下是我们的首要设计考虑因素。
为智能传感器选择哪种无线协议?
对于智能传感器的设计者来说,每个家庭都面临独特的 RF 挑战。无论墙壁、反射和盲点如何,设备必须放置在特定位置。Silicon Labs 为智能传感器所需的所有协议提供高性能、长距离无线解决方案:Wi-Fi、Thread、蓝牙 LE、蓝牙网状网络、Matter、Amazon Sidewalk、Z-Wave、Zigbee 和专有协议。
如何延长智能传感器的电池寿命?
对于尺寸和资源受限的传感器而言,电池寿命是最重要的特性之一。这取决于许多方面,例如发射功率、接收器灵敏度、数据速率、范围、节点计数和电池容量。Silicon Labs 的无线产品组合以为任何物联网协议提供超低能耗而闻名。
- SiWx917 是市场上功耗最低的 Wi-Fi 6 SoC。
- xG28 亚 GHz SoC 可为 Z-Wave 和专有协议提供长达 10 年的钮扣电池寿命。
- BG22、 BG27 和 MG27 超低功耗 SoC 具有出色的 RX 灵敏度,可改善信号接收,降低发送方的发射功率需求,从而延长蓝牙网状网络和 Zigbee 绿色功率传感器的电池寿命。
- Simplicity Studio 上的能耗分析器工具可帮助您逐行优化代码,以尽可能降低传感器的能耗。
- 应用说明可帮助开发人员尽可能降低蓝牙低功耗用例的能耗。
- SoC 采用集成式 BG27 和 MG27 等直流至直流转换器,可最大限度利用电池能量。
智能家居传感器和安全
智能传感器在其生命周期中可能会遭遇许多网络攻击。如何确保您的传感器不会成为智能家居安全中最薄弱的环节?我们的 Secure Vault 是尤为先进的物联网安全解决方案,拥有 3 级 PSA 认证等级。
如何将传感器连接至主流智能家居生态系统?
如何将传感器快速集成到 Amazon、Apple 和 Google 等主流智能家居生态系统中?全新 Matter 1.1 规范可集成智能家居生态系统中的休眠端节点(如传感器)。Silicon Labs 提供完整的 Matter 开发解决方案,为 Wi-Fi 和 Thread 提供更节能、更安全的单芯片解决方案!
如何简化全新传感器的调试过程?
Silicon Labs 提供多种解决方案,可以轻松调试智能家居传感器。在 Z-Wave 中,传感器可以使用 SmartStart Commissioning 通过二维码轻松创建和部署网络。蓝牙低功耗与 Matter、Wi-Fi、Thread 和 Zigbee 等协议共存,可轻松设置智能手机,打造人性化 DIY 传感器解决方案!
如何将 Z-Wave 和 802.15.4 传感器桥接至 Matter?
Matter Bridge 是一项标准功能,可实现通过 Z-Wave、Zigbee、Matter、专有等协议连接传感器。但是,该功能需要在网关上进行耗时的多协议软件开发。Silicon Labs Unify SDK 简化了多协议软件开发,降低了成本并缩短了上市时间。
如何加快智能传感器的上市时间?
由于存在各种 RF 法规,传感器的无线设计非常耗时。Silicon Labs 提供全球 RF 认证的无线模块(例如 ZGM230S),可节省长达 9 个月的上市时间,降低您的开发成本,加快收支平衡时间,并提高投资回报率。
智能家居传感器方框图
- 查找合适的产品
- 资源