将智能家居设备开发与 Matter 统一

2022 年 4 月 1 日 | Devanjan Sikdar | 阅读本文需要 3 分钟

Matter 此前称作 Project Connected Home over IP (CHIP),是一套家庭自动化连接标准,旨在打破不同物联网设备供应商之间的孤岛,并在不同提供商的智能家居平台之间实现互操作性。该计划由智能家居生态系统中一些最具影响力的厂商发起,包括 Amazon、Apple、Google、Comcast 和 Zigbee 联盟。该团队与 Silicon Labs 和其他公司共同组成了连接标准联盟 (CSA)。

Matter 使用蓝牙低功耗 (LE) 进行调试,并通过 Wi-Fi、以太网和 Thread 协议运行。在使用 Matter 标准之前,了解 Matter 支持的协议之一 Thread 非常重要。Thread 是一套面向物联网产品、基于 IPv6 的低功耗网状网络技术。Thread Group 成立于 2014 年,旨在确保安全并面向未来,通过提供 Thread 产品认证,将 Thread 提升至行业标准。初始成员包括 ARM Holdings、NXP、Google 子公司 Nest Labs、Samsung、Silicon Labs、Somfy、Tyco International、Qualcomm 等,Apple 于 2018 年加入。

Thread 使用 6LoWPAN,而 6LoWPAN 又使用 IEEE 802.15.4 无线协议进行网状通信,Zigbee 和其他系统也是如此。但是,Thread 可通过云访问进行 IP 寻址。Google 发布了经 BSD 许可的 Thread 开源实施,称为“Open Thread”。

下图显示了 Matter 与 Thread 架构的关系:

Matter 标准的重要性

现有的无线协议具有不同的优势,例如 Thread、Zigbee 和 Z-Wave 的可实现低功耗运行,Z-Wave Long Range 和 Wi-SUN 等距离更长,或 Wi-Fi 等带宽高。Matter 允许这些不同的技术共享相同的应用程序层,并创建与云的无缝通信。Matter 最初将支持 Wi-Fi 和 Thread 网络层(用于核心层和业务层之间的通信)以及蓝牙 LE,以简化设备调试和设置。Matter 使设备制造商制造与智能家居和语音服务(如 Amazon Alexa、Apple Siri、Google Assistant 等)兼容的设备。

将非 Matter 设备桥接到 Matter 网络

随着大量安装了 Zigbee、Z-Wave 和其他无线物联网协议,桥接将成为将 Matter 连接到这些设备以集成技术的关键方面。尽管某些终端设备满足现场升级的要求(例如足够的闪存和 RAM),但桥接现有传感器网络从而与 Matter 网络进行互操作将更简单、更稳定,并可提供更出色的用户体验。除了较新的 Matter 产品外,许多物联网制造商还将推出支持现有和已部署 Zigbee/Z-Wave 产品的桥接产品。

兼容性

新的 Matter 设备可以是受控设备,同时也是多个生态系统的一部分。例如,可以将灯泡连接到 Amazon Alexa、Google Home 和 Apple Homekit。标准化蓝牙调试,包括设备认证,确保实现安全、简单的安装方式。消费者可以在智能家居中添加新产品和品牌,而无需担心这些产品是否能够协同工作。有了 Matter,一切都可以解决。

安全

安全性是 Matter 标准的核心原则,其架构采用最佳实践,使物联网更加安全。加入网络的每台设备在获得网络凭证之前都要经过验证,并且每条消息都经过加密和验证。使用经过验证的标准加密算法和安全的空中下载 (OTA) 更新,可提供最高级别的安全性。

开发人员可获得的益处

Silicon Labs 在无线解决方案方面的 Matter 专业知识使开发人员能够专注于创新,并将简化消费者体验的产品推向市场。Silicon Labs 提供一系列与 Matter 兼容的半导体产品,以及您需要的开发工具,以快速将高性能 Matter 终端产品推向市场。Silicon Labs 是 Thread Group 的创始人和董事会成员。作为连接标准联盟 (CSA) 的董事会成员,自项目启动以来,我们始终致力于推动 Matter 在 CSA 中稳步前进。

成熟的技术

Silicon Labs 在支持 Matter(Thread、Wi-Fi 和蓝牙)的无线协议方面也拥有丰富的专业知识,并提供一系列与 Matter 兼容的芯片、软件和开发工具。此外,Matter 正在 GitHub 上作为开源项目进行构建,这将使更多的开发人员能够参与开发过程,创建稳健和安全的软件,从而成功地在所有实施中实现互操作。

从 2022 开始,Silicon Labs 计划将 Matter 作为 Gecko SDK 和 Simplicity Studio 的一部分进行全面集成,以提供与其他协议栈同等水平的一流开发人员体验。

Matter software works seamlessly with Silicon Labs development tools, Software Development Kits, and wireless devices such as the BG24 and MG24 series, WF200, WFM200 and, RS9116 modules and SoCs. 了解我们的 Matter 解决方案,包括 Thread 和 Wi-Fi 的一系列开发套件,并浏览 Silicon Labs 社区,在那里您可以找到文章、常见问题解答和其他 Matter 资源。

         

Devanjan Sikdar
Devanjan Sikdar
产品营销经理
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software