2022 年及以后值得关注的智能家居趋势
Omdia 智能家居趋势分析表明,如果我们抓住了合适的机会,市场前景将十分光明。
毫无疑问,自疫情爆发以来,智能家居设备的全球销量大幅增长,而且没有放缓的迹象,因为消费者希望单调的日常家务能够降低能耗,并提高安全性和自动化水平,缓解居家办公压力。
然而,随着智能家居市场的持续增长,哪些设备和系统将占据主导地位及其原因仍然存在一些疑问。希望抓住这一经济机遇的开发人员必须首先克服与连接、安装、互操作性和网络安全相关的问题。
令人兴奋的是,包括(但不仅限于)无线连接、边缘计算和人工智能在内的技术进步,正在增加物联网对居家生活的影响力,家居市场也更加光明。
Omdia 发布报告,确定并探讨了可能影响市场最终表现的一些因素。该公司声称,我们的理想状态为:
“[…] 看到家庭将设备数据、用电和用水作为集成方案的一部分与公用事业设备相结合,提供可采取行动的信息。AR 和主动数字助理引领家庭设备的无缝集成。AI 和计算机视觉可增强用户体验和并提升能力。整个社区的网络允许用户将智能家居/物联网技术扩展到家庭之外。”(第 6 页)

智能家居趋势
Omdia 的报告分析了 20 个智能家居趋势的重要性、紧迫性和潜力,这些趋势可能会影响市场增长。下面是一些内容摘要(您现在也可以详细阅读免费的完整报告!)。
无线技术和 Matter
低成本、高性能无线技术推动了物联网的发展。Sidewalk 等新兴无线技术和超宽带 (UWB)、Thread 等现有技术正在扩大智能家居的应用范围。
Sidewalk 是 Amazon 全新的 1 GHz 以下解决方案,不仅支持更大的范围,而且支持类似于蜂窝网络的分布式网络。在 Amazon Sidewalk 生态系统中,设备通过支持 Sidewalk 的网关(即智能家居设备,包括从 Amazon Echos 到 Ring 门铃、泛光灯摄像头等),利用现有协议连接至云。该方法有助于推出新的创意解决方案,从而扩展到住宅之外和社区。
虽然无线网络的改进和新协议的引入为智能家居市场提供了广泛的连接选择,但这种丰富的选项却导致人们无从下手。Matter 是一套免授权费的家庭自动化连接标准,旨在通过统一不同生态系统和协议,从而实现物联网连接来解决这一问题。
Omdia 预测 Matter 将成为智能家居增长的催化剂,Thread 将因 Matter 而获得份额,UWB 可能会在某些应用(例如智能门锁)中成为蓝牙的补充。
“Matter 将在引领这一增长曲线方面发挥重要作用。尽管 Omdia 认为 Matter 本身无法解决零售层面的消费者挑战,但通过 Matter,各类品牌会将资源转向增值服务和特色功能方面。在 Matter 诞生之前,认证流程和 API 可能会减慢或阻碍产品发布,但有了 Matter 之后,理论上这应该不再是限制因素。”(第 39 页)
人工智能
例如,了解您在家里的实时能耗并设法减少能耗是第一步,也是最重要的一步。这首先需要访问实时数据,并通过分析来支持决策。智能家居发展的下一篇章将涉及创建人工智能层,以实现持续的自主决策。
AI 算法可以训练模型、评估其自身性能并进行预测。无论是基于 AI 的访问控制、空调系统的预测性维护还是智能照明传感器,人工智能的进步都为我们重新定义整个智能家居概念提供了绝佳机遇。
如果一切顺利展开,智能家居会成为真正的主流,Omdia 设想 AI 将嵌入到家中的各个角落 — 冰箱、烤箱、微波炉,为实现准确的睡眠追踪,还可嵌入到卧室中。该公司还预测,AI 也将提高家庭安全性,ADT 和 Vivint 等公司的安全解决方案不再只是防入侵系统。
“使用 AI 减少误报是一个相对较新的趋势。虽然 Alarm.com 的 Ambient Insights 并不是什么新奇的应用,但它是使用先进技术减少误报和改善用户体验的最新示例。此类平台还用于更广泛的用例中,如水、能源、安全和空气质量方面。”(第 15 页)
基于边缘的解决方案
下一代基于 AI 的解决方案可能会在边缘上进行实时训练和推理,只将结果发送到云端。这主要是因为云驱动的 AI 受到连接性的约束。云的持续维护费用令人望而却步,而延迟问题不符合实时推理和修复的要求。在云中训练,然后部署到本地环境中的 AI 模型被视为无法在本地环境的背景下发展。此外,很多人会担心数据在进入云的过程中可能被拦截和被盗。
Omdia 表示,由于对云的依赖减少,基于边缘的解决方案可以提高隐私和安全性,但它们可能会减少每月经常性的收入机会。
为您的智能家居策略进行压力测试
俗话说,成功是准备和机遇的结合。Omdia 的《智能家居市场动态报告》介绍了影响当今技术采用的因素,以及未来十年市场的潜在发展趋势。我们只重点介绍了其中的一些趋势。您可以阅读其余部分,并对照最新的市场趋势分析与您的智能家居战略加以比较。
有关智能家居的更多见解,请下载 Omdia 的智能家居市场动态报告。