Wi-Fi 6 + Bluetooth Solutions

The SiWx915 and SiWx917 feature Wi-Fi 6 and Bluetooth LE 5.4 along with integrated application processor. Both are Matter ready, with SiWx915 targeted for line powered or energy-efficient IoT Devices and the SiWx917 targeted for battery powered or IoT devices looking for ultra low power consumption with always on cloud connectivity.

来自物联网全球领导者的 Wi-Fi 解决方案

面向 Matter over Wi-Fi 开发?

在当今功能丰富的物联网设备中,无线共存是必要功能。但该技术也非常复杂。我们的 Wi-Fi 产品组合配有行业领先的模块和 SoC 以及包括 Matter 在内的软件解决方案,可为应用程序开发提供系统级方法。

Matter 推动主要物联网生态系统之间的融合,创建简单、可靠和安全的无线协议,连接所有物联网设备和网络。了解有关面向 Matter over Wi-Fi 开发的更多信息。

Wi-Fi Modules and SoCs

Silicon Labs’ Wi-Fi portfolio features Wi-Fi 6 and Wi-Fi 4 SoC solutions that support Wi-Fi and Bluetooth with ultra-low power consumption for long battery life, high performance for edge computing, best-in-class security, long range and modules that are FCC, IC and ETSI/CE, MIC certified.

Wi-Fi 模块和收发器 选择列
选择列
Wi-Fi Version 频段 Matter 支持 应用 MCU 板载 IP 支持 关键外围设备 闪存 (kB) RAM (kB)
SiWx915 Wireless SoCs New
Wi-Fi 6 plus and Bluetooth LE 5.4
6 单波段 (2.4) SDIOUART、 SPI、 SDIO 40968192
SiWx917 Wireless SoCs New
Wi-Fi 6 plus and Bluetooth LE 5.4
6 单波段 (2.4) SDIOUART、 SPI、 SDIO 40968192 20468192
RS9116 Wi-Fi NCP 模块
RS9116 Wi-Fi NCP 模块
4 双波段 (2.4/5)单波段 (2.4) UART、 SPI、 SDIO、 USB CDC 4096
RS9116Wi-Fi 收发器模块
RS9116Wi-Fi 收发器模块
4 双波段 (2.4/5)单波段 (2.4) 基础 SDIO、 USB HS
RS9116 Wi-Fi NCP SoC
RS9116 Wi-Fi NCP SoC
4 单波段 (2.4) UART、 SPI、 SDIO、 USB CDC 4096
RS9116 Wi-Fi 收发器 SoC
RS9116 Wi-Fi 收发器 SoC
4 单波段 (2.4) 基础 SDIO、 USB HS
WF200 系列 2 Wi-Fi 收发器模块
WFM200 Wi-Fi 收发器模块(系列 2)
4 单波段 (2.4) SDIO/SPI
WF200 系列 2 Wi-Fi 收发器 SoC
Wi-Fi 收发器 SoC(系列 2)
4 单波段 (2.4) SDIO、 SPI
WGM160 系列 1 Wi-Fi 模块
WGM160 Wi-Fi 模块(系列 1)
4 单波段 (2.4) UART、 以太网、 USB 2048 512
RS9113 Wi-Fi NCP 模块
RS9113 Wi-Fi NCP 模块
4 双波段 (2.4/5)单波段 (2.4) SPI、 UART、 USB-CDC
RS9113Wi-Fi 收发器模块
RS9113Wi-Fi 收发器模块
4 双波段 (2.4/5)单波段 (2.4) SPI、 UART、 USB-CDC

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

Wi-Fi 套件和板
入门套件
用于软件开发和 IoT 设备功能评估的模块化套件
开发套件
功能齐全的应用开发套件
评估套件
产品和功能评估套件
演示套件
用例和特定功能演示
参考设计
展示完整系统解决方案的特定应用设计
无线电板
具有特定 SoC 或模块无线设备的无线入门套件插板
扩展板
入门套件和生态系统配件板
Thunderboard 套件
适用于 IoT 设备的低成本软件开发和原型设计套件
调试和编程工具
调试和编程工具以及配件

Wi-Fi 软件开发

我们的 Wi-Fi 解决方案专为 IoT 设计,在 IoT 领域,强健的 RF 性能、低功耗、简单的应用开发以及快速上市时间是关键要求。

  Wi-Fi 6 + Bluetooth LE developers using hostless SoC mode or hosted mode with Linux or bare-metal or RTOS based host MCUs with products such as the SiWx917 ultra low power Wi-Fi + Bluetooth combo solutions can find support material, drivers and software repositories.
  Wi-Fi+ 蓝牙开发人员会使用基于 Linux、裸机或 RTOS 的主机 MCU 与像 RS9116 超低功耗 Wi-Fi+ 蓝牙组合 SoC 及模块等产品,他们可以获得支持材料、驱动程序和软件存储库。
  Wi-Fi 开发人员使用基于 Linux 或 RTOS 的主机 MCU 与如 WF200、WFM200S 和 WGM160P 等产品,可以找到支持材料、驱动程序和软件存储库。
  WGM110 Wi-Fi 软件含有一个用于开发 Wi-Fi IoT 应用的完整软件开发套件。其中包含按时交付您的应用所需的所有软件工具。您可充分利用免费 SDK、灵活且简单易用的 API 以及多种设备固件升级功能。
  Bluegiga Wi-Fi 软件是专为 Bluegiga 传统 WF121 Wi-Fi 模块设计的嵌入式 802.11 MAC 和 IPv4 协议堆。该软件可实施全面的 802.11 功能、WPA2、WPA、WEP 和 WPS 加密协议,以及 TCP、UDP、DHCP、DNS、ICMP 和 HTTP 等不同的 IP 协议。该 Wi-Fi 软件还支持 802.11 接入点和 HTTP 服务器功能,可轻松配置并直接连接至电话、平板电脑和 PC。



相关文档


遇到任何开发问题?
  • 访问社区

    与来自世界各地的工程师和开发人员互动,并查看我们的知识库文章,其中包含常见问题解答、示例代码和其他资源。

特色 Wi-Fi 应用

除了在 Wi-Fi 内支持 IP 网络之外,开发人员还可以利用 Silicon Labs 广泛的物联网无线专业知识(涵盖楼宇自动化智能家居工业物联网和智能市场),连接各种网络和设备,而无需考虑底层网络协议。

智能门锁

可穿戴设备

传感器

临床医学

车队管理

智能计量

专为物联网设计的低功耗 Wi-Fi SoC

物联网应用通常受到功率、尺寸和资源的约束,且易受线上和物理入侵。物联网 Wi-Fi 的挑战在于提供足够性能的同时,降低功耗、减少 MIPS 要求并提供高安全性。查看下方的内容,进一步了解我们物联网 Wi-Fi 解决方案的优势。

卓越的物联网 Wi-Fi

超低功耗

  • The SiWx91x Families of Wi-Fi 6 + Bluetooth LE solutions offer the lowest poweer consumption, best-in-class security Wi-Fi combo chip in the market.
  • RS9116 可提供市场上功耗更低的 Wi-Fi 组合芯片,模块外形设计更小,为 4.6 mm x 7.9 mm。
  • 我们的设备具有多种模式,包括传输、接收和睡眠模式,为始终在线的无线云连接提供业界超低功率。


来自物联网前沿厂商的无瑕多协议性能

  • Our portfolio features multiprotocol support via SiWx917, SiWx915 providing Wi-Fi 6 + Bluetooth LE and the the RS9116, which includes Wi-Fi, Bluetooth Classic, and Bluetooth LE on a single device.
  • 出色的 RF 性能即使面对强 RF 干扰环境,也能确保可靠的连接,以更少的重新传输维持高数据率,节省功耗和通道容量。
  • 我们的第三方 Wi-Fi 测试机构对来自世界各地的数百个不同接入点进行测试,以确保在不同环境中的互操作性、可靠性并测量电源效率。
  • 我们提供全协议栈安全和共存功能、可满足未来需求的当前设计,以及无需依赖多个供应商的升级功能。


Industry-Leading Security Stand Alone SoCs or When Coupled with our Secure Host MCUs

  • Our new Wi-Fi 6 solutions offer best-in-class security via a psa-12 certifiable security engine in standalone SoC mode.
  • 我们为实施“零信任”安全架构提供安全服务,以满足新兴的网络安全标准。
  • 我们的设备具有多种高级内置安全功能,包括安全启动、安全链路和安全调试。
  • Silicon Labs MCU 支持 Secure Vault,这是一款十分先进的安全软件套件,可提供最高 PSA 认证级别 3


简化工具,易于开发

  • Simplicity Studio 是集成所有 Silicon Labs 技术、SoC 和模块的统一开发环境。
  • 用户可以访问 Web 和 SDK 资源、软件和硬件配置工具以及 IDE。
  • 通过优化的工作流程提供指导,以实现更快的项目进展、设备配置和应用程序优化。
虚拟会议

Works With 2023

创新与实施相结合

Works With 2023 将为您带来为期两天的技术会议、主题演讲和专家主导的小组讨论,内容涵盖面向开发人员的最新趋势、工具和设计技术。这一免费的全虚拟活动包括 40 余场技术会议,旨在汇聚领先的生态系统合作伙伴、思想领袖和 Silicon Labs 专家,以深入研究推动物联网的技术。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software