• Silicon Labs
  • 文档
  • 社区
Silicon Labs
  • ⟵ 返回
    产品
    2026 年技术讲座
    即刻开启深度学习之旅,收获前沿创想,获取专业指导,助您将下一个突破性成果更快推向市场。
    无线无线
    Amazon Sidewalk
    蓝牙
    LPWAN
    Matter
    多协议
    专有产品
    Thread
    Wi-Fi
    Wi-SUN
    Z-Wave
    Zigbee
    嵌入式硬件嵌入式硬件
    板和套件
    MCU
    电源管理
    传感器
    USB 桥接器
    无线模块
    无线 SoC
    物联网技术物联网技术
    信道探测
    能量收集
    机器学习
    安全
    服务服务
    定制零件制造
    开发人员服务
    SDK 延期维护服务
  • ⟵ 返回
    应用
    智能家居智能家居
    设备
    户外互联
    娱乐设备
    物联网网关
    LED 照明
    Residential Smart Energy
    安全摄像机
    传感器
    智能锁
    开关
    工业物联网工业物联网
    访问控制
    资产跟踪
    电池供电工具
    断路器
    商业照明
    电辅助计量
    应急照明
    工厂自动化
    人机界面
    Industrial Smart Energy
    工业可穿戴设备
    预测性维护
    流程自动化
    智能 HVAC
    智慧城市智慧城市
    电池存储
    电动汽车充电站
    智慧农业
    智能建筑
    智能计量
    智能太阳能光伏系统
    街道照明
    智能零售智能零售
    商业照明
    测向
    电子货架标签
    损失预防
    Wi-Fi 接入点
    互联健康互联健康
    便携式医疗设备
    智能医院
    智能可穿戴设备
  • ⟵ 返回
    软件与工具
    Simplicity Studio 6
    快速跟踪物联网开发
    软件和工具软件和工具
    Simplicity AI SDK
    软件开发套件 (SDK)
    SDK 发行说明
    软件参考文档
    软件开发工具
    硬件开发工具
    硬件文档
    GitHub 资源
    开发人员之旅开发人员之旅
    AI/ML
    Amazon Sidewalk
    蓝牙
    蓝牙网状网络
    Google Home
    Matter
    Simplicity SDK for Zephyr
    Wi-Fi
    服务服务
    定制零件制造
    开发人员服务
    SDK 延期维护服务
  • ⟵ 返回
    资源
    文档文档
    博客
    案例研究
    软件文件
    技术库
    白皮书
    培训培训
    2026 年技术讲座
    Works With 2025 点播
    网络研讨会
    课程
    合作伙伴合作伙伴
    渠道和分销
    生态系统合作伙伴
    合作伙伴网络
    服务服务
    定制零件制造
    开发人员服务
    SDK 延期维护服务
    支持支持
    社区
    提交工单
    质量与封装
    如何购买
    Vulnerability and Bug Bounty
    联系我们
  • ⟵ 返回
    公司
    关于我们公司关于我们公司
    社区承诺
    Silicon Labs 的包容性
    管理团队
    安全
    可持续性可持续性
    环境、社会和治理
    质量
    供应链责任
    新闻与活动新闻与活动
    博客
    新闻中心
    活动
    投资者关系投资者关系
    年度报告和代理
    董事会
    企业治理
    季度业绩
    SEC 备案
    招贤纳士招贤纳士
    海得拉巴办事处
    其他全球办事处
    联系我们
中文
  • English
  • English(英文)
  • 简体中文
  • 日本語
询问 AI
询问 AI
询问 AI
//
无线连接 // Matter // 用于非 Matter 设备的 Matter 桥接器

将现有智能设备与基于 Matter 的新设备进行桥接

文章

如今,消费者几乎不可能创建过于简单化的智能家居生态系统,除非他们对单一供应商提供的设备进行标准化。但经过两年多的开发和完善,期待已久的行业统一标准 Matter 协议于 2022 年 10 月发布,其准备就绪,可帮助设备开发人员解决这一问题。

为了确保人们不会将 Matter 视为只是增加这些设备碎片化和互操作性问题的另一个协议,确保现有非 Matter 智能家居设备和基于 Matter 的新设备之间能够桥接是当前 Matter 1.0 版本的关键所在。下载我们最新的白皮书,详细了解以下与 Matter 桥接有关的主题:

  • 什么是桥接?为什么桥接很有必要?
  • 桥接的工作原理
  • Silicon Labs Unify SDK 如何支持桥接,包括使用不同供应商提供的智能照明设备进行的详细示例介绍。
  • Silicon Labs 当前为继续增强其对桥接支持所做工作的相关信息
填写表格下载文章。

如今,消费者几乎不可能创建过于简单化的智能家居生态系统,除非他们对单一供应商提供的设备进行标准化。但经过两年多的开发和完善,期待已久的行业统一标准 Matter 协议于 2022 年 10 月发布,其准备就绪,可帮助设备开发人员解决这一问题。

为了确保人们不会将 Matter 视为只是增加这些设备碎片化和互操作性问题的另一个协议,确保现有非 Matter 智能家居设备和基于 Matter 的新设备之间能够桥接是当前 Matter 1.0 版本的关键所在。下载我们最新的白皮书,详细了解以下与 Matter 桥接有关的主题:

  • 什么是桥接?为什么桥接很有必要?
  • 桥接的工作原理
  • Silicon Labs Unify SDK 如何支持桥接,包括使用不同供应商提供的智能照明设备进行的详细示例介绍。
  • Silicon Labs 当前为继续增强其对桥接支持所做工作的相关信息

 

对于消费者而言,使用各种供应商提供的智能家居和自动化设备历来是一大痛点。这是因为每家供应商的设备都在使用基于供应商所选的无线物联网 (IoT) 协议的独特智能设备生态系统,因此消费者需要使用不同的应用程序来控制不同供应商提供的设备。这也意味着不同供应商提供的设备之间目前无法实现互操作性和通信。然而,全新 Matter 协议旨在解决此类问题以及其他常见问题,而这些问题是创建智能家居和自动化设备的供应商以及使用此类设备的消费者所面临的。
 

虽然使用全新 Matter 规范可轻松设计新设备,但早在 Matter 出现之前,仅在美国就有超过 6000 万户家庭目前在使用智能家居设备,而这些设备基于 Z-Wave 和 Zigbee 等其他无线物联网协议。为了确保人们不会将 Matter 视为只是增加这些设备碎片化和互操作性问题的另一个协议,而是 Matter 能够帮助现有非 Matter 智能家居设备和基于 Matter 的新设备之间实现桥接——能够桥接是当前 Matter 1.0 版本的关键功能。
 

在本白皮书中,我们将探讨如何通过桥接将非 Matter 设备无缝引入 Matter 生态系统,并探讨 Silicon Labs 如何提供使供应商和消费者都可获取实现桥接所需的硬件、软件和工具。

什么是桥接?为什么桥接很有必要?

如前所述,智能家居和自动化市场并不规范。如今,有大量设备使用非基于 IP 的 Zigbee、Z-Wave 和其他无线物联网协议。因此,为了不增加这一碎片化问题,很有必要实现一种允许新 Matter 设备和现有非 Matter 设备在同一生态系统中进行通信和操作的方法。随着 Matter 协议的开发,这成为关键考量因素,也正因此,Matter 不同于其他无线物联网协议。Matter 是一种基于 IP 的协议,作为除以太网、Wi-Fi、蓝牙和 Thread 等技术的应用层运行。


虽然可通过无线下载 (OTA) 更新来为部署在家庭中的一些较新设备添加 Matter 功能,但对于大多数设备而言,桥接器将是使用其他非基于 IP 的协议将现有智能设备引入 Matter 生态系统(也就是所谓的 Matter 交换结构)的最佳选择。Matter 桥接器可将连接扩展到 Matter 交换结构中的非 Matter 物联网设备,以便消费者可继续使用其现有非 Matter 设备,如使用 Zigbee 和 Z-Wave 的设备以及新的 Matter 设备。桥接是 Matter 交换结构的重要组成部分,因为要使 Matter 成为真正统一的协议,必须进行桥接。


还要务必注意,在决定是否桥接时也存在其他考量因素。现有非 Matter 系统具有多种设备类型,并且在 Matter 中可能并非全都具有一对一等效的设备类型。现有系统可通过其在 Matter 中尚未复制的非 Matter 设备类型提供自动化,但某些设备类型确实具有 Matter 等效功能,并且非常值得启用。桥接让您的生态系统能够继续支持其所有非 Matter 设备类型,一旦 Matter 在桥接的生态系统实现了足够的功能奇偶校验,就可决定将所有设备都过渡到原生 Matter。

Matter 和非 Matter 设备之间桥接是如何工作的?

在高层次上,Matter 桥接器的工作原理是在 Matter 和非 Matter 协议之间执行协议转换,以便非 Matter 设备显示为 Matter 交换结构的桥接设备,如图 1 所示。

matter-bridge-high-level-diagram.png

图1. 显示 Matter 桥接器如何在 Matter 交换结构和非 Matter 网络设备之间创建连接的高级示意图。

 

虽然关于该类型统一多协议通信如何发生的细节看起来颇为复杂,但对于最终用户而言,桥接智能家居设备的流程都经过了简化。要将 Matter 桥接器添加到网络,用户只需扫描桥接器附带的二维码。将桥接器添加到网络后,用户可在手机上打开桥接器应用程序,即可看到所有智能设备都显示出来,而无论这些设备使用哪家供应商或何种协议。也就是说,所有设备都可从该中心应用程序或用户偏好的控制器应用程序进行配置和控制,而不是像如今那样采用碎片化的方式(即需要使用多个应用程序)。在某些情况下,现有 ZigBee 或 Z-Wave 集线器和网关可升级为 Matter 桥接器。 关于此类示例,我们已从主要生态系统参与者那里看到。

Silicon Labs 的 Unify SDK 如何支持将非 Matter 设备桥接到 Matter 生态系统中

为了支持桥接解决方案的开发,而无需对每个物联网设备“内部”的每个可能选项都具备专业知识,需要模块化且可扩展的软件框架。也正因此,诞生了 Silicon Labs 的 Unify 软件开发套件 (SDK)。Unify SDK 是一套旨在简化物联网基础设施开发的软件组件,其中包括网关、接入点、集线器、桥接器以及基于应用程序处理器的终端产品。


Unify SDK 是一种开放、模块化、可移植架构,基于普遍使用的轻量级 MQTT 技术而开发。Unify SDK 支持不同无线物联网协议之间特定于协议的转换,现已包括 Matter。Unify SDK 本机运行在 Linux 上,但针对可移植性进行了构建,并可为 Raspberry Pi 4 提供软件源和二进制程序包。

unify-sdk-block-diagram.png

图 2. 此图示出了 Unify 控制器的整体架构。借助 Unify SDK,一个系统可提供多个物联网协议栈和物联网服务之间的互操作性,包括 Matter Bridge。


Unify-Matter Bridge 应用程序(如图 2 所示)是 Unify SDK 的一部分,基于连接标准联盟 (Connectivity Standards Alliance, CSA) 提供的 Matter 应用程序软件而构建。应用程序接收 Matter 协议接口上的 ZCL 命令,并将其转化为统一控制器语言 (UCL) 数据模型,然后发布到 MQTT 接口。让我们更具体地了解下如何使用 Unify SDK 中的 Unify-Matter 桥接应用程序将子网设备桥接到 Matter。在下图 3 示意图中,从右至左为 Zigbee 和 Z-Wave 协议栈、统一协议控制器、MQTT 代理、Matter 桥接器和 Matter 应用程序结构。

unify-controller-diagram.png

图 3. 表示了如何使用 Unify SDK 中的 Unify-Matter 桥接应用程序将使用 Zigbee 和 Z-Wave 的子网设备桥接到 Matter。


该范式的最终结果是,Z-Wave 和 Zigbee 设备被视为 Matter 交换结构上的桥接设备。这是因为 Matter 协议接口上的 Zigbee 集群库命令被转换为 UCL,然后 UCL 驱动终端节点的无线电以及 Z-Wave 和 Zigbee。

现实世界的 Matter 桥接示例

现在,我们来看一个使用不同供应商提供的智能照明装置进行桥接的真实示例。在此示例中,一些照明装置使用 Matter,而其他照明装置使用 Zigbee 和 Z-Wave 协议,我们将使用 Google Nest Hub 作为控制器。在此场景下,Raspberry Pi 运行的是 Unify SDK,基于 Web 的 Unify 用户界面 (UI) 用于创建包含不同供应商提供的且使用不同无线协议的所有照明装置的组。此组是通过向两个端点和桥接器节点端点中的 Matter 照明装置发送“添加组”命令进行创建的。

要调试 Matter 桥接设备,只需扫描 Matter 桥接器上附带的二维码。然后,桥接器将连接,如图 4 所示,从 Google Nest Hub 应用程序中可看到我们添加的所有照明装置和桥接器。

laptop-side-by-side-matter.png

图 4. 连接 Matter 桥接器后,并排比较在 Unify Web UI 和 Google Home 应用程序中所看到的内容。


现在,我们可以开始从 Google Home 应用程序控制照明装置。单条多播消息由 Matter 桥接器和原生 Matter 照明装置作为组的一部分进行接收和解释。然后,桥接器将此消息转发到相关照明装置,Unify 将所支持的命令转换到相应的子网 - 在此情况下,为一个 Zigbee 设备和两个 Z-Wave 设备。通过向 Z-Wave 设备发送多播消息并向 Zigbee 设备发送单播消息来完成上述操作。控制器现在可以发送简单的开/关命令来控制整组照明装置。

 

Silicon Labs 对桥接 Matter 和非 Matter 设备提供持续支持

如今,Silicon Labs 为具有 Wi-Fi 或 Thread 连接功能的终端产品提供完整的 Matter 协议解决方案,以及采用无线片上系统 (SoC) 和软件选项组合的开放线程边界路由器 (OTBR) 解决方案。除了较新的 Matter 产品外,包括 Silicon Labs 在内的许多物联网制造商现在还将推出支持现有和已部署 Zigbee 和 Z-Wave 产品的桥接产品。


Silicon Labs 最近发布了针对 Matter 到 Zigbee 和 Matter 到 Z-Wave 桥接解决方案的支持,其中包括功能齐全的 Unify SDK 软件。该全新桥接解决方案目前支持照明设备(开/关、可调光功能、彩色灯)以及温度和感应传感器。我们还计划在不久的将来推出针对更多设备类型的支持,并为 Google Home 和 Apple HomeKit 等第三方 Matter 应用程序提供互操作性支持。


利用 Matter 和全新桥接解决方案缩小无线物联网的差距

如果 Matter 的发布使得配置新产品非常容易,但很难适应消费者家中已有的设备,那么 Matter 就无法真正兑现其对互操作性和简单性的承诺。因此,如本白皮书中所述,能够无缝桥接现有非 Matter 设备与新 Matter 设备的多协议解决方案至关重要。Silicon Labs 已做好充分准备,可通过为物联网产品开发工具提供 Unify SDK 和全新 Matter 桥接解决方案,确保供应商发布新的 Matter 设备时,桥接技术随时可用。


详细了解 Silicon Labs 为 Matter over Thread 和 Matter over Wi-Fi 开发提供的所有芯片、软件和工具。

Silicon Labs

与我们保持联系

了解 Silicon Labs 产品的最新消息,包括产品发布和资源、文档更新、PCN 通知以及即将到来的活动等。

  • 公司简介
  • 招贤纳士
  • 社区
  • 联系我们
  • 企业责任
  • 投资者关系
  • 新闻发布室
  • 隐私条款
  • 网站反馈

联系我们:

Silicon Labs BiliBili 图标
值得关注的还有:
  • 将智能家居设备开发与 Matter 统一
  • 将非 Matter 设备桥接到 Matter 网络
  • Matter 与 Z-Wave:您需要了解的内容
Copyright Silicon Laboratories. 版权所有。
粤ICP备15107361号

您的文件将很快开始下载

谢谢您下载 。

如果您在下载中出现任何问题,请联系销售支持或产品技术支持。

关闭
正在加载结果
关闭

请选择至少一列。

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software