• 智能家居
  • |
  • RS9116Wi-Fi 收发器模块

支持 Wi-Fi 的智能门锁提升可访问性、安全性,提供更多洞察

|

世界变得越来越互联,如今的消费者正在寻求将智能技术的优势融入日常生活,包括家庭的安全性和功能性。随着小型私人度假租赁模式的兴起,以及自新冠肺炎疫情以来混合办公工作场所的普及,对可远程访问、极其可靠的安全系统的需求持续增长。

 

住宅智能门锁正在崛起

根据最近的估计,1.3 亿家庭拥有至少一台智能设备,预计到 2028 年这一数字将达到 3.35 亿。事实上,30% 的消费者表示,他们计划在未来六个月内为他们的家庭购买一款智能门锁,因为智能门锁技术很快便从早期采用阶段进入大多数人能够接受的阶段。

然而,目前的产品显示出多个缺点,包括成本高、体积大、不美观、用户学习难度大、安装困难、控制不方便和远程访问功能有限。对于许多房主来说,智能门锁仍然是一件新鲜事物。

挑战

打造一款坚固、美观且非常安全的智能门锁,与家用 Wi-Fi 路由器无缝协作,通过任何授权的智能手机或平板电脑为锁头提供丰富的远程控制功能。

解决方案

这款智能门锁功耗低、支持 Wi-Fi,您可在单一智能设备应用程序中检查门栓状态、跟踪访问日志、通过地理围栏技术上锁和开锁、创建唯一的访问代码、轻松在家中共享或安排访问。

结果

访问更轻松、控制措施更强提高了用户对家庭安全的信心,无论用户在哪里,都可以 24 小时了解居所情况。

移动化家庭安全

安全领导者 Hampton 多年以来一直致力于智能家居相关产品的前沿开发。从智能摄像机,到集成检漏仪和智能照明系统,Hampton 的 Array 产品线开始着手打造一款真正互联且可访问的住宅智能门锁。

目标是利用公司在门锁和安全方面数十年的专业知识,打造一套可轻松开箱即用、富有吸引力的解决方案,并为用户提供来自任何授权平板电脑或智能手机的全方位 Wi-Fi 功能。

我们知道,我们需要打造一套对日常消费者来说简单易用的解决方案,同时还能提供卓越的安全性,以及我们已经熟悉并喜爱的智能设备的所有连接功能。我们想要一种人们可以从盒子里拿出来,连接至家用路由器,便能够立即运行的设备。我们正在寻找一款设计时尚、富有吸引力的门锁让人们安装在家中,而不是目前市面上的大黑盒子。
Julie Ernest
Hampton Products 互联家居及商业门用五金市场营销副总裁

智能门锁开发中 Wi-Fi 模块超出预期

新型智能锁的一个关键要求是必须能够轻松连接至家庭 Wi-Fi 系统,用户能够以多种方式激活上锁/开锁功能。智能门锁需要优化电池寿命和功率输出、提升安全功能,以及小尺寸。Hampton 的开发人员转向 Silicon Labs 寻找新型 Wi-Fi 门锁的半导体组件,并最终选择 RS9116 Wi-Fi 收发器模块实现其无线连接。

RS9116 可提供全面的多协议超低功耗解决方案,包括 Wi-Fi 和双模蓝牙 5。该芯片可提供高吞吐量、扩展范围、电源优化性能,与外部主机 MCU 配合使用时还可支持最新的开源下一代智能家居协议 Matter

与之前的业内产品相比,使用 RS9116 可使电池寿命延长一倍以上,Array 开发人员对这一点尤为满意。正常使用情况下,使用 Array 智能门锁的消费者只需一年为锂聚合物电池充电一次。

在不牺牲安全性的前提下提升灵活性

得益于 Silicon Labs 芯片内提供的安全密钥飞地,以及芯片中多位置编码总线和软件级加密,开发人员还能够增加 Wi-Fi 智能门锁的安全特性。该芯片尺寸小,支持最终智能门锁的平滑占用空间,并具有出色的功率输出,无需使用额外的功率放大器。

最后,Array 开发人员对 Silicon Labs 支持团队的能力和响应速度非常满意,他们了解开发人员的愿景和痛点,并优先与 Array 团队沟通。


Array 的 Wi-Fi 智能门锁功能强大、安全,开箱即用

Array 团队的最终创新成果是 Array 智能门锁,该门锁共有两种外形和三种表面材质,外型小巧但功能强大、易于安装,用户可连接智能 iOS 或 Android 手机或平板电脑,利用家中的 Wi-Fi 路由器从任何地方锁定和打开门锁。

Array 智能门锁不仅支持 Wi-Fi,还采用高等级硬件生产,且易于安装、电池寿命长,并提供传统钥匙和键盘输入等多种开锁方式,对于希望使家庭安全系统做到真正智能的消费者而言,Array 智能门锁是不二之选。

与 Silicon Labs 合作带来的其中一项最大益处是 Silicon Labs 的响应能力。无论何时,每当我们联系 Silicon Labs,我们可以确定我们会在 24 小时内收到电话或电子邮件回复。他们了解我们的愿景,理解我们的痛点,并与我们开展合作。
Chasen Beck
Hampton 高级电子工程师

探索 Silicon Labs 丰富的 Wi-Fi 产品组合

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software