• 传感器
  • |
  • EFR32MG22 系列 2 SoC

无线 SoC 使智能家居设备具有 DIY 便利性

|

兼具 DIY 便利性与专业标准的智能家居设备

以下这句话不绝于耳:新冠病毒疫情改变了我们的世界。这涵盖了从我们的工作方式到我们互动对象的方方面面:突然之间,我们必须非常谨慎。业主开始选择自行进行技术升级,而不是依靠专业人员安装,所有这些都是出于健康原因避免与太多人接触。然而,这种 DIY 方法本身就存在一些挑战:对安装过程的适当自学、正确的执行,以及高度的认证等等。大多数 DIY 应用依赖于自学,而专业安装则不是如此,因为这些安装必须遵循由相应机构颁发的特定标准。

因此,LEEDARSON 是世界领先的物联网产品开发 ODM 合作伙伴之一,也是当今众多最知名科技品牌背后的制造商,利用 Silicon Labs EFR32MG22 系列 2 Zigbee 无线 SoC 通过以下产品解决了这一问题:

  • 带有 TrustZone 的高性能和低功耗 76.8 MHz Arm® Cortex®-M33 内核
  • 超低传输和接收功率(8.2mA TX +6 dBm,3.9mA RX)
  • 1.4 μA 深度睡眠模式电源和低功率外围设备
  • 针对采用 Zigbee 协议的应用实现能效
  • 多协议支持,包括低功耗蓝牙(蓝牙 5.2)、蓝牙网状网络低功耗节点(仅限 512 kB 部分)、Zigbee PRO/Green Power 和专有
  • 高安全功能,包括安全调试、安全启动、可信根和安全加载器

挑战

提供全功能智能家庭安全系统,满足 EN grade 2 认证要求的严格行业认证。

解决方案

LEEDARSON 采用 Silicon Labs 的 EFR32MG22 系列 2Zigbee SoC(无线 Gecko 平台的一部分),开发了一款可为物联网设备品牌打开两个通道的解决方案。

结果

LEEDARSON 开发了 Security Kit Pro 产品线,提供用户友好的创新和经济高效的产品,普通业主期望的安装简便性以及 EN grade 2 的强大认证。

多方面解决方案

除了减轻认证负担外,提供良好的用户体验也是其优先事项之一。LEEDARSON 知道其传感器需要具备多功能才能满足用户要求。一个家庭安全系统,如果因业主对大量的错误警报感到沮丧而被关闭,那就不是很有效了。在依靠红外 (IR) 光进行操作的传感器应用中,有几个因素可能会触发误报。白光会以与人体红外光相同的方式干扰 PIR 传感器。因此,LEEDARSON 最重要的设计考量之一是开发先进的环境温度补偿算法来检测红外光,从而提供对白光干扰的免疫,以满足消除误报所需的精度要求。

电池寿命长是另一个关键特性,通过优化设备上的固件,该公司能够优化低功耗部署的设计。LEEDARSON 的 Security Kit Pro 产品线荣获 2021 年度 iF 设计奖,该产品线包含网关和各种传感器,具有可靠的功能和以人为本的设计理念。

智能集成我们的无线 SoC

在智能家居设备市场,无线协议并不少见,每种协议都有开发人员必须考虑的一系列优势和缺点。但是,LEEDARSON 想要一种开放协议,即 Zigbee 或 Z-Wave,同时还需要适应一些领先物联网品牌正在使用的专有协议。凭借无线 Gecko 平台提供的稳定、强大的协议堆栈和多种低功耗模块,Silicon Labs 成为了 LEEDARSON Security Kit Pro 的首选。与功能密集的 SDK(提供用户友好的开发环境)配合使用,选择了 EFR32MG22。Silicon Labs 也是 Matter 背后的驱动力之一。Matter 原名 CHIP 项目,将帮助像 LEEDARSON 这样的公司在未来克服协议障碍,并在家庭(及其他环境)中的智能对象之间提供更多集成。

当然,安全是这款智能家居设备的首要设计要求。Silicon Labs 在这一领域也脱颖而出,这要归功于以我们的 Secure Vault 技术为后盾的安全第一的设计理念。这让开发人员可以放心地向客户传达信息。

了解有关 LEEDARSON 安全产品系列的更多信息。

有兴趣将 Silicon Labs 的 EFR32MG22 SoC 整合到您的智能家居解决方案中吗?

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software