使用基于 Matter 的 MGM240 模块加速开发

2022 年 10 月 10 日 | Mikko Nurmimaki | 阅读本文需要 2 分钟

智能家居是增长最快的消费市场之一,每天都会推出新产品。设备制造商希望以更实用的设备赢得客户。然而,随着创新竞争的加剧,设备制造商受制于复杂的射频设计,这无疑增加了开发成本并延缓了上市时间。

在本博客中,我们将探讨如何使用 MGM240 Matter over Thread 模块从根本上减少开发成本和时间。

 

无线挑战

智能家居设备制造商面临的主要挑战是如何在增加产品创新的同时加快产品开发和推出并降低成本,以保持产品的商业案例盈利性。由于复杂且耗时的 RF 设计流程,对于在许多地理区域销售的无线多协议设备,要满足其上市时间特别具有挑战性。

 

RF 设计流程

典型的智能家居无线产品的 RF 设计流程可分为四个阶段:

  1. 天线和 RF 设计阶段包括材物料表、原理图、布局和模拟。这个阶段通常需要大约一个月才能完成。
  2. 基于 RF 设计,天线通过多次迭代和样品而开发,包括优化、调整、测试和验证。因此,根据设计的复杂性,开发阶段可能需要长达四个月的时间。
  3. 黄金样品 - 生产最终黄金样品和特性可能需要长达一个月的时间。
  4. 认证 - 无线设备必须经过全球 RF 法规的认证。大多数地理区域都有自己的标准和认证流程,这增加了整体工作量。此阶段包括针对每个无线协议(例如,Thread 和蓝牙低功耗)和区域的单独实验室测试和官方文件,可能需要长达三个月或更长的时间。

总而言之,RF 设计过程 - 包括开发和 RF 认证 - 可能需要长达 9 个月或更长的时间,这会延迟产品发布、现金流和产品计划的财务盈亏平衡。

RF 设计还需要有一个具有先进专业技能的团队,包括 RF 和天线设计、硬件和软件开发、测试、对全球 RF 法规和认证的深入了解。在 RF 设计流程期间,一名全职员工 (FTE) 的人才成本可高达 300,000 美元(120 美元/小时)。此外,RF 设计需要对昂贵的测试仪器、消声室、模拟设备和设施进行数百万美元的投资,从而增加产品开发成本、延迟收支平衡时间,并降低产品的投资回报率 (ROI)。

 

MGM240 模块可提供帮助

Silicon Labs MGM240 无线模块为智能家居设备制造商提供了低功耗、高性能的无线解决方案,适用于同一芯片上的 Matter over Thread蓝牙低功耗,使用户能够轻松调试。除了 MG24 SoC 之外,MGM240 模块还集成了 15 个额外组件,例如电容器、电感器和直流-直流线圈,简化了设备制造商的物料表。此外,它还集成了 EMC 屏蔽和高度优化的内置天线。MGM240 模块已通过 RF 认证,符合 CE(欧洲)、UKCA(英国)、FCC(北美、ISED(加拿大))、TELEC(日本)和 MIC(日本)标准,让您的产品为全球市场做好准备。

 

设备制造商的优势

MGM240 无线模块是设备制造商进入全球智能家居市场的经济高效快速通道。得益于其优化的内置天线和全球认证,它可以将成本降低高达 300,000 美元,这可加快您的收支平衡时间并提高产品的盈利能力和 ROI。此外,MGM240 模块还可将开发时间缩短长达九个月,以加快收入实现时间、提高 RIO、使您获得先发优势。

MGM240 模块可将您的 BoM 从多达 15 个组件简化为一个组件,从而降低采购成本并防止供应短缺和延迟带来的风险。优化的 RF 设计还意味着您可以避免因许多类型的仪器、设备和设施而导致的重大技术投资。使用 MGM240 模块,您可以构建无线智能家居产品,而无需聘请任何 RF 工程师。

新的 Silicon Labs MGM240x 模块产品家族为物联网设备制造商提供了优化的多协议解决方案,用于开发多种类型的智能家居应用。在此处详细了解 MGM240模块

类别:
Mikko Nurmimaki
Mikko Nurmimaki
无线产品高级营销经理
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software