现已推出:Silicon Labs 针对 Amazon Sidewalk 的集成解决方案

借助 Silicon Labs + Amazon Sidewalk 扩展家庭乃至家庭外的设备范围

为什么要为您的 Amazon Sidewalk 项目选择 Silicon Labs?

Silicon Labs 可为物联网设备制造商提供针对 Amazon Sidewalk 的最完整、一站式无线开发解决方案,从而简化您的开发流程,降低成本,并缩短 Amazon Sidewalk 设备的创收时间。经认证的解决方案包括 Amazon Sidewalk SDK、无线硬件、安全性和开发套件及工具。

Amazon Sidewalk

什么是 Amazon Sidewalk?

Amazon Sidewalk 是一个共享的无线网络,其使用 Amazon Sidewalk Bridge 桥接器(如兼容的 Amazon Echo 和 Ring 设备)来实现该网络上通信设备之间的通信。Amazon Sidewalk 可实现家庭和家庭外可靠的低带宽长距离连接。Amazon Sidewalk 可连接物联网设备及户外照明、运动传感器和基于位置的设备等应用。Amazon Sidewalk 可使用蓝牙低功耗进行短距离通信,并使用 900 MHz 频率的 CSS 和 FSK 无线电协议来覆盖更长距离。

Amazon Sidewalk 的工作原理?

Amazon Sidewalk 是一个由附近桥接器 (Bridge) 设备组成的低带宽无线网络。Amazon Sidewalk Bridge 桥接器设备所有者可选择共享一小部分互联网带宽,为 Amazon Sidewalk 范围内的兼容设备提供无线连接服务。每个参与的 Bridge 桥接器设备都会扩展网络范围。

Amazon Sidewalk 无线网络
Amazon Sidewalk 电器

Amazon Sidewalk 解锁了新的设备可能性

支持 Amazon Sidewalk 的设备包括智能实用工具、电器和消费类设备,其还可用于公园管理、环境管理、机场等。

Amazon Sidewalk 体系结构

Amazon Sidewalk 构建在由无线电、网络和应用层组成的体系结构之上。它可支持 3 种不同的 RF 协议。Amazon Sidewalk 应用层位于网络层和蓝牙 LE 协议栈之上,为客户提供了一种使用可用协议的简单方法。所有 Amazon Sidewalk 设备必须使用 AWS loT Core for Amazon Sidewalk 连接到云。

Amazon Sidewalk 体系结构
Amazon Sidewalk Bridge 桥接器设备

Amazon Sidewalk Bridge 桥接器设备

不同于基于单一网关的许多物联网技术,Amazon Sidewalk 基于附近桥接器 (Bridge) 的单一分布式网络体系结构。在一个地区拥有更多的 Amazon Sidewalk Bridges 可以提高网络的有效性。在扩展基础设施时,桥接器会形成分布式网络,允许设备在范围内连接并将数据发送到任何桥接器,而不是仅限于某个特定的桥接器。Amazon Sidewalk Bridge 桥接器从兼容的设备中拉取消息,并通过 AWS 云以多层安全方式将其发送给用户。

Amazon Sidewalk - 连接家庭和家庭外的无线物联网设备

除了将连接扩展到前门外的地方外,物联网应用程序还可使用 Amazon Sidewalk 为终端用户提供便利,同时为设备制造商开辟新的可能性。您可在此处找到针对 Amazon Sidewalk 的节能、高性能无线硬件和软件、开发工具和学习资源的相关信息,包括覆盖图,以帮助确定是否需要桥接器 (Bridge) 设备。

Amazon Sidewalk 无线连接

Amazon Sidewalk 无线电层

Amazon Sidewalk 可在无线电层使用三种不同的物理层 (PHY) 来应对不同的网络用例。

蓝牙低功耗 - 家庭内以及连接设备至电话的连接性

蓝牙低功耗无线电 PHY 可用于家庭内的 Amazon Sidewalk 应用,可为设备(如基于位置的设备)提供短距离连接,并将设备连接到具有 Amazon Sidewalk 覆盖范围的智能手机。

1 GHz 以下 GFSK - 家庭内和前门外

GFSK 无线电 PHY 可覆盖的面积多达 1 英亩,并可应对需要覆盖独立建筑物和庭院的应用,如游泳池、水疗馆和节水设施。GFSK 甚至可凭借 Amazon Sidewalk 的覆盖范围支持智慧城市和社区应用。

1 GHz 以下 CSS - 家庭内和栅栏外

CSS(线性调频扩频)无线电 PHY 的覆盖范围可达数英里,可支持距离最近桥接器 (Bridge) 很远的应用 - 包括在 Amazon Sidewalk 覆盖范围内的智能社区、大学和农业设施。

在 Silicon Labs 的帮助下开启 Amazon Sidewalk 开发人员之旅

Silicon Labs 可加速 Amazon Sidewalk 设备的开发,首先会概述流程中的每一步,并帮助您完成项目的每个阶段。我们将简化您的开发之旅,帮助您更快、更高效地将设备推向市场。

我们在下面概述了开发之旅的三个关键阶段,以及成功完成每个阶段所需的项目。

开始
开发
部署产品
  1. 1. 购买适用于 Amazon Sidewalk 的 Silicon Labs Pro 套件
  2. 2. 查看 Amazon Sidewalk 覆盖范围
  3. 3. Pro Kit 拆箱
  4. 4. 创建用户帐户
  5. 5. 设置开发环境
  6. 6. 配置套件环境
  7. 7. 选择您的硬件平台
  1. 1. 开发产品
  2. 2. 测试和迭代
  3. 3. 对产品进行合格鉴定
  1. 1. 制造产品
  2. 2. 运营产品

1. 购买 Silicon Labs 的 Pro Kit for Amazon Sidewalk

适用于 Amazon Sidewalk 的 Silicon Labs Pro 套件提供了所有必要的硬件,以评估和开发基于 Amazon Sidewalk 的蓝牙和亚 GHz 无线协议的无线物联网设备。

这款专业套件包含一个 KG100S 无线电板,其提供完整的参考设计,可支持在 Amazon Sidewalk 中使用的蓝牙、FSK 和 CSS 协议。它还包括一个仅用于蓝牙开发的 BG24 无线电板,以及一个 FSK/CSS 适配器板,适合于需要分立设计的客户。这款 Pro Kit 主板(WPK 主板)还包含带数据包跟踪接口和虚拟 COM 端口的板载 J-LINK 调试器,可通过扩展头对连接的无线电板和外部硬件进行应用程序开发和调试。 借助该套件中提供的 WPK 主板,开发人员只需购买无线电板即可评估新设备。

Amazon Pro Kit

目录

  • 1 块 BRD4002A 无线 Pro 套件主板
  • 1 x KG100s 无线电板(蓝牙 LE、FSK、CSS)- KG100S-RB4332A
  • 1 x BG24 无线电板(蓝牙 LE)+20 dBm - xG24-RB4187C
  • 1 块 BRD8042A CSS/FSK 适配器板(用于 SX1262MB2CAS 屏蔽板)

 

  • 1 条 915 MHz 天线
  • 1 条 Mini Simplicity 线缆
  • 1 x AA 电池座
  • 预闪存 Amazon Sidewalk 图像,并预注册 AWS
< 上一步 下一步 >

2. 查看 Amazon Sidewalk 覆盖范围

要使用 Amazon Sidewalk 连接到 AWS,必须使用支持 Amazon Sidewalk 的 Bridge 桥接器设备。如果您位于覆盖范围不佳的区域,可能需要购买 Bridge 桥接器设备。如今,Amazon 仅依靠美国境内的 Bridge 桥接器实现了 Sidewalk 功能。如果您正在美国境外针对 Amazon Sidewalk 开发产品,可能需要采取必要措施,在遵守您所在区域监管规则的同时,使用 Bridge 桥接器实现 Amazon Sidewalk 功能。

您所在区域没有网络覆盖,需要 Bridge 桥接器设备?

Echo(第 4 代) | 拥有 Premium Sound、Smart Home Hub 和 Alexa

Amazon Echo(第 4 代)是用于开发目的的推荐 Amazon Sidewalk Bridge 桥接器。Silicon Labs 对照此产品验证了 Amazon Sidewalk SDK。Amazon Sidewalk Bridge 桥接器及其支持的功能列表见辅助链接。

< 上一步 下一步 >

3. Pro Kit 拆箱

收到 Pro Kit 后,即准备好开始,因为拆箱再容易不过了。Pro Kit 预装了一个应用程序,用来展示如何轻松地启动设备并将其连接到 Amazon Sidewalk 网络。准备好开始开发后,只需要多花几分钟即可找到示例应用程序,创建项目,并在 Pro Kit 上构建和运行代码。观看此快速开箱视频,了解分步说明,或按照下面的步骤进行操作。

分步说明:

确保您处于基于美国的 Echo 4(或其他兼容 Amazon Sidewalk 的桥接器)的蓝牙 LE覆盖范围内

  1. 将无线电板 (EFR32xG24) 安装到主板 (BRD4002) 上
  2. 将主板连接到主机 PC(或任何 USB 电源)*
  3. 等待二维码出现在主板 LCD 上
  4. 用移动设备读取二维码,在浏览器中打开嵌入的 URL
  5. 与主板和演示版 AWS 应用程序交互,演示终端设备和云之间通过 Amazon Sidewalk 的上行链路/下行链路

* 不含电缆 - 使用合适的电缆将电源连接到主板的 USB-C 端口

如需了解更多信息,请访问软件文档

< 上一步 下一步 >

4. 创建用户帐户

在您等待 Pro Kit 的同时,我们建议您设置您的用户帐户。如果您已有下列帐户,则可跳过此步骤。如果没有,您需要:

Silicon Labs 帐户:

Silicon Labs 帐户:此帐户将为您提供访问我们的开发人员社区、入门指南、私有 GitHub 存储库和 Simplicity Studio 开发环境的权限。您可在此处创建帐户或验证对帐户的访问权限。

Silicon Labs - Amazon Sidewalk
Amazon Web Services 徽标

创建 AWS 帐户:

Amazon Web Services 帐户:要将设备连接到云,您需要一个 AWS 帐户。注意:您需要知道您是根用户还是 IAM 用户。如果您是新开发人员,我们建议您设置根用户帐户。如果您是经验丰富的开发人员,则 IAM 用户帐户适合您。系统将提示您添加付款和账单详情,以确保云连接的安全。AWS 提供多种配置工具来支持您的整个旅程。接下来的步骤会提供更多内容。

< 上一步 下一步 >

5. 设置开发环境

我们知道您在选择开发环境时有很多选择,但我们认为 Simplicity Studio 是使用 Amazon Sidewalk 开发设备的正确之选。原因如下:

  • Simplicity Studio 包含编程器和调试器功能,因此您不必担心手动设置。
  • 自动识别您购买的主板,并过滤掉不适用的示例应用程序;仅显示与硬件选择相关的示例应用程序。
  • 潜在地节省您在安装、设置和配置方面的时间。
  • Simplicity Studio 直接链接到专用 GitHub 存储库。
  • 需要帮助设置环境吗?我们的入门指南将让您立即启动和运行。注意:您需要安装 Sidewalk SDK 扩展程序。

下载 Simplicity Studio v5 的完整在线安装程序版本:

系统要求

Windows     Windows 10(64 位)
Windows 11
MacOS 10.14 Mojave
10.15 Catalina*
11.x Big Sur*
12.x Monterey*
*如果尝试使用 Keil 8051 或 IAR 工具链,请点击此处
Linux Ubuntu 20.24 LTS

 

CPU     1 GHz 或更高
内存 1 GB RAM(开发无线协议时推荐 8 GB)
磁盘空间 最低 FFD 安装需要 600 MB 磁盘空间
支持无线动态协议时需要 7 GB
< 上一步 下一步 >

6. 使用 Simplicity Studio 配置套件

从打开 Pro Kit 的那一刻起,找到示例应用程序、创建项目以及构建和运行代码项目只需不到一分钟的时间。以下是另一个视频,展示该套件的使用有多简单。插入 Pro Kit 后,Simplicity Studio 将自动识别您购买的主板,并显示与硬件选择相关的示例应用程序,同时过滤掉不适用的示例应用程序。

如果您需要其他帮助,我们创建了入门指南来引导您完成这些步骤,以便您可运行测试项目并开始原型设计。

访问我们的社区论坛,在那里我们设置了项目特定的部分供您访问。

< 上一步 下一步 >

7. 选择您的硬件平台

使用适用于 Amazon Sidewalk 的 Silicon Labs Pro 套件完成 Amazon Sidewalk 评估后,即可继续进行 Amazon Sidewalk 开发。 我们拥有最全面的 Amazon Sidewalk 设备开发解决方案。我们提供针对蓝牙、FSK 和 CSS 的多种硬件选项,助您轻松上手。

哪个硬件平台适合您?下表将帮助您完成选择。

 

选择您的硬件平台

零件号 RAM 闪存 最大 TX 功率 封装类型 BLE 亚 GHz FSK CSS Secure Vault 适用于电池供电 推荐的套件  
EFR32BG24B220F1024IM48 128 kB 1024 kB +20 dBm QFN48 KG100S-PK6130A 了解更多
EFR32BG21B020F1024IM32 96 kB 1024 kB +20 dBm QFN32 EFR32xG21 蓝牙入门套件 了解更多
EFR32SG23B020F512IM40 64 kB 512 kB +20 dBm QFN40 EFR32xG23 Pro 套件 +20 dBm 了解更多
EFR32SG28B320F1024IM48 256 kB 1024 kB +20 dBm QFN48 EFR32xG28 Pro 套件 +20 dBm 了解更多
EFR32SG28B320F1024IM68 256 kB 1024 kB +20 dBm QFN68 EFR32xG28 Pro 套件 +20 dBm 了解更多
EFR32SG28B322F1024IM48 256 kB 1024 kB +20 dBm QFN48 EFR32xG28 Pro 套件 +20 dBm 了解更多
EFR32SG28B322F1024IM68 256 kB 1024 kB +20 dBm QFN68 EFR32xG28 Pro 套件 +20 dBm 了解更多
Quectel KG100S
96 kB 1024 kB +20 dBm LGA56 KG100S-PK6130A 了解更多

如果您在购买 SoC 时需要帮助,请填写表单联系我们的团队成员,他们可以为您提供支持。

< 上一步 下一步 >

2. 测试和迭代

有关协议和测试规范的更多信息,请点击此处

< 上一步 下一步 >

3. 对产品进行合格鉴定

  1. 点击此处,阅读 Amazon Sidewalk 资格认证政策。
    这将包括与资格认证、安全性、与 Amazon Sidewalk 的合作要求及品牌指南有关的文档。
  2. 点击此处,下载测试规范。
  3. 在实验室中根据测试规范运行测试,并验证是否通过了所有测试。
  4. 使用 Amazon Sidewalk 的资格审核表提供您的 Sidewalk 产品、公司和联系方式的详细信息。
  5. 提交表单后,Amazon Sidewalk 资格认证团队将通过电子邮件向您发送有关将测试样本发送至资格认证测试团队的说明。
  6. 按照电子邮件中的说明将您的产品发送至资格认证测试团队。
  7. 做好计划,以将测试装置发送给 Amazon,并附带关于如何执行测试的说明。
  8. 如果设备通过了所有测试,则设备数据将进入 Amazon Sidewalk 的资格认证数据库,而公众可访问该数据库(对于预发布产品,在发布日期前,可选择不公开资格认证列表)。
  9. 纳入 Amazon Sidewalk 标记:
使用 Amazon 图案徽章
< 上一步 下一步 >

1. 制造产品

Amazon 定义了一个制造流程,该流程使用硬件安全模块 (HSM) 和其他工具在工厂内配置 Sidewalk 设备,并将工厂日志上传到 Amazon 服务。请点击在此查看详情。

EFR32BG24B220F1024IM48
EFR32BG21B020F1024IM32
EFR32SG23 SoC
EFR32SG28 SoC
Quectel KG100S

如果您在购买 SoC 时需要帮助,请填写表单联系我们的团队成员,他们可以为您提供支持。

< 上一步 下一步 >
开始
1. 购买适用于 Amazon Sidewalk 的 Silicon Labs Pro 套件
2. 查看 Amazon Sidewalk 覆盖范围
3. Pro Kit 拆箱
4. 创建用户帐户
5. 设置开发环境
6. 配置套件环境
7. 选择您的硬件平台
开发
1. 开发产品
2. 测试和迭代
3. 对产品进行合格鉴定
部署产品
1. 制造产品
2. 运营产品

从这里开始您的 Silicon Labs 开发之旅 

Silicon Labs 可为物联网设备制造商提供较为完整的一站式 Amazon Sidewalk 无线开发解决方案。让我们的生态系统专家帮助您驾奴从概念到执行的开发之旅。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software