Silicon Labs 的全新解决方案简化了 Amazon Sidewalk 开发人员的开发过程
在今天的 Works With 开发人员大会上,主题就是构建可在不断扩展的物联网中协同工作的设备,并弥合不同网络、协议、生态系统和平台之间的连接差距。虽然像 Matter 这样的一些技术提供了解决家庭中这一挑战的潜力,但特定建筑物四面墙之外的连接性呢?这就是 Amazon Sidewalk 的用武之地。
对于那些不熟悉的人来说,Amazon Sidewalk 是一个安全、始终在线的社区网络,依托于已存在于家庭、商业建筑和周围基础设施中且支持 Amazon Sidewalk 的数百万设备。这将有助于提供比蜂窝网络更实惠、能耗更低的增强连接,并提供比 Wi-Fi 或蓝牙更大的范围。
从小型家庭服务(如定位放错地方的车库开门器,或将连接扩展到院子和社区)到大型应用(如野火预警或水质监测),Amazon Sidewalk 正在幕后工作,以实现以前从未可能实现的实用智能创新。这是 Amazon Sidewalk 对用户的承诺,而 Silicon Labs 旨在帮助开发人员设计支持 Sidewalk 的设备来实现这一承诺。
今天已宣布推出 Silicon Labs Pro Kit for Amazon Sidewalk,这是市场上首个端到端的 Amazon Sidewalk 开发平台,它对于开发人员构建支持 Amazon Sidewalk 的设备来说是一个更简单的起点。Amazon Sidewalk 可为开发人员和设计师提供:
- 支持长距离用例的私有、安全和多功能连接
- 一个可靠、持久的网络,随着每台新设备的加入而变得更加强大,有助于为开发人员和终端用户扩大覆盖范围并增强终端设备的连接性
- 得益于 Silicon Labs 和亚马逊的合作,实现简化流程,加快上市速度
全新的 Silicon Labs Pro Kit for Amazon Sidewalk 使 Silicon Labs 成为 Amazon Sidewalk 开发人员的一站式目的地。Silicon Labs Pro Kit for Amazon Sidewalk 带有预闪存软件映像、Amazon Web Services 预注册、蓝牙 LE 和 1 GHz 以下连接硬件,并可提供 Silicon Labs Secure Vault™ 安全性。与 Silicon Labs Simplicity Studio 结合使用时,开发人员可以获得踏上 Amazon Sidewalk 开发之旅所需的一切。Silicon Labs 自始至终为开发人员提供工具和支持,因此几乎不需要亚马逊的支持,从而为开发人员节省了宝贵的设置和引导时间。
全新 Silicon Labs Pro Kit for Amazon Sidewalk 预计将于 2023 年上半年推出。要了解有关 Amazon Sidewalk 的更多信息并立即开始,请访问我们的 Amazon Sidewalk 页面以申请 Silicon Labs 早期参与计划。
您还可以点播观看 Amazon Sidewalk 相关课程。
有兴趣阅读更多关于 Works With 上的其他公告吗?请参见: