• 智能家居
  • |
  • EFR32BG24 系列 2 SoC

DeNova Detect 与 Oxit 及 Silicon Labs 合作推出首款 Amazon Sidewalk 天然气警报器

|

虽然大家认为天然气相对安全,但老化的基础设施和过时的标准将人们和住宅设施暴露在了风险之中。据美国国家消防协会 (NFPA) 2018 年的一份报告估计,每年有 4,200 起房屋火灾始于燃气起火,平均造成 40 人死亡。

New Cosmos Electric Co., Ltd. 已成立 60 余年,是首批推出住宅气体警报器以降低爆炸风险的公司。如今,该公司已售出超过 7,000 万台警报器,并持续致力于通过创新的 DeNova Detect 天然气警报器来维持最高安全标准,这是一款电池供电的无线天然气警报器,采用了先进的传感技术,并具备持久的可靠性。

挑战

将专有传感技术与 Amazon Sidewalk 相结合,打造下一代智能家居安全技术。

 

解决方案

New Cosmos 采用 Silicon Labs 蓝牙 BG24 SoC,并与 Oxit 开发人员合作,设计了一种安全经优化的低功耗解决方案,无需交流电源即可持续在 7 年内感应气体泄漏。

结果

这款高度可靠、电池供电的 DeNova Detect 无线天然气警报器采用尖端传感技术设计。

一流设计强强联合,助力开发 Amazon Sidewalk 设备

凭借对安全的坚定承诺,New Cosmos USA 持续向其开发生态系统中的一流合作伙伴进行投资。作为具有 LPWAN 专业技术的物联网工程设计合作伙伴,Oxit 是重要的研发合作伙伴。在近十年的项目工作中,基于丰富的应用特定专业知识和坚定的技术支持,Oxit 和 Silicon Labs 还建立了牢固的合作伙伴关系。

当 Amazon Sidewalk 实施软启动时,Silicon Labs 便支持 Oxit 作为 顶级设计集成商,寻找希望能提前试用设备的客户。在考虑哪些客户适合整合时,New Cosmos USA 作为强有力的竞争者脱颖而出,其历史悠久,通过创新和可靠的设计构建了公众信任。

我们不只是来销售产品的。我们正在建立一个天然气安全生态系统。这意味着我们致力于提供最优质、最安全的产品。我们已经销售了 7,000 万台气体警报器,有 60 余年的成功记录。消费者可以放心,我们对这个行业很熟悉。
Julie Harris
New Cosmos 高级营销与通讯经理

Silicon Labs 的无线工具和功能是天然气警报器设计的理想选择

New Cosmos 的 DeNova Detect 设计利用天然气微机电系统 (MEMS) 传感器,因此该设备可以在没有壁装插座交流电源的情况下独立运行数年。New Cosmos 的这种专有技术采用更紧凑、更简单的配置,以实现更低的功耗,从而满足客户所期望的灵敏度和可靠性。

在开发过程中,Oxit 从头到尾确保 DeNova Detect 专为低功耗、长传输距离和牢固的安全性而设计。功耗尤为重要 - 作为家中的关键安全设施,传感器的电池寿命越长,用户便愈发觉得安心。

多层加密等其他重要的安全功能由 Amazon Sidewalk 提供,但 Oxit 和 New Cosmos 并未就此止步。通过为远程匹配探测器内的子板选择 Silicon Labs 的蓝牙 BG24 SoC,他们将低功耗性能和安全性提高了一倍。之所以做这一选择,部分原因是为了利用蓝牙低功耗 (BLE) 和 Silicon Labs 开发工具

在设计安全至关重要的设备时,我们必须确保设备稳定,因此与 OEM 和半导体产品供应商密切合作非常重要。其他 OEM 也能提供工具和自动化功能来缩短开发时间,但我认为他们所提供设备的稳定性无法与 Silicon Labs 媲美。”
Paresh Avaiya
Oxit 首席嵌入工程师

New Cosmos USA 的下一步是什么?

New Cosmos 在全球天然气行业中占据着重要地位,已经销售了 7,000 万台警报器,并拥有 60 年的研发经验,将继续与一流合作伙伴一起优化其传感产品。

使用 Silicon Labs 的 Pro Kit for Amazon Sidewalk 进行开发

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software