现已推出:Silicon Labs Pro Kit for Amazon Sidewalk 开发套件

现已推出:Silicon Labs Pro Kit for Amazon Sidewalk 开发套件

2023 年 3 月 28 日 | Silicon Labs | 阅读本文需要 3 分钟

Silicon Labs 今天宣布推出 Pro Kit for Amazon Sidewalk,该套件旨在简化开发过程、降低成本并加快 Amazon Sidewalk 设备的盈利时间。

Amazon Sidewalk 是安全、低带宽的长距离无线网络,其使用低功耗 (LE) 蓝牙和 900MHz 网络,可创建共享无线网络,连接家庭和前门外、整个社区甚至城市的物联网设备。除了扩展连接外,物联网应用程序还可以使用 Amazon Sidewalk 为终端用户提供便利,同时为设备制造商开辟新的可能性。Silicon Labs 的 Pro Kit for Amazon Sidewalk 使制造商能够将更多的资源集中在创新上,而在测试和集成上运用更少的资源,从而加快 Amazon Sidewalk 设备的开发。

Amazon Sidewalk 开发一站式资源

作为开发 Amazon Sidewalk 设备的合格硬件合作伙伴,Pro Kit 可为开发大容量、可扩展物联网应用提供所需的所有必要工具。其还旨在支持基于蓝牙和 1 GHz 以下无线协议的无线物联网设备(支持 Amazon Sidewalk)开发。这款 Pro Kit 包括一个 KG100S 无线电板,可为 Amazon Sidewalk 中使用的蓝牙、FSK 和 CSS 协议提供完整的参考设计。它还包括一个 BG24 无线电板和 FSK/CSS 适配器板,适合于需要分立设计的客户。这款 Pro Kit 主板还包含带数据包跟踪接口和虚拟 COM 端口的板载 J-LINK 调试器,可通过扩展头对连接的无线电板和外部硬件进行应用程序开发和调试。

新款 Pro Kit 经过优化,可提供完整的解决方案,其经过 Amazon Sidewalk 固件的预先编程,在插入后几分钟内可立即安全地连接到 AWS,无需下载应用程序或进行手动配置,可带来开箱即用的卓越体验。

Amazon Sidewalk 使用 Amazon Sidewalk Bridges,例如兼容的 Amazon Echo 和 Ring 设备,从而为各种物联网设备提供云连接,包括公用事业仪表、电器和消费型设备等用例。在一个地区拥有更多的 Amazon Sidewalk Bridges 可以提高网络的有效性。在扩展基础设施时,桥接器会形成分布式网络,允许设备在范围内连接并将数据发送到任何桥接器,而不是仅限于某个特定的桥接器。Amazon Sidewalk Bridges 从兼容的设备中拉取消息,并通过 AWS 云以多层加密方式将其路由到用户。

在 Silicon Labs 的帮助下开启您的 Amazon Sidewalk 开发之旅

Silicon Labs 可为物联网设备制造商提供较为完整的一站式 Amazon Sidewalk 无线开发解决方案。让我们的生态系统专家借助我们的 Amazon Sidewalk SDK、硬件和开发套件,帮助您驾驭从概念到执行的完整开发旅程。

为了让您的 Amazon Sidewalk 开发之旅尽可能简化,请参考我们详细的分步流程,这能够指导用户完成从选择合适的 SoC 到原型设计、开发甚至部署终端设备的整个流程。

使用 Simplicity Studio 缩短 Amazon Sidewalk 设备的设置和配置时间

可用的开发环境并不短缺,但 Simplicity Studio 可提供与 IDE(默认选项)和 Silicon Labs 示例应用程序存储库的紧密集成,从而脱颖而出。使用第三方工具需要手动设置您的开发环境。Simplicity Studio 还支持为 IAR 和 Keil 生成项目,并支持 Visual Studio IDE。

插入 Pro Kit 后,Simplicity Studio 将自动识别您购买的生态系统板,并过滤掉不适用的示例应用程序。Simplicity Studio 直接链接到专用 GitHub 存储库。事实上,从 Pro Kit 的拆箱到在项目上构建和运行代码,只需不到一分钟的时间。

Silicon Labs 正在帮助 New Cosmos USA 开发适用于 Amazon Sidewalk 的住宅气体检测系统

New Cosmos Electric Co., Ltd. 成立于 1934 年,是传感器技术的前沿公司,可保护用户免受危险气体泄漏带来的危害。Silicon Labs 一直与该公司合作开发 DeNova Detect 807NAS 天然气报警器。Amazon Sidewalk 使新警报器能够为消费者带来可靠、长距离、低带宽的覆盖范围和更长的电池寿命,设备能持续保持联网,并保护用户的安全。您可以阅读我们的案例研究,了解与 New Cosmos 和 Oxit(物联网设计服务公司)合作相关的更多信息。

了解有关 Pro Kit for Amazon Sidewalk 的更多信息,并启动您的开发之旅

Silicon Labs
Silicon Labs
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software