Matter 开发套件 - 如何为您的 Matter 项目挑选最合适的开发板
如果您要为智能家居和其他生态系统连接的物联网设备开发软件和硬件,那么 Matter 可能是目前最令人兴奋的技术。作为开发人员,您希望配备最高效的开发套件和工具,以便快速轻松地完成工作。这篇博客介绍了为您的项目选择最合适的 Silicon Labs Matter 开发套件的流程。
面向 Thread 终端设备和边界路由器的 Matter 开发套件
以下概要说明了为基于 Thread 的终端设备和边界路由器开发和测试软件使用的 Matter 开发套件:
EFR32xG24 Explorer Kit
EFR32xG24 Explorer 套件是一款基于 Silicon Labs EFR32MG24 片上系统 (SoC) 的紧凑型开发和评估板。设计用于快速物联网应用原型设计和概念构建,并且支持 Thread、蓝牙 LE 和 Matter,以及 2.4 GHz 频段上的其他 15.4 协议。
这种套件虽然尺寸较小,却纳入了丰富的特性,包括 USB 接口、板载 SEGGER J-Link 调试器、数据包追踪接口、按钮,以及通过 mikroBus 插座和 Qwiic® 连接器为硬件附加板提供的支持,使您能够连接到 mikroE、SparkFun、AdaFruit、Seeed Studios 等几乎所有开发板上。
了解有关 EFR32xG24 Explorer 套件的更多信息。
EFR32xG24 开发套件
EFR32xG24 开发套件是一个紧凑、特性丰富的开发平台,用于开发 Matter 技术无线物联网设备并进行原型设计。它支持高达 +10 dBm 的输出功率,并包含一个 20 位模拟数字转换器以及许多其他重要的嵌入式开发特性。借助 AI/ML 硬件加速器,这款开发套件成为理想的开发板,能够结合 TinyML、Edge Impulse、SensiML 和 MicroAI 平台开发 AI/ML 应用。
了解有关 EFR32xG24 开发套件的更多信息。
EFR32xG24 Pro Kit
EFR32xG24 Pro 套件 (+20dBm) 是一款特性丰富的开发平台,适用于采用 EFR32xG24 SoC 构建并基于 2.4 GHz 无线协议的 Matter 技术物联网应用,包括 Thread 和 Bluetooth LE 以及许多其他网状网络和 15.4 协议。Pro 套件包含一个无线电板,可为 EFR32xG24 无线 SoC 提供完整的参考设计,是进行 RF 测量、能耗分析和大型网络测试的理想平台。这款 WPK 主板还包含带数据包跟踪接口和虚拟 COM 端口的板载 J-LINK 调试器,可通过扩展头对连接的无线电板和外部硬件进行应用程序开发和调试。xG24 Pro 套件为开发商业生产所需的 Matter over Thread 设备提供了所有必要工具。
如果您已经有了主板,就可以只订购EFR32xG24无线电板 (+20dBm),以便节约资金。
了解有关 EFR32xG24 Pro 套件和无线电板的更多信息。
EFRxG21 开发套件
MG21 SoC 提供与 MG24 设备相同的多协议功能和卓越的 RF 性能,却又针对 Matter over Thread 边界路由器应用进行了优化。
- EFR32xG21 无线 Gecko 入门套件
- EFR32xG21B 无线 Gecko 2.4 GHz +10 dBm 无线电板,采用 Secure Vault
- EFR32xG21A 无线 Gecko 2.4 GHz +10 dBm 无线电板
- EFR32xG21A 无线 Gecko 2.4 GHz +20 dBm 无线电板
- EFR32xG21 蓝牙入门套件
适用于 Wi-Fi 的 Matter 开发套件
以下概要说明了为基于 Wi-Fi 的终端设备开发和测试软件的 Matter 开发套件。
SiWx917 Pro Kit
SiWx917 Pro 套件让您能够基于我们配备 Wi-Fi 6、蓝牙 LE 和 Matter 的 SiWx917 超低功耗 SoC,开发 Matter over Wi-Fi 应用程序5.4。SiWx917 配备功能强大的集成 ARM® Cortex®-M4,该功能具有 FPU 应用处理器和庞大内存,能够充分利用您的 Matter 设备。Pro 套件由 SiWx917 SoC 无线电板和主板组成,其中包含各种必要工具,用于开发基于超低功耗 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 5.4 无线的无主机单芯片 Matter 解决方案。如果您已经拥有我们的 Si-4002A 主板,则只需订购 SiWx917 SoC 无线电板,而无需购买完整的专业套件,可节省一些资金。
了解有关 SiWx917 Pro 套件和无线电板的更多信息。
SiWx917 NCP 扩展套件
SiWx917 Wi-Fi 6 + 蓝牙 LE 4 MB 闪存协处理器无线电板套件是一个用于开发 Matter over Wi-Fi 应用程序的综合平台,具有在网络协处理器 (NCP) 或无线电协处理器 (RCP) 模式下运行并由外部主机处理器控制的 SiWx917 SoC。这款协处理器无线电板旨在与 Si-EB8045A 或 Si-EB8045C 适配器板配合使用,其中包括支持将 Silicon Labs EFR SoC 作为主机处理器或与第三方 MCU 或 MPU 主机平台兼容的连接器。
了解有关 SiWx917 NCP 扩展套件的更多信息。
Matter 开发套件
Matter 是智能家居、生态系统连接和物联网领域最受欢迎的技术。但是,由于 Matter 具有涉及 Thread、Wi-Fi 和蓝牙 LE 的多协议特性,因此刚开始使用时会很复杂。我们希望这篇博客能帮助您选择最适合您的用途的 Silicon Labs Matter 开发套件!
请查看我们的 Matter 开发人员之旅,了解从开始到最终认证的端到端深入讲解指南。