基于证书的身份验证和配对 (CBAP)
“基于证书的身份验证和配对”(CBAP) 有助于简化蓝牙 LE 设备的身份验证和配对过程。它具有内置的安全功能,无需使用二维码、密码或基于 NFC 的配对来手动对设备进行身份验证,而是通过采用自有秘钥签署配对数据来自动对连接进行身份验证。
为什么选择 CBAP?
快速安全地在数千个设备之间进行连接
无需人工干预,这不仅加快了身份验证过程,而且还减少人为错误,从而提高安全性。
确保设备来自受信任的制造商
支持仅与受信任的制造商建立单向(电话-设备)或双向(设备-设备)身份验证连接。
身份和
资格证明
通过已存储的身份验证证书匹配设备身份并检查资格。
通过与 CBAP 配对,可确保通信经过身份验证,从而最大限度减少中间人威胁。
| 参数 | 正常工作 | 数字式比较/密钥 | OOB | CBAP |
| 手动干预 | 无 | 数字的视觉比较 | 设备间物理距离 | 无 |
| 安全级别 | 低 | 高 | 高 | 非常高 |
| 中间人保护 | 无 | 是 | 是 | 是 |
| 防伪保护 | 无 | 无 | 无 | 存在 |
| 自动化 | 可能 | 不可能 | 不可能 | 可能 |
| 用于身份验证的反向通道 | 不可能 | 不可能 | 必填项 | 非必需 |
| 大规模运营成本 | 低 | 高 | 高 | 低 |
Silicon Labs CBAP 解决方案
Silicon Labs 是蓝牙 LE 解决方案的行业领导者,可以帮助您实施基于证书的身份验证和配对,以确保设备具有最高安全性,而无需任何用户交互。目前,Secure Vault-High 和 Secure Vault-Mid 设备上支持基于证书的身份验证和配对。
Secure Vault-High
EFR32BG21 系列 2 蓝牙低能耗 (SoC) - EFR32BG21
EFR32BG21 系列 2 蓝牙低能耗 (SoC) - EFR32BG21
Wireless Gecko 系列 2 设备是 Wireless Gecko 设备的下一代演化产品,为物联网带来了高性能、低功耗和安全解决方案。此系列设备旨在提高处理能力、改善 RF 性能和降低有功电流,还可为 IoT 设备提供更高的安全性。此外,EFR32BG21 设备还设计旨在为 Silicon Labs 增强的安全选项 - Secure Vault 提供支持。了解有关 Silicon Labs 安全产品组合的更多信息。
EFR32BG21 设备是 2.4 GHz 无线 SOC,经过了优化,适用于线路供电的 BLE 和蓝牙网状网络应用,包括联网照明、智能插座、网关和语音助手。80 MHz ARM® Cortex®-M33 内核提供卓越的处理能力,同时集成的安全子系统提供领先的安全功能,这极大降低了 IoT 安全漏洞和知识产权受损的风险。凭借优于 -104.3 dBm 的灵敏度和高达 +20 dBm 输出功率,EFR32BG21 产品家族可采用 Simplicity Studio 5 开发工具进行轻松迁移,并可使用开发套件、SDK、移动应用程序、我们的能耗分析器和获得专利的网络分析器缩短产品上市时间。
EFR32BG24 系列 2 低功耗蓝牙 SoC - EFR32BG24
EFR32BG24 系列 2 低功耗蓝牙 SoC - EFR32BG24
EFR32BG24 无线 SoC 是使用低功耗蓝牙和蓝牙网状网络实现物联网无线连接的理想选择,适用于智能家居、照明和便携式医疗产品。凭借 AECQ-100 认证、信道探测支持,以及高性能 2.4 GHz RF、低电流消耗、AI/ML 硬件加速器和 Secure Vault™ 等关键功能,物联网设备制造商可以创建智能、稳健、节能的产品,且避免远程和本地网络攻击。ARM Cortex® -M33 运行高达 78 MHz、1.5 MB 的闪存和 256kB 的 RAM,可为要求苛刻的应用程序提供资源,同时为未来增长留出空间。目标应用包括网关/集线器、传感器、开关、门锁、智能插头、LED 照明、灯具、血糖仪和脉搏血氧计。
EFR32FG281 GHz 以下无线 + 2.4 GHz BLE SoC
EFR32FG281 GHz 以下无线 + 2.4 GHz BLE SoC
EFR32FG28 SoC 是一款理想的双频 1 GHz 以下 + 2.4 GHz 蓝牙低功耗 SoC 解决方案,适用于智能家居、安防、照明、楼宇自动化和计量等物联网应用。这款双频解决方案结合了高性能 1 GHz 以下无线电,可提供长距离功能和蓝牙无线电,提高了设计灵活性。大内存占用和 IO 计数增加可实现设计整合,Secure Vault™ 可提供灵活性,从而选择满足产品需求的安全级别。
通过 TrustZone 保护 Vault-Mid 设备
EFR32BG21 系列 2 蓝牙低能耗 (SoC) - EFR32BG21
EFR32BG21 系列 2 蓝牙低能耗 (SoC) - EFR32BG21
Wireless Gecko 系列 2 设备是 Wireless Gecko 设备的下一代演化产品,为物联网带来了高性能、低功耗和安全解决方案。此系列设备旨在提高处理能力、改善 RF 性能和降低有功电流,还可为 IoT 设备提供更高的安全性。此外,EFR32BG21 设备还设计旨在为 Silicon Labs 增强的安全选项 - Secure Vault 提供支持。了解有关 Silicon Labs 安全产品组合的更多信息。
EFR32BG21 设备是 2.4 GHz 无线 SOC,经过了优化,适用于线路供电的 BLE 和蓝牙网状网络应用,包括联网照明、智能插座、网关和语音助手。80 MHz ARM® Cortex®-M33 内核提供卓越的处理能力,同时集成的安全子系统提供领先的安全功能,这极大降低了 IoT 安全漏洞和知识产权受损的风险。凭借优于 -104.3 dBm 的灵敏度和高达 +20 dBm 输出功率,EFR32BG21 产品家族可采用 Simplicity Studio 5 开发工具进行轻松迁移,并可使用开发套件、SDK、移动应用程序、我们的能耗分析器和获得专利的网络分析器缩短产品上市时间。
EFR32BG22 系列 2 低功耗蓝牙 (SoC)
EFR32BG22 系列 2 低功耗蓝牙 (SoC)
EFR32BG22 和 EFR32BG22E 低功耗蓝牙 (LE) 无线 SoC 解决方案是 Wireless Gecko Series 2 平台的一部分。这些设备的设计高度注重能源效率,提供一流的超低传输功率和接收功率,高性能、低功耗 Arm® Cortex® -M33 内核提供业界领先的能源效率,可将钮扣电池寿命延长长达十年。 BG22 让您能够创建节能应用,而 BG22E(“E”表示节能)通过延长电池寿命和支持完全无需电池的设计,进一步增强了节能优势。我们的 BG22 和 BG22E 系列是适用于环境物联网或能量收集设备的市场领先的理想 SoC。目标应用包括蓝牙网状网络低功耗节点、智能门锁、个人医疗保健和健身设备。资产跟踪标签、信标和室内导航也将受益于 SoC 的多用途蓝牙到达角 (AOA) 和出发角 (AOD) 功能以及亚米级定位精度。
EFR32BG24 系列 2 低功耗蓝牙 SoC - EFR32BG24
EFR32BG24 系列 2 低功耗蓝牙 SoC - EFR32BG24
EFR32BG24 无线 SoC 是使用低功耗蓝牙和蓝牙网状网络实现物联网无线连接的理想选择,适用于智能家居、照明和便携式医疗产品。凭借 AECQ-100 认证、信道探测支持,以及高性能 2.4 GHz RF、低电流消耗、AI/ML 硬件加速器和 Secure Vault™ 等关键功能,物联网设备制造商可以创建智能、稳健、节能的产品,且避免远程和本地网络攻击。ARM Cortex® -M33 运行高达 78 MHz、1.5 MB 的闪存和 256kB 的 RAM,可为要求苛刻的应用程序提供资源,同时为未来增长留出空间。目标应用包括网关/集线器、传感器、开关、门锁、智能插头、LED 照明、灯具、血糖仪和脉搏血氧计。
EFR32BG27 系列 2 低功耗蓝牙 SoC
EFR32BG27 系列 2 低功耗蓝牙 SoC
EFR32BG27 系列无线 SoC 提供超小型 WLCSP 封装(2.3 毫米 x 2.6 毫米),使用纽扣电池即可运行,从而开创了新的可能性。现在,设备制造商可以在不牺牲性能和安全性的情况下,满足极小封装应用的需求。BG27 蓝牙 SoC 集成 DCDC 升压功能,可在低至 0.8 伏的电压下工作,支持单节碱性和 1.5 伏纽扣电池,此类电池通常用于电池供电贴片和连续血糖监测 (CGM) 设备的医疗应用中。此外,BG27 的唤醒引脚可使仓库或运输途中的产品数月保持关闭状态,功耗不到 20 nA,确保电池保持充满电可供使用。集成式库仑计数器能够精确监控电池电量,避免关键应用出现意外电池耗尽。目标应用包括互联医疗设备、可穿戴设备、传感器、开关、智能门锁以及商用和 LED 照明。
EFR32FG281 GHz 以下无线 + 2.4 GHz BLE SoC
EFR32FG281 GHz 以下无线 + 2.4 GHz BLE SoC
EFR32FG28 SoC 是一款理想的双频 1 GHz 以下 + 2.4 GHz 蓝牙低功耗 SoC 解决方案,适用于智能家居、安防、照明、楼宇自动化和计量等物联网应用。这款双频解决方案结合了高性能 1 GHz 以下无线电,可提供长距离功能和蓝牙无线电,提高了设计灵活性。大内存占用和 IO 计数增加可实现设计整合,Secure Vault™ 可提供灵活性,从而选择满足产品需求的安全级别。
如何实施 CBAP?
1. 身份验证器设备使用 CA 证书来对目标设备的证书进行身份验证,从而确认该设备是否来自受信任的制造商。
2. 设备将开始使用发送自目标设备的数据进行 OOB 配对,这些数据由私钥签名并通过设备证书中的公钥进行身份验证。
3. 配对成功完成,设备之间的通信将经过身份验证并加密。
立即观看
如何实施“基于证书的身份验证和配对”(CBAP)
通过 CPMS 进行 CBAP
具备 CBAP 功能的设备可使用在制造过程中由 CPMS 注入的证书。
了解 Silicon Labs 如何利用定制零件制造服务 (CPMS) 帮助您定制具有高级安全性和唯一证书的无线硬件和 MCU。
应用说明
基于证书的蓝牙身份验证和配对
本应用说明中介绍了基于证书的身份验证和配对的理论背景,并演示了 Silicon Labs 蓝牙 SDK 中相关示例应用的用法。