Silicon Labs 蓝牙低功耗设备现已支持 5.4
今年早些时候蓝牙®5.4的发布令人兴奋不已。特别是响应式周期性广告 (PAwR) 和加密广告数据 (EAD) 这两项功能,受到日益发展的电子货架标签 (ESL) 市场的热烈追捧。事实上,预计到 2027 年底,蓝牙 ESL 的年出货量将超过 3.34 亿台。
通过增加响应功能以改进周期性广告,PAwR 将实现对具有双向通信能力的时间同步星型网络的应用。利用此功能,接收来自周期性广告商数据的设备能够获得响应周期性广告商发射器的能力。此外,设备可以实现按组分配,允许设备只收听所属小组的传输。此功能的主要优点是能够以强大而高效的方式支持大规模星型网络的应用。
EAD 新增了加密广告数据的能力。加密的广告数据可以由任何设备接收,但只能由先前已共享会话密钥的设备解密和认证。此功能的显著好处在于,它允许对通过响应式周期性广告共享的数据进行加密。
PAwR 可支持实现强大且高效的大规模星状网络,EAD 可提高加密广告数据的能力。加密的广告数据可以由任何设备接收,但只能由先前已共享会话密钥的设备解密和认证。
ESL 属于一种小型电池供电电子纸显示器,可取代纸质标签,能够在货架边缘显示产品和定价信息,并使用无线技术与中央集线器通信,从而创建动态定价自动化网络。这为提升效率和节约时间带来了巨大机会,各种规模的零售商也一直在期待这一功能。对于 ESL 开发人员而言,PAwR 和 EAD 的结合使蓝牙 5.4 成为重要的里程碑,并可提供基于标准的解决方案,这将使零售商更易投资于零售自动化。Silicon Labs 的全系列低功耗、高性能蓝牙 SoC 和模块支持最新版本。
我们的产品组合通过以下方式来支持蓝牙 5.4 功能:
- 我们的 BG21 主要针对照明和网关以及语音助手等市电供电应用。此类设备旨在提高处理能力、改善 RF 性能和降低有功电流,还可为物联网设备提供更高的安全性。
- 我们的 BG22 兼具同类最优的超低传输和接收功率(4.1 mA TX @ 0 dBm、3.6 mA RX)和高性能、低功耗 Arm® Cortex®-M33 内核(27 µA/MHz 活动、1.2 µA 睡眠),并提供业界领先的能源效率,可使钮扣电池寿命延长多达十年。
- BG24 是智能家居、照明和便携式医疗产品等电池供电物联网网状网络设备的理想之选。凭借高性能 2.4 GHz RF、低电流消耗、AI/ML 硬件加速器和 Secure Vault™ 等功能,物联网设备制造商可以打造智能、稳健、节能的产品,并避免远程和本地网络攻击。
- 新发布的 BG27 是我们产品组合中功能尤为全面的 SoC。该系列提供 2.3 mm x 2.6 mm 封装,能够使用钮扣电池运行,非常适合要求极小尺寸封装但不影响性能和安全性的应用。BG27 还具有集成 DCDC 升压功能,可在低至 0.8 伏的电压下工作,支持单节碱性和 1.5 伏钮扣电池,此类电池通常用于电池供电贴片和连续血糖监测 (CGM) 设备等医疗应用中。
我们的蓝牙设备可用于各种各样的应用,并且 Silicon Labs 提供了广泛的开发硬件选项,目的是评估适合您应用需求的最佳方法:
蓝牙开发硬件选项
详细了解 Silicon Labs 面向物联网提供的诸多蓝牙产品,包括蓝牙低功耗 SDK、蓝牙芯片 SoC 和模块硬件,以及全球首款获得 PSA 3 级安全认证硬件的安全性。
如需了解有关我们蓝牙产品的更多信息,请查看我们最近的蓝牙技术讲座,我们在此期间讨论了如何为您的应用选择合适的解决方案。