准备好迎接新的蓝牙® 5.4 了吗?- 您应该首先了解什么

2023 年 2 月 10 日 | Petteri Paatsila | 阅读本文需要 2 分钟

蓝牙® 5.4 的发布令人兴奋不已。物联网设备制造商和应用程序开发人员越来越想知道他们何时可以开始使用该技术进行开发。为何令人兴奋不已?有什么新功能,这次迭代的主要特点是什么?

蓝牙® 技术 – 不断发展,不断改进  

蓝牙技术联盟 (Bluetooth Special Interest Group, SIG) 发布了最新版本的 Bluetooth 技术 — Bluetooth 5.4。您将在 Development(开发)网站中的 Bluetooth Specifications(蓝牙规范)中了解到,通常情况下,Bluetooth SIG 在每个特定时期至少参与 50 个正在进行的规范开发项目,其中可能包括添加次要功能以增加现有 Bluetooth 技术的重要功能。因此,看到关键规范项目包括对物联网领域的各个行业有益的功能并不奇怪。

以下是我们的产品组合可以最大化提升新蓝牙 5.4 功能的主要方式:

  • 蓝牙设备的关键产品:BG22 以及 BG24 
  • 蓝牙接入点的关键产品:BG21

蓝牙® 5.4 可以带来哪些改进和新功能?

蓝牙 5.4 的主要改进之一是与来自单个接入点的数千个终端节点进行双向通信。快速崛起的电子货架标签 (Electronic Shelf Label, ESL) 市场将通过使用当前基于标准的蓝牙无线通信,从此功能中获益匪浅。

现在,我们来详细了解一下 Bluetooth 5.4 的两项新功能:

 

响应式周期性广告 (Periodic Advertising with Responses, PAwR) 

通过增加响应功能以改进周期性广告,PAwR 将实现对具有双向通信能力的时间同步星型网络的应用。利用此功能,接收来自周期性广告商数据的设备能够获得响应周期性广告商发射器的能力。此外,设备可以实现按组分配,允许设备只收听所属小组的传输。此功能的主要优点是能够以强大而高效的方式支持大规模星型网络的应用。


加密广告数据 (Encrypted Advertising Data, EAD) 

EAD 新增了加密广告数据的能力。加密的广告数据可以由任何设备接收,但只能由先前已共享会话密钥的设备解密和认证。此功能的显著好处在于,它允许对通过响应式周期性广告共享的数据进行加密。

Bluetooth SIG 还在开发标准化的配置文件和服务,利用 Bluetooth 5.4 的新功能来调控与 ESL 设备的通信。如需有关正在开发的这些规范的更多信息,请访问 ESL/PAwR 上的公开共享 Bluetooth SIG。

 

蓝牙® 5.4 为哪些行业带来了益处?

蓝牙 5.4 的 PAwR 功能能以强大而高效的方式支持对庞大星型网络的应用。因此,零售业、电子货架标签和货架传感器设备市场将受益于此功能。该功能是支持和推动该细分市场发展的全球标准。

此外,蓝牙现在使工具能够应用数千个节点星型网络,同时以超低功耗高效利用无线电通信。即将推出的蓝牙配置文件和服务规范利用这些新的蓝牙功能来提供应用 ESL 设备的标准化方法。

可通过提交 Salesforce 工单申请访问 Bluetooth ESL Beta 包

  • 为 OPN 选择:EFR32BG22C224F512GM32 或 EFR32BG22C224F512GM40 
  • 在工单正文中提及以下内容  
  • “Request for ESL Early Access”(申请 Bluetooth ESL 早期访问) 
  • 按照 Bluetooth SIG 目录中的要求明确您的公司名称

详细了解 Silicon Labs 面向物联网提供的诸多 Bluetooth 产品,包括 Bluetooth 低能耗 SDKBluetooth 芯片(SoC 和模块硬件),以及全球首款 PSA 级3安全认证硬件的安全性

Petteri Paatsila
Petteri Paatsila
高级产品营销经理 | Silicon Labs
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software