Matter 合作案例:Silicon Labs 在阿姆斯特丹成功发布 Matter 解决方案
月初时,来自六个不同国家/地区的 Silicon Labs 员工参加了在阿姆斯特丹举行的 Matter Launch 和随后的 CSA 成员会议。作为活动的金牌赞助商,在参与 Matter Launch 活动的同时,我们不仅有机会向 CSA 的其余成员演示 Matter 解决方案,也向全世界展示了 Matter 解决方案。这是一项盛事,我希望能为大家抛砖引玉,简要分享一下我们取得的成果。
在活动之前的几个月里,我们组建了一支“特别行动小组”,这借鉴了 CSA 的工作组名称,将 Silicon Labs 的 Matter 演示变为现实。该团队由来自整个组织各个部门的人员组成,包括从产品到研发,从营销到业务部门,确保我们能传达正确的信息,并展示技术短片,以真正展示我们的能力。尽管在不同时区工作,但我们每周开一次会,最终“分而克之”将这一解决方案成为现实。最后,我们的一部分人于 11 月 3 日参加了这场媒体活动。
当天早上,当我们开始在 Capital C 布置一切时,我花了一点时间来思考。我们很多人都已经从事 Matter 事业多年,整个房间中的兴奋之感溢于言表。对于身处芯片领域的我们来说,我们常常首先要考虑联盟内部技术工作组开发的技术要求和安全功能,但同时还需要考虑由营销工作组的通讯专员编写的品牌材料、消息和言论。众人在 Matter 中付出了诸多努力,利用了各家公司和业务职能部门中众多才华横溢人员的专业知识。在这场媒体活动前的一天早上,我们审视了一下房间内的众人,尽管他们在处理最后的一些小问题,如断电和咖啡喝光等意外情况,但他们都仍然兴致勃勃。
CSA、Silicon Labs、Schneider Electric、Tuya Smart 以及 Amazon 的代表均出席这一 Matter 盛事
活动正式开始后,CSA、Silicon Labs、Schneider Electric、Tuya Smart 和 Amazon 的代表均发表了主题演讲。CSA 总裁兼首席执行官 Tobin Richardson 分享了我们行业如何取得这一关键成就,表示自 10 月初 Matter 1.0 发布以来,行业采用率一直很高,且没有出现放缓的迹象。
CSA 的 Tobin Richardson
Silicon Labs 软件开发高级副总裁 Manish Kothari 在谈到芯片如何成为 Matter 的基础时解释道:“联网和互操作性的便利性刺激了智能手机和个人电脑的发展,现在有了 Matter,智能设备也将实现转型。”
Silicon Labs 的 Manish Kothari
Manish 结束演讲之后,Schneider Electric 的互联系统副总裁兼家居和配电首席技术官 Sitao Ma 随后登台发表演讲。Sitao 解释了 Matter 如何让家庭实现更高水平的互联,并展示了公司的 Wiser 智能家居电力管理平台来说明这一点。Wiser 平台旨在帮助消费者在家庭用电中扮演更积极和更明智的角色,该平台使用了 Silicon Labs 的 MG24 SoC 和我们的 Zigbee 软件协议栈。作为 Matter 的前沿半导体代码贡献者,Silicon Labs 有能力帮助各种设备实现相互通信。
Schneider Electric 的 Sitao Ma
下一位主题演讲嘉宾是 Tuya Smart 联合创始人兼首席运营官 Alex Yang。Alex 展示了 Tuya 的物联网开发平台如何帮助客户加速开发 Matter,以及自从 2019 年以来,他们如何开展超过 200 次测试,以帮助设备获得 Matter 的设备认证。如果您想了解更多关于 Tuya 如何在 Silicon Labs 的帮助下推广 Matter 的信息,您可以阅读其案例研究“Tuya Smart 为使用 Silicon Labs 无线解决方案的任何用户带来无代码物联网开发。”
Tuya 的 Alex Yang
最后的主题演讲嘉宾是 Amazon 的智能家居与健康总监 Marja Koopmans。Marja 介绍了 Amazon 围绕智能家居业务的庞大生态系统,由众多物联网利益相关者组成,包括 Silicon Labs。您可以阅读以了解我们如何借助 Matter 为 Alexa 设备进行简约设置,了解我们为此所做的工作。
Amazon 的 Marja Koopmans
最后,CCS Insights 分析师 Ben Wood 结束了主题演讲,并展示了他对全球物联网采用情况的研究,以此过渡到了围绕物联网的专题讨论。意外收获:西班牙消费者真的很喜欢扫地机器人,每 3 个家庭中便有 1 个家庭拥有扫地机器人!
CCS 的 Ben Wood 提供了一些与智能家居相关的有趣数据
然后,Ben 主持了由所有主题演讲者共同参加的专题讨论,他们就如何看待 Matter 在未来几年的发展进行了热烈的讨论。如果您错过了这次活动,您可以在 YouTube 上观看主题演讲和专题讨论。
成员参与专题讨论
我们的演示
在主题演讲和专题讨论结束之后,我们同聚演示区。为了演示完整的 Silicon Labs Matter 解决方案,我们采用了三管齐下的方法。首先,我们希望能展示我们的专业开发套件,包括 Wi-Fi(SiWx917 和 WF200)以及 Thread(EFR32MG24 和 EFR32MG12)模块和 SoC。这些套件能帮助开发人员构建设备,并在小型 LED 屏幕上看到其响应,在与 Simplicity Studio 一起使用时可具备强大的调试功能。使用这些套件后,我们创建了门锁、恒温器、灯和窗帘的模型。其次,我们展示了 Unify SDK,它支持在原生 Matter 设备和运行 Zigbee 或 Z-Wave 的设备之间进行桥接。最后,我们连接了一些运行 Matter 的客户终端设备,以实例演示了 Matter 的多管理员功能。
Silicon Labs 在 Matter Launch 活动上的演示
Jean-François Penven 向来自 Wi-Fi NOW 的 Claus 讲解我们的演示方案
桌面上的所有设备(客户设备和开发套件表征)均可由主要生态系统合作伙伴的 Matter 控制器控制。我们利用 Google 的 Nest Hub 2 和 Google Pixel 手机与 Google Assistant 通信,使用 iPhone 和 Apple TV 4k 遥控器与 Siri 进行通信,并使用 Samsung Galaxy 手机上的 SmartThings 应用程序通过 Aeotec 的智能家居中心来发送命令。我们展示了来自 Nanoleaf、Allegion/Schlage、Tuya 和 LEEDARSON 等客户的多款 Matter 产品。在演示 Unify 时,我们还展示了 IKEA 的 Zigbee 产品和 Fibaro 的 Z-Wave 插头。通过将 Matter 的多管理员功能与我们的 Unify SDK 相结合,我们展示了这些产品如何共同协作,在虚拟家庭中创建集成场景。
Junior Martinez 和 Ann Olivo 接受 Electronic Design 的采访
我们与来自 Electronic Design、Der Spiegel、Android Police、The Verge 的多位记者进行了交谈。就我个人而言,我已在 Matter 营销方面工作了很长时间,在带领记者观看我们的演示时,当他们看到 Matter 在实际生活中的作用并表现出“还能这样”的表情时,这种感觉真是太棒了。
成员会议:设定标准的地方
在经过周末的放松之后,我们于 11 月 7 日 - 10 日与更多同事一起参加了 CSA 成员会议。Silicon Labs 多年来一直是物联网标准领域的前沿厂商,这并非偶然。我们从早期阶段开始一便一直在参加这类会议,经常赞助并为更多的合作铺平道路。
Silicon Labs 团队在参加 CSA 成员会议时在我们的演示桌旁合影
与许多标准组织一样,CSA 通常每年举办三次面对面的成员会议,但是标准制定工作全年持续进行,与此同时,在全球会以线上方式举行许多单独的电话会议和工作会议(标准组织在远程办公模式风靡之前便一直倡导远程办公)。成员会议让每位成员有机会面对面地与同事接触,并长时间投入时间开展标准化工作。参与这项工作的个人和派员工推进这项技术的公司都投入了巨大的精力。它不仅让工作组有机会主持投票并开展重要的讨论,还让个人有机会在会议和用餐时比肩而坐,让他们有机会进行“茶水间”闲聊(这对协作和构建文化来说非常重要),从而了解彼此。当然,在阿姆斯特丹,这些对话是在 Nespresso 咖啡机旁边,而不是茶水间里进行的。
一批 Silicon Labs 员工参加成员会议沟通接待会
这周的活动从全体会议开幕式开始,由 CSA 领导层和联盟内五个工作组(Matter、Zigbee、Data Model (Dotdot)、Access Control 和新宣布的产品安全工作组)的主席带来了最新动态。全体会议开幕式演示让成员有机会提前了解这一周的工作。每个工作组通常被分为不同的小组(技术、营销和产品、认证、监管等),有时这些小组会进一步分为“特别行动小组”,随着工作组需求的变化,这些小组会迅速增加或减少人手。这些小组和特别行动小组在一周内会面,以实现在全体会议开幕式期间设定的目标。毋庸置疑,这是巨大的工作量,到周末时,大多数人都已经筋疲力尽。
会员会议还让我们有机会在沟通招待会和茶歇期间展示我们的 Matter 演示。我们甚至有机会展示了另一台客户终端设备——Nuki 的炫酷智能锁。
我们向其他 CSA 成员解释了我们的演示
Rob Alexander 和 Ann Olivo 及 Andreas Raab 和 Nuki 智能锁合影
虽然会议本身包含了大量的工作,但各位成员也有机会在成员庆典上一起庆祝 Matter 的推出,该庆典在夜总会举办,并转变成为了我们专属的 Matter 舞蹈俱乐部。这真是一个难以忘怀的夜晚。
Ann Olivo 和 Janet Collins 在 Matter 庆典上手持烟花和带面具的表演者合影
Silicon Labs 员工与 Google 的 Daniel Moneta 和 CSA 的 Krista Ingram 合影
Silicon Labs 徽标投射于 Matter 庆典的天花板上
除了开发新技术的所有工作以及推出这些标准的兴奋之外,重要的是要记住其中的核心:合作。在成员会议期间,在进行标准化工作的同时,我们与客户和竞争对手携手合作,开发物联网技术,并共同建立一个更互联的世界。我迫不及待地想要看看我们的客户接下来将在我们奠定的基础上构建哪些产品。