• 家居与生活
  • |
  • EFR32MG24 系列 2 SoC

Tuya Smart 为使用 Silicon Labs 无线解决方案的任何用户带来无代码物联网开发

|

物联网采用的速度取决于更易于获得的无线物联网开发知识

过去十年,随着新设备迅速激增,我们的生活变得更轻松、更安全或更便捷,物联网的采用率得到指数级增长。无线连接已经催生了无数的产品,而就在几年前,我们甚至不知道自己需要这些产品。例如,我们有多少人曾预料到 Amazon Alexa 或 Google Assistant 等数字助理会这么有用?但物联网也让我们一直依赖的事物得以发挥更大的作用,如家用电器和消费电子产品。正是这些设备掌控了主流物联网普及的关键。灯具和恒温器非常有用,但让它们变得智能才是改变游戏规则的关键。这些设备所带来的节能和便利,是在需要亲自前往设备附近才能操作它们的时代难以想象的。

但无线设计非常困难,那些专注于为客户提供下一个重大创新的制造商,可能没有工程专业知识将互联性能构建到解决方案中。建立内部设计团队的成本非常昂贵,即使如此,从头构建专有解决方案还需要技术专长和大量开发时间。Tuya Smart 深知这一点,它不希望让物联网开发的艰巨挑战阻止 OEM 为其客户提供物联网所带来的益处。现在,他们的无代码物联网开发平台使所有设备制造商都能在短短 15 天内从原型样机实现量产。

挑战

打造端到端的全栈开发平台,让任何用户都能为其应用中构建物联网功能,无论其工程知识或无线开发经验水平如何。

解决方案

对 Tuya 而言,与能够应对技术挑战、同时促进协作、开放式伙伴关系的领先公司合作至关重要。Silicon Labs 的产品组合(包括 EFR32MG24 系列 2 多协议 SoC)和行业专业知识是理想之选。

结果

Tuya 物联网开发平台凝聚了来自 200 多个国家和地区的超过 510,000 名注册开发人员。由 Tuya 提供技术支持的智能设备通过 100,000 个线上和线下销售渠道在全球销售。

 

 

 

 

聆听 Tuya Smart 联合创始人兼首席运营官 Alex Yang 对 Tuya Smart 与 Silicon Labs 开展合作的看法。

 

寻求成为 Silicon Labs 的物联网合作伙伴

在英语中,tuya 一词是冰山下形成的一种火山。中文相对应的词也指涂鸦。正是带着这种爆炸式的创造力,Tuya 开始努力通过互联方案帮助品牌提高产品价值。但要做到这一点,公司需要找到一家半导体产品供应商,为其所面临的多协议未来提供支持。Tuya 的首个项目专注于 Wi-Fi,其深知扩展到其他协议的必要性,从而根据客户的应用需求为其提供低功耗选项和最大灵活性。MG24 多协议无线 SoC 是理想之选——该产品从零开始设计,支持 Matter 标准,可为 OpenThread 等 802.15.4 无线协议提供市场上出色的通信成本效益,可为 OpenThread 提供长达 200 米的室内长距离通信,同时在同一芯片具备极低能耗的蓝牙低功耗功能,以此延长电池寿命。

Silicon Labs 非常适合 Tuya,因为每当我们想到一项新功能时,我们知道 Silicon Labs 要么已经支持它,要么就在他们的路线图上。

对于 Tuya 来说,在这项工作中,寻找合适的合作伙伴也非常重要。该公司深知出色的合作伙伴才能带来出色的解决方案,而这促使其与 Silicon Labs 开展合作。Silicon Labs 在开发开创新硬件方面具有辉煌的业绩记录,在领先的生态系统中处于前沿地位,并且是与 Amazon、Apple 和 Google 并列的 Matter 最大代码贡献者之一,其技术能力以及推动行业向前发展的承诺让 Tuya 充满信心,决定 Silicon Labs 是理想之选。Silicon Labs 在为客户提供差异化功能的工具而享誉盛名,此外,Tuya 还希望供应商能够通过各种设备 I/O、API 和其他选项为开发人员提供灵活性。

在选择将 MG24 纳入 Tuya 平台时,公司着眼于三个特性。首先,它必须拥有足够的计算能力和 RAM,可托管公司正在帮其客户构建的复杂系统。其次,Tuya 需要各种可用的 I/O,以构建更多类型的物联网设备。最后,作为连接标准联盟 (CSA) 董事会成员和 Matter 工作组的早期成员之一,Tuya 确认了对 Matter 的支持,承诺确保 Tuya 的客户和业务合作伙伴能够无缝加入新的智能家居连接标准。因此,Tuya 选择支持 Matter 的芯片。

面向所有人的物联网开发

快速上市是设备制造商面临的最大压力。凭借 Silicon Labs 在协议栈和 API 开发方面的开放性,Tuya 可显著加快其客户的开发速度。此外,两家公司在调试、测试和其他加快设计流程的任务上也开展密切合作。物联网的普及有赖于伟大公司之间的合作。为用户打造卓越物联网体验的品牌越值得信赖,这种采用速度就越快。Tuya 等公司与 Silicon Labs 开展合作,减少物联网开发障碍,它们借此实现了供应。

没有人愿意落后,我们的许多客户参与物联网开发时都没有任何经验。与 Silicon Labs 这样的知名领导者合作,给了我们以及我们的客户创新的信心。

了解有关 MG24 的更多信息,并且一定要探索我们的 Matter 解决方案

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software