PowerTag 利用 EFR32 无线 Gecko 技术实现节能之旅
我们的 EFR32 无线 Gecko 技术就像 PowerTag 要求标准拼图中的最后一块那样契合,因其:
- 低功耗/高效率
- 设计紧凑,功能齐全
- 成本更低
- 通过强大的软件、SDK 加速开发
- 开发合作伙伴关系和客户支持
- 设计重用和多协议连接
- 从尾注到云端为系统保驾护航
挑战
为客户提供简单、紧凑、低功耗的辅助计量解决方案,改善建筑能源监测和管理,进而最大限度提高能源效率。
解决方案
Schneider Electric 选择我们的 EFR32MG13 无线 SoC 来保证 PowerTag 的低功耗和避免负载干扰。Silicon Labs 不仅提供解决方案,而且我们的工程师团队还与客户携手合作,帮助他们构建自己的系统:我们的客户支持已帮助 Schneider 将 Zigbee 软件栈移植到我们的 SoC 上,以简化该公司的开发之旅。
结果
全球能源专家 Schneider Electric 将 PowerTag Energy® 打造成一款紧凑型无线设备,该设备可以简单地固定在传统断路器上,以准确监测其能耗。PowerTag 利用我们的 EFR32MG13 无线 SoC 进行能源跟踪和无线连接
全球最具可持续性的公司
Schneider Electric 最近被 2021 全球 100 指数评为全球最具可持续性的公司,这一殊荣实至名归。了解一下该公司的无线设备 PowerTag Energy®:一款紧凑型 1 类通信传感器,可实时监测能源。该传感器通过允许数据分割(通常称为辅助计量)将计量推向全新水平。
传统的计量方法是测量总能耗,但建筑设施管理人员使用分表按使用情况(例如照明、暖通空调、泵)、建筑结构(例如楼层、配楼、面积、停车场)或任何其他有用标准来跟踪消耗。结果是?得到全面、可操作的数据。
这些数据提供分段测量值,从而可更好地制定建筑计划并促进可持续性。
PowerTag Energy 专为新建或现有建筑而设计,还可在电异常时发送警报,业主便可安心无忧,企业主便可信赖运营效率和正常运行时间。警报通过手机应用程序发出,轻点应用屏幕便可为用户提供重要的能源信息。
如今,特别是包括建筑和设施管理人员在内的每个人,都在寻找优化能源效率、减少整体碳足迹和降低成本的方法,分段和不间断监测因此变得尤为重要。PowerTag Energy 势必会大有裨益,而对这种高效无线设备的需求只会持续增长。
我们何去何从?
经历了建筑数字化初始阶段的客户也希望添加无线连接,以提高能源效率。而这样做的最终结果是,建筑的节能可以推动进一步的投资,加速数字化和无线采用。运营商开始考虑各种增值服务,这些服务可以在初始阶段原有的无线基础设施上构建和集成。这可以是在整个建筑上安装智能照明系统,也可以是构建能提高建筑运营效率的资产跟踪系统等等,不一而足。
Schneider Electric 认为 Silicon Labs 是一个值得信赖的合作伙伴,因为 Silicon Labs 不仅可满足其设计和开发需求,而且还参与(在广泛的技术支持下)开发旅程的每一步。Silicon Labs 在网格技术方面拥有广泛而深入的专业知识,这让我们的客户能够以创新的方式解决具有挑战性的问题。