Silicon Labs 在 Alexa Live 上宣布为 Matter 和 Alexa 提供无挫折设置

2022 年 7 月 21 日 | Soren Lorentsen | 阅读本文需要 1 分钟

Matter 即将在年底前发布,设备制造商、设计师和应用程序开发人员也都期待将 Matter 投入使用,实现设备的全面连接与协同工作,提升智能家居体验。但这也带来了新的问题:尽管个别生态系统已经为消费者提供了将同一生态系统的设备加入其现有智能家居网络的路径,但却没有告知消费者该如何将不同生态系统的设备集成到智能家居网络中?

作为领先的智能家居平台之一,Amazon Alexa 已制定了无挫折设置指南。本周我有幸与 Amazon 高级首席软件开发工程师 Chris DeCenzo 一起,在 Alexa Live 开发人员大会上探讨无挫折设置相关的问题。

无挫折设置可让物联网更易于访问

考虑到并非每位消费者都是工程师,Amazon 创建了其无挫折设置计划。当消费者逐渐认识 Zigbee、蓝牙网状网络和 Matter 时,他们中的许多人都会感到困惑和挫败。

Amazon 认识到,特定物联网创新背后的小型应用程序开发人员或设计人员团队有时可能没有充足的资源,能考虑到用户设备配置的各个方面,而客户只想将设备从盒子中取出,即插即用。因此,Amazon 推出了无挫折设置,消费者可以利用家中现有的设备来快速添加新设备。许多 Silicon Labs 客户(如 Philips® HueTuya Smart)已经是“无挫折设置”计划的成员。今天,Silicon Labs 宣布将为 Matter 提供无挫折设置支持。

Silicon Labs 为 Alexa 和 Matter 提供无挫折设置

作为芯片供应商和纯物联网领域的领导者,Silicon Labs 在连接 Amazon Alexa 等平台、设计师、开发人员和消费者方面发挥着重要作用。正因如此,我们很高兴地宣布,我们将与 Amazon 合作,提供预配置、预测试的片上系统 (SoC),为 Matter 提供无挫折设置支持。这将有助于我们共同的客户减少在开发方面的时间,缩短产品上市时间。我们正在进行预认证,完成后,预配置的解决方案便会推向市场。我们的设备合作伙伴还将在开发过程中使用我们备受赞誉的 Simplicity Studio 开发套件。这一开发套件采用了经优化的工作流程,可以更快地推进项目、配置设备和优化应用程序。

我们相信,Matter 的到来可以开发人员专注于设计用户体验,而不是关心连接问题。这种专注将会催生出一系列激动人心的创新。在 TwitterFacebookLinkedIn 关注我们,和我们分享您将如何使用无挫折设置,与 Alexa、Matter 和 Silicon Labs 一起构建全新的物联网解决方案!

 

类别: Matter
Soren Lorentsen
Soren Lorentsen
生态系统开发总监 | Silicon Labs
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software