智慧城市

智能水表

智能水表可实现智能节约并降低成本。我们的无线集成电路、设计资源和工具是智能水表设计的理想选择。

简介

什么是智能水表?

随着城市化的快速发展和水短缺问题的加剧,带有泄漏和篡改检测功能的智能水表将使公用事业、城市和市政机构能够尽可能高效地提供水,同时最大限度地减少浪费。智能水表测量住宅、商业和工业应用中的水消耗量。泄漏检测仪检测消耗异常,识别潜在的漏水情况。智能水表为电池供电设备,使用无线低功耗连接,远距离可达,因此所有监测数据均为无线采集。


智能水表的优势

智能水表使公用事业、城市和市政机构能够有效地平衡水的需求和供应,降低成本,并有助于满足可持续发展要求。智能仪表在整个配水网络中实现自动化,并帮助减少漏水等水损失。公用事业公司无需人工抄表即可自动开具用水量发票。过程透明度提高了客户满意度,并有助于客户节约用水。


我们的智能电表解决方案

Silicon Labs 提供了完整的通信和低功耗处理解决方案,非常适合智能水表设计。我们广泛的产品组合包括业界领先的芯片组和模块、创新的无线软件和最稳健的安全性,其中包括全球首个获得 PSA 3 级认证的 SoC(片上系统)。  


智能水表产品开发的关键注意事项

延长智能水表电池寿命  

功耗是智能水表的关键设计考虑因素,使用长寿命电池可避免更换设备,并降低公用事业的维护成本。Silicon Labs 独创的超低功耗 SoC 设计和低占空比优化可实现智能水表电池长达数十年的使用寿命。


选择最佳网络拓扑和协议

在为智能水计量解决方案选择最佳网络拓扑和协议时,您可以根据业务模式、服务提供商和地区选择多种备选方案。通过 Silicon Labs,您可以找到适用于所有场景的硬件和软件解决方案,例如专有无线协议和 Wi-SUN 网状网络。


智能水表和无线性能

广泛的无线覆盖范围和高可靠性的连接性是水务设施的关键决策标准。智能水表通常安装在无线电条件具有挑战性的站点上。Silicon Labs 为您提供 1 GHz 以下 Wi-SUN 网状网络和专有无线协议,使您的设备上实现最大范围。我们的无线 SoC 和模块以其卓越的 RF 性能、高可靠性以及在所有位置保持全连通性而闻名。


安全

考虑到智能电表设备受到黑客攻击的影响,安全应该是关键的设计考虑因素。Silicon Labs 的硬件和软件具有强大的安全性,可保护您的智能电表设备免受最复杂的逻辑、物理和无线攻击。我们获得 PSA 3 级认证的 Secure Vault 固件是全球首款在无线 SoC 和模块上提供这种出色保护的固件。


最大限度地降低 BoM 成本  

通过经优化的物料清单 (BoM) 降低产品成本是大多数智能电表产品开发人员的关键考虑因素。Silicon Labs SoC 同时具有 32 位 MCU 与高性能射频无线电,设备制造商借此可以减少设计中的器件数量,从而降低物料清单成本。

查找合适的产品

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software