System Level Solutions (India) Pvt. Ltd.. (SLS) 是一家领先的跨行业技术服务和解决方案提供商,全面覆盖硬件和软件解决方案。SLS 是 Silicon Labs 的长期客户,因其技术先进且易于使用的创新型生态系统解决方案享誉全球。十多年来,SLS 始终基于 Silicon Labs 创新成果致力开发尖端定制 RF 技术,尤其专注智能电表和家庭自动化领域。这些项目采用基于超低功耗 Silicon Labs EFR32 无线 MCU 平台、家庭自动化网关、温度传感器和门传感器的 Zigbee 设备。其中一款设备(基于 Silicon LabsEFR32FG12)已部署至超过 20,000 个印度智能电表和街道照明应用。
公司希望开发智能电表市场专用 RF 模块并支持 Wi-SUN FAN 1.1,因而再次启用 EFR32 平台和 FG28 双频 SoC。鉴于目前大量客户采用 FG12 解决方案,SLS 启动了内部试点项目,利用基于 FG28 的 NLN721 Nebulae,其中部署了 200 个 Wi-SUN 智能电表节点。在首次可控部署计划中,SLS 可以全面检查每一种设想场景,包括范围、网络稳定性和其他测试,以便后续扩展应用。
Wi-SUN 在印度智能电表计划中展现的优势
印度在智能电表领域领先全球,政府于 2015 年启动了先进计量基础设施 (AMI) 计划。这项立法计划将 2.5 亿传统电表更换为智能电表,推动国家能源网走向现代化。多年来,SLS 一直致力打造业务生态系统和可持续技术解决方案,近期智慧城市项目飞速发展,公司已做好充分准备,通过其广泛的服务组合为有关项目提供支持。智能电表为印度带来了巨大的商机,SLS 在智能电表市场中的崇高地位毋庸置疑。
挑战
System Level Solutions (India) Pvt. Ltd. (SLS) 计划开发 Wi-SUN FAN 1.1 解决方案,旨在规模不断壮大的印度智能电表基础设施中安装可靠的可扩展式智能电表,实现出类拔萃的网络稳定性,提供常见的基于 COTS 的 RF 架构,加快开发速度。
解决方案
凭借与 Silicon Labs 长达十年的合作关系以及与 EFR32 平台丰富的协同工作经验,技术提供商创建基于 FG28 双频 SoC 的强大 Wi-SUN 智能电表解决方案,从而建立大规模稳定连接。
结果
基于 FG28 的解决方案现已纳入现有 SLS 客户的 200 节点 Wi-SUN 智能电表试点项目,用于对网络稳定性、范围和其他变量进行大规模测试。
未来发展重心
- POC 测试取得令人满意的结果后,SLS 将开始面向 2500 个智能电表和 500 个街道照明应用初次部署 Wi-SUN Fan 1.1。
- 同时,SLS 期待探索 Wi-SUN LFN 功能,希望在 2024 年 12 月之前开发出一款产品。
Wi-SUN 是智能电表应用的理想之选。未来可能通过数以千计的节点支持城域网。而且十分适合大规模部署,由于基于开放标准,Wi-SUN 可以与不同制造商生产的设备兼容,功能符合某些特定要求,强烈建议其他开发人员利用大量典型智慧城市应用设备和各种典型 SLS 部署项目开创新技术和新服务,基于标准的协议具备专有网状网络无法媲美的用户测试和监管监督优势。
SLS 之所以推出 200 节点 Wi-SUN 试点,最初目标是将单个设备连接到网络中的每一个节点并实现稳定连接。如果其中任何节点出现任何问题,了解网络恢复稳定性的速度至关重要。为确定这一点,团队将执行一系列综合测试场景,开展以下检查:节点是否可以根据需要始终保持连接;如果断开连接后保留数据,需要多久才能重新连接;如果父节点发生故障,能否创建自愈网状网络;以及另外一些测试。
SLS 与 Silicon Labs 协同合作,利用先进技术积极优化开发流程。SLS 熟练掌握 Silicon Labs Simplicity Studio,这是我们所有技术的统一开发环境,熟练应用可缩短实现 NLN721 Nebulae 所需的开发时间,让 SLS 团队满怀信心地快速行动。
SLS 已获得 WPC(无线规划与协调)认证。WPC 是企业在印度进口、销售或制造无线产品必需满足的资格要求。另外,公司计划从 9 月开始为客户初步部署 2,500 个节点。