视频材料

SS6-103: 快速入门 - Simplicity Studio 6 - 使用演示

简介

本 Simplicity Studio 6 教程介绍如何在已连接的开发板上快速加载和运行预编译演示。演示提供一种简便的方法来探索 Silicon Labs 的智能互联设备技术(包括蓝牙 LE、Zigbee 和 Thread),而无需构建或编译代码。

学习如何:

  • 从 Simplicity Studio 6 中的“设备”页面访问演示
  • 按技术(例如蓝牙、Thread、Zigbee)筛选演示
  • 查看文档和所需硬件
  • 使用内置引导装载程序一键直接运行演示
  • 使用 Simplicity Connect 移动应用与蓝牙演示交互,控制 LED、按键与传感器

无论您是评估 Silicon Labs 硬件还是刚入门物联网开发,本视频都能帮您快速且自信地上手演示。

更多信息:

        快速入门 - Simplicity Studio 6 - 使用演示

        需要硬件:

        Silicon Labs Pro/Dev/Explorer 套件

        关闭
        正在加载结果
        关闭
        Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software