视频材料

SS6-106: 快速入门 - Simplicity Studio 6 - 蓝牙 GATT 配置器

简介

学习如何使用 Simplicity Studio 6 中的蓝牙 GATT 配置器来定义和编辑构成蓝牙低功耗应用程序的配置文件、服务和特征值。

在本教程中,我们使用蓝牙健康温度计示例项目来探索 GATT 数据库的结构与修改方法。

您将看到如何:

  • 在 Simplicity Studio 6 中打开并使用 GATT 配置器
  • 编辑现有的 GATT 数据库项目,如服务和特征值
  • 添加新的标准或自定义服务、特征值与描述符
  • 保存更改并在 Visual Studio Code 中重新构建您的应用程序
  • 使用 Simplicity Connect 移动应用验证更新

学完后,您将了解如何管理蓝牙 GATT 数据库、进行配置更改,并在 Simplicity Studio 6 和 Visual Studio Code 中对其进行测试。

更多信息:

      快速入门 - Simplicity Studio 6 - 蓝牙 GATT 配置器

      需要硬件:

      Silicon Labs Pro/Dev/Explorer 套件

      关闭
      正在加载结果
      关闭
      Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software