开始使用 Simplicity Studio 6
-
7:30
-
6:40
-
5:07
-
15:27
-
11:26
-
9:23
-
19:23
本材料是 Simplicity Studio 6 100 中的第 7 篇(共 7 篇):开始使用 Simplicity Studio 6。
本系列视频演示如何快速上手并使用 Simplicity Studio 6。
本系列视频演示如何快速上手并使用 Simplicity Studio 6。
简介
Simplicity Studio 6 中的软件组件系统提供现成可用的 API 和配置,可以加速您的嵌入式开发。在本视频中,我们探讨这些组件如何简化向项目添加蓝牙服务、外围设备驱动程序等功能的过程。
我们以 EFR32xG24 开发套件为例,讲解健康温度计示例并说明如何通过软件组件集成其蓝牙服务。您将看到如何通过组件界面进行配置更改,以及提供的 API 如何简化应用程序代码。然后,我们将新的 RGB LED 组件添加到项目中,自动配置引脚和定时器,并使用其 API 根据测量的温度改变 LED 颜色。
您将学习到:
- 如何在 Simplicity Studio 项目中查看和管理软件组件
- 如何通过其组件界面配置蓝牙服务
- 如何识别和使用软件组件提供的 API
- 如何添加新的 RGB LED 组件并在应用程序代码中使用其功能
- 使用组件如何节省开发时间并简化配置
学习如何在 Simplicity Studio 6 中查找、管理和配置软件组件,探索其依赖项和文档,并了解它们如何为您的无线和硬件项目节省时间。
更多信息:
- Simplicity Studio 6 组件编辑器用户指南
- Simplicity Studio 6
- Simplicity Studio 6 用户指南
- Visual Studio Code 的 Simplicity Studio 扩展文档
- Simplicity Connect 移动应用程序
快速入门 - Simplicity Studio 6 - 使用软件组件
需要硬件:
Silicon Labs Pro/Dev/Explorer 套件