Z-Wave 长距离:家庭自动化的颠覆性产品
Z-Wave 长距离 (Z-Wave LR) 是智能家居技术领域的颠覆者,大多数 2.4 GHz 技术在满足距离需求方面遇到了挑战,而 1 GHz 以下的技术则面临输出功率有限的问题。Z-Wave LR 是由 Z-Wave 联盟开发的一项技术,通过实现高达 +30 dBm 的传输功率、大型网络节点支持和长达 10 年的钮扣电池寿命,同时保持 Z-Wave 向后兼容性和互操作性,显著增强了 Z-Wave 无线物联网网状网络协议的功能。
Z-Wave LR 是一种不断发展的无线技术,它开创了一个互联的新时代,通过利用现有的调制技术来扩大 Z-Wave 世代的覆盖范围,该调制技术可以扩大通信范围(通过 DSSS OQPSK),同时满足监管要求。Z-Wave LR 具有显著的优势,其设计能够为物联网网络提供更大的无线覆盖范围、更高的可扩展性、优化的电池寿命和强大的安全性。
为什么选择 Silicon Labs Z-Wave LR?
扩展了范围
Z-Wave LR 增加了 Z-Wave 设备之间的传输距离,在使用输出功率为 +20 dBm 的 Silicon Labs EFR32ZG23 设备时,传输距离可达 1.5 英里。这种扩展范围消除了对网络中继器或路由器的需求,提供了完整的家庭或建筑区域覆盖。它释放了 Z-Wave 网络扩展到家庭之外进入酒店和多住宅单元 (MDU) 等大型物业的新潜力,使部署在院子尽头或更远处的物联网设备更容易注册以增强功能。
优化了电池寿命
Z-Wave LR 在考虑了本底噪声和其他干扰源的信息后,根据实际范围需求优化电流消耗。这种动态传输功率控制不会浪费任何功率,并延长了电池寿命,实现钮扣电池寿命长达 10 年的传感器用例。
提高了可扩展性
随着智能家居设备平均安装数量的增加,网络压力也在增加。Z-Wave LR 目前提高了单个物联网的可扩展性,以支持这一上升趋势。
向后兼容
Z-Wave 认证强制要求向后兼容。这意味着,二十多年前上市的首批 Z-Wave 设备依然可以使用新的 Z-Wave 技术在网络中正常运行。该功能需要终端节点和网关/控制器来支持长距离。
- ZG23 和 ZG28 等设备可互操作且向后兼容。它们通过了与其他 Z-Wave 设备相同的 Z-Wave Plus V2 认证程序,能够安装在任何现有的 Z-Wave 网络中。这些设备设计为能够与任何先前安装的 Z-Wave 设备配合使用。
互操作性和安全性
Z-Wave LR 设备使用 Z-Wave 的安全 2 (S2) 框架,为智能家居设备和控制器提供了端到端的加密和先进的安全性。这有助于确保配备 S2 Z-Wave 设备的家庭保持安全。所有基于 Z-Wave 长距离的设备仅支持 SmartStart 作为加入方法,S2 Authenticated 是允许的最低级别密钥。
Z-Wave 认证可确保 Z-Wave 生态系统中的每款产品,包括 Z-Wave LR 设备,都能与所有其他产品配合使用,无论产品类型、品牌、制造商或版本如何。这种互操作性扩展到 Z-Wave LR 设备,可以安装在任何现有的 Z-Wave 网络中。
增加了覆盖范围
Z-Wave LR 设备可以提供超出整个院子的无线覆盖,通过使用 Z-Wave 800 设备将 Z-Wave 设备之间的传输距离增加到 1.5 英里,从而消除了对网络中继器或网状网络的需求。这一增加的距离使 Z-Wave 网络能够扩展到家庭以外的大型物业,如酒店和多住宅单元 (MDU)。对于此类大型物业,长距离、高性能、低功耗和提高设备安全性至关重要。
Z-Wave LR 的能效
Z-Wave LR 旨在扩展 Z-Wave 网络的范围,同时保持能效,这是通常依赖电池供电的智能家居设备的关键要求。此外,支持 Z-Wave LR 的 Z-Wave 800 系列还针对低功耗进一步优化,使设备能够在钮扣电池上运行长达 10 年。
以下是 Z-Wave LR 实现这一目标的方式:
动态传输功率控制: Z-Wave LR 在考虑了本底噪声和其他干扰源的信息后,根据实际范围需求优化电流消耗。这意味着它不会浪费任何功率,并能延长电池寿命。
低功耗功能和电源管理: Z-Wave 设备专注于低功耗和电源管理,这对于物联网网络中电池供电的设备至关重要。制造的 LR 设备可以使用 SDK 的先进电源管理技术,包括延长睡眠时间。在闲置期间,设备可以进入低功耗睡眠模式以节省能源。它们会定期唤醒以传输或接收数据,从而在保持响应速度的同时尽量降低能耗。
优化了通信协议: Z-Wave LR 采用专为保持低功耗优化的通信协议。该协议控制设备之间以及设备与中央控制器之间的通信方式,在不牺牲性能和可靠性的情况下确保能源的有效利用。
启动拓扑优势: Z-Wave (LR) 支持星型网络拓扑。在星型网络中,所有节点(设备)都直接连接到中央集线器或网关。这与网状网络不同,网状网络中的节点可以连接到多个其他节点,而不仅仅是一个中央集线器。
然而,值得注意的是,Z-Wave LR 旨在在更广泛的 Z-Wave 生态系统中工作,该生态系统支持网状网络拓扑。这意味着,虽然单个 Z-Wave LR 设备在星型网络中运行,但它们仍可以是更大范围 Z-Wave 网状网络的一部分。
Z-Wave LR 的目标应用
家庭自动化: Z-Wave LR 是家庭自动化应用的理想选择。它提供完整的家庭或建筑区域覆盖,而无需中继器,从而更容易注册部署在院子尽头或更远处的物联网设备。
大型物业: Z-Wave LR 的扩展范围释放了 Z-Wave 网络扩展到家庭之外进入酒店和多住宅单元 (MDU) 等大型物业的新潜力。
电池供电设备: Z-Wave LR 根据实际范围要求优化电流消耗,延长了电池寿命。这使得它适用于典型的传感器用例,可以在钮扣电池上运行长达 10 年。
商业用途: Z-Wave LR 支持将强大、可扩展的 Z-Wave 无线连接扩展到商业用例和大型公共场所网络,如机场、体育场和竞技场。
Z-Wave LR 为大规模智能建筑部署提供了令人信服的解决方案。它提供了范围更广的连接、节能的运营以及与各种智能设备和系统的无缝集成。通过利用 Z-Wave LR 技术,建筑管理者可以为居住者创造更高效、舒适和安全的环境,同时优化能源使用并降低运营成本。
无论是选择 Z-Wave 的既定路径,还是冒险进入 Z-Wave LR 的未知领域,目标都是一样的:创造智能家居,而且随着技术的发展,这两股浪潮的故事也将永远交织在智能家居的历史长河中。