水是我们最宝贵的资源之一,而房主们在如何管理家庭用水方面也越来越认真。它对房屋而言也可能是最具破坏性的因素之一:漏水可能在数周或数月内都无法被发现,直到出现了大规模损坏,才被发现。对节水加上缓解泄漏状况的需求,再加上智能家居设备的日益普及,是 Alarm.com 的全新 Water Dragon 智能泄漏检测系统得以诞生的推动力。Water Dragon 旨在为 Alarm.com 客户提供另一种保护自身免受家庭意外问题困恼的工具,它是公司多样化解决方案的一部分,能使我们的家庭更安全、更舒适、更节能。
挑战
要开发易于使用的水泄漏检测解决方案,其需要与现有的家庭安全系统集成,从而监控意外活动,并提供使用状况信息,达到节水目的。
解决方案
Silicon Labs 的 Z-Wave 700 SiP 模块 为 Alarm.com 提供了完全集成的控制器、1 GHz 以下收发器和 Z-Wave Long Range (LR) 支持,可在长达一英里的距离内实现联网,并运行多年。
结果
Alarm.com 推出了 Water Dragon,这款紧凑型设备使用超声波技术和 Z-Wave LR 来进行检测,并提醒房主漏水或耗水过多的情况。
为更多用户带来主动式整体泄漏检测方案
在着手开发漏水检测系统时,Alarm.com 的目标非常明确。首先,其解决方案要易于使用。在某家公司对超过 1,200 家房主的调查中,在采用智能家居设备时,难以设置是最常被提及的阻碍。它需要很小的尺寸,并持续运行很长的时间。用户需要能够轻松安装,并且不在不得已的情况下不需要为它费心。这意味着要拥有一个完全能自我供电的设备,其要足够小从而适应狭小的空间,还要有相应的无线组件,从而实现长距离联网功能,除此之外,尺寸还要非常小。
Z-Wave 700 系列模块具有 SiP 封装和 Z-Wave LR 支持,成为了自然而然的选择。Alarm.com 对简约性的关注意味着 Water Dragon 在几分钟内即可安装完成,无需水管工;只需将单个元件连接到家里或企业的总水管,超声波传感器技术便能够检测房屋中任意位置的异常用水活动,并实时提醒房主。用户还可以监控管道温度,以防结冰,并通过 Alarm.com 应用程序查看用水趋势,以确定降低水电费成本的方法。
Z-Wave Long Range 扩展了家庭自动化的可能性
Z-Wave LR 将网络扩展到家庭边界之外,传输范围与 Z-Wave 相比有了显著的增加。Z-Wave LR 的最大输出功率为 30dBm,可以提高传输范围能力。Water Dragon 是首批使用 Z-Wave LR 的 Alarm.com 产品之一,由于其长距离传输功能,无需依赖 Z-Wave 中继器,使房主更容易采用。
除了具有更长传输范围的优势外,Z-Wave LR 还提高了单个网络到 4,000 个节点的可扩展性,网络节点可用性提高了 20 倍。支持更大的网络,这使得在单个网络上便可添加数千个 Z-Wave 设备,进一步扩展了 Z-Wave 技术的强大功能。
Z-Wave 700 和 Z-Wave LR 帮助 Alarm.com 扩展其保护房主的使命
Alarm.com 是智能安全和技术领域的佼佼者之一,其使命是提供智能连接平台,全面保护家庭、企业和家人,而为客户提供主动泄漏检测功能自然而然成为其使命的一部分。Silicon Labs 很高兴能参与 Alarm.com 的解决方案,我们期待着他们接下来的成果。