现已推出:xG27 无线 SoC 为工业应用带来了小尺寸、高性能
Silicon Labs 的 EFR32xG27 (xG27) 无线 SoC 系列已于 3 月发布,现可供购买,其特征集非常适合为工业应用带来全新功能和设计可能性。这些设备专为超低功耗、小占用空间应用而设计,包括工具和仓库设备的资产跟踪。
xG27 是我们产品组合的新成员,旨在应对推动工业和商业发展的几个趋势,包括远程监控的实用性和便利性、电池容量的进步以及设备日益小型化。在之前的博客中,我们讨论了 xG27 如何适合医疗设备和智能家居设备,但也有许多工业物联网用例受益于相同的特征集。
制造商认识到,蓝牙连接所提供的价值超过曾经专有或 1 GHz 以下网络的价值。例如,汽车公司正在为轮胎监测系统添加新功能,这些系统通常依赖于 1 GHz 以下连接,以便在轮胎中的传感器和汽车的计算机系统之间来回通信。但蓝牙可以为驾驶员的智能手机提供关键胎压信息,从而创造更友好、更可操作的用户体验。当在计划公路旅行或为恶劣天气做准备时,如果胎压出现问题,驾驶员可以积极主动地预测可能有益的问题,而不是依靠汽车系统来告诉您胎压何时出现问题。
电动工具 - 无论是在提高性能方面,还是在提高安全性和资产跟踪方面 - 都是 xG27 系列在工业应用中脱颖而出的另一个领域。蓝牙可以降低或消除布线成本。例如,很显然,水压系统需要软管。但蓝牙不需要使用额外电缆来覆盖相同的距离,从而减轻了重量、降低了成本,并最终使其更易于使用。蓝牙还可远程管理功能、设置或性能监控,并可以轻松在建筑物或建筑工地内定位和整理工具。
在更广泛的工业物联网应用中,xG27 将为运营商带来全新功能,包括装配线和漏水检测。得益于 xG27 系列的睡眠电流非常低且尺寸小,电池供电的传感器(如用于检测泄漏的传感器)是非常适用该系列的另一个小亮点。
所有这些应用程序都受益于 xG27 提供的广泛功能列表。一些亮点包括:
- 一款超低功耗 SoC,可为工具、传感器、远程密钥输入和轮胎监测等物联网设备启用蓝牙低功耗和蓝牙网状网络。
- 高性能无线,占用空间小,在小型 SoC 封装中具有同类最佳的蓝牙低功耗性能
- 采用 WLCSP 封装,尺寸为 2.3 x 2.6 mm (19 GPIO),物联网设备制造商可以在极小尺寸机器人和可穿戴设备上实现蓝牙低功耗。
- xG27 采用集成 DCDC 升压,可为物联网设备制造商提供宽电压范围、0.8 V - 1.7 V 或 1.8 V - 3.8 V、甚至低至 0.8 V 的运行能力,可使用单节碱性电池和纽扣电池,进而降低设备的外形尺寸和成本。
- BG27 上的唤醒引脚 (BOOST_EN),可使仓库或运输中的产品在唤醒前保持数月关闭状态,功耗不到 20 nA,确保设备电池保持充满电,以供使用。
- 集成库伦计数器,可准确监控电池电量,以通知用户需要更换水、接近、重量、压力或安全传感器。
详细了解我们的 BG27 系列 2 蓝牙 SoC 和 MG27 系列 2 多协议 SoC。