新型 xG27 无线 SoC 为小型智能家居设备带来安全的高性能网状网络
物联网领域正在经历迄今为止最深刻的变革。无论在我们的日常生活中,还是在家中都正在发生变革,而我们甚至没有意识到这一点。几乎每个人都会产生共鸣的基本活动正是推动此类变革的最大驱动力,比如如何在家里节约能源,以及如何促进更可持续的生活方式。如何让家变得更加便捷高效,以应对忙乱的生活?或者,在一切都变得数字化和互联的情况下,如何保证家中的安全?对于许多智能家居设备制造商来说,满足这些消费者需求可能会成为千载难逢的创收机会。然而,挑战在于如何在资源受限的小型物联网设备中集成高性能无线计算和安全性。
智能家居的增长
家正在成为人们工作、学习、购物、体验等活动的场所,变得比以往更为重要。以家庭为中心的生活方式促使人们投资于家庭,增加了在智能家居设备和无线物联网应用上的支出。无线智能家居市场预计将以 22% 的复合年增长率 (CAGR) 增长,到 2026 年全球总价值将达到 19.5 亿美元。
为了将持续发生的智能家居物联网变革转化为成功的业务,物联网设备制造商将面临挑战,需要构建更小、更智能、更节能和更安全的无线设备(如传感器、开关和恒温器),而此类设备正是构成任何自动化家居的主干设备。
如何构建家用小型电池供电无线设备
在设备功能和外形受限的情况下,设计高能效多节点智能家居解决方案极具挑战性。传感器和门锁等电池供电设备对能耗非常敏感。过大的电流消耗增加了电池更换频率、成本,造成用户浪费。超低功耗无线解决方案帮助设备制造商优化电池寿命,同时提供高性能连接,增强用户体验,并最大限度减少电池问题。
对于开关和调光器等电池供电的多节点设备,Zigbee 绿色能源等节能网状网络技术可以在小封装中实现高性能连接。
安全性是互联智能家居设备用户最关心的问题。因此,让计算受限的低功耗设备更加安全,保护用户的隐私,仍然是设备制造商面临的关键挑战。从硬件组件、软件到无线堆栈,每一层的设备都必须满足许多苛刻的技术要求。
解决方案是 xG27 系列小型无线 SoC
Silicon Labs EFR32xG27 系列无线 SoC 专为电池供电智能家居物联网设备而设计,尽管这些物联网设备采用小封装技术、资源有限,但仍需要高性能无线、高计算能力、大内存和强大的安全性。xG27 外形紧凑,4 x 4 毫米尺寸便集成了所有上述功能,以此降低了生产成本,而且设计更为小巧、时尚,所有这些因素在消费市场中都发挥着至关重要的作用,因为成本节省几分钱便可促使买家做出购买决定,而且买家也会根据产品的外观决定是否购买。
xG27 支持虚拟安全引擎,兼具强大的安全功能,如篡改检测、DPA 对策和 PUF 安全密钥管理,这可确保您的设备不会成为智能家居安全的最薄弱环节。此外,xG27 与 xG22 系列引脚兼容,为 BG22 和 MG22 用户提供了一条升级路径,以获得更大的内存和更高的安全性。
BG27 蓝牙 LE SoC
BG27 具有高性能、超低功耗蓝牙低能耗和蓝牙网状网络,可提供一流的安全性。它是各种智能家居设备(包括接触传感器、温度和湿度传感器、恒温器、HVAC 控制器、门锁、智能电器等)的理想蓝牙支持器件,这些智能家居设备的超低功耗必须与高性能无线、计算和存储能力相配套。BG27 支持蓝牙网状网络,可实现包含开关和传感器的节能和长距离多节点 LED 照明解决方案。
MG27 多协议和 Zigbee SoC
MG27 SoC 系列专为超低功耗 Zigbee 和多协议连接而设计。它支持 Zigbee 绿色能源,适用于终端节点、路由和代理节点,可最大限度延长用户的电池使用寿命。MG27 的理想设备类型是各种电池供电型多节点家居传感器和开关。
了解关于新款 BG27 和 MG27 的更多信息
- 使用 Silicon Labs 蓝牙选型指南找到适合您的蓝牙 SoC
- 了解 Yeelight 如何与 Silicon Labs 合作构建智能照明
- 阅读 BeeHero 如何使用物联网来促进蜜蜂健康