这是最后一期:Works With 2022 即将结束

2022 年 9 月 22 日 | Silicon Labs | 阅读本文需要 4 分钟

今天,Works With 2022 完美落下帷幕。一整天的时间里举办了数场实操研讨会,为第三年的大会(已成为开发人员的最佳学习机会之一)画上了圆满句号。在为期三天的时间里,物联网领域一些最具影响力的大咖以线上方式参与了超过 75 场技术会议和实操研讨会,这些会议和研讨会旨在将有影响力的互联设备更快推向市场并消除采用壁垒。我们还从一些最具影响力的公司获取了推动物联网发展的相关见解。

 

智能、互联设备的机遇和影响

测试

 

Silicon Labs 首席执行官 Matt Johnson 在活动开始时强调了互操作性在未来我们行业中将发挥的作用,同时着重指出,到 2025 年,在用互联设备将有 270 亿台,相当于全球范围内每人约有 3-4 台此类设备。

“Works With 标示了我们是一家什么样的公司;您的成功就是我们的成功。我们在此不是为了确保一种无线协议或技术取得成功,而是为了促进整个行业取得成功,”他向观众说道。“因此,我们专注于促进和投资统一标准、网络和生态系统。” 

为了帮助说明这对设备制造商的重大意义,Matt 邀请了三位技术领导者发表主题演讲。

 

Google Home 产品管理总监 Karen Yao 从其 Google Home 设备和 Google Home Mobile SDK 开始,讨论了 Matter 为开发人员和消费者都可带来益处的潜力。Matter 为开发人员提供了一个可更快构建、测试和部署设备的平台。

“Android 是世界上最大的移动操作系统,运行于 30 亿部手机、平板电脑和其他设备之上。我们的目标是让所有设备的设置和连接都能简单、稳定地工作。”

 

 

Alexa 智能家居业务开发总监 Laura Szkrybalo 论述了Matter 在为客户打造差异化产品方面的潜力。

“我们看到了巨大的潜力,能够为客户打造全新的智能家居体验,这种体验既易于使用,又具有环境感知能力。就环境感知能力而言,即当设备连接后,它们就会工作,”她向观众说道。“我们希望开发人员在使用其选择的无线协议将设备连接到 Alexa 时更加轻松。”

 

 

Amazon Sidewalk 总经理兼首席技术官 Tanuj Mohan 设想了我们日常交互的事物变得互联时,可能会发生什么。

“今天,我们看到物联网已应用于制造、工业、运输和能源领域。但设想一下,如果我们每天接触和交互的事物都是互联的。例如,美国家庭平均每年浪费 10,000 加仑水。多年来,我们已经使用传感器等工具和其他技术来解决这个问题。但设置很繁琐,需要专用的接入点和中继器或扩展器,过程变得异常复杂。”

 

由 Stacey Higginbotham 主持的 Matter 小组讨论

 

今年,Matter 成为了焦点话题。很高兴 Stacey Higginbotham 担任颇受欢迎的 Stacey on IoT 播客主播,带领专家小组,讨论随着 Matter 规范变成现实,我们可期待的事项。

与 Stacey 一道加入大会的还有 Silicon Labs 工程师 Darren Learmonth;Arm 物联网 GTM 和生态系统高级总监 Kevin Ryan;SmartThings 产品副总裁 Mark Tekippe;连接标准联盟营销和会员服务主管 Michelle Mindala-Freeman;Google Nest 集团产品经理 Kevin Po;Silicon Labs 产品经理 Rob Alexander;Comcast 互联家居设备和平台产品副总裁 Jim Kitchen

“有了 Matter,我们都能够说同样的语言,”Po 说道。“这将带来自动化等大量其他能力,从而助力开辟新机遇。我们还可提升用户体验,而不仅仅只专注于互联。”

 

让世界更智能、更健康、更互联

 

在今年活动结束之际,我们邀请了四位创新者,分享他们如何利用连接使世界更安全、更健康、更可持续。

Silicon Labs 首席营销官 Megan Lueders 与 BeeHero 科学战略主管 George Clouston 一道参加了活动。BeeHero 正在利用连接为粮食作物提供蜜蜂授粉服务。我们还听取了 Neptune 营销副总裁 Chuck Brunson 的发言,他论述了其计量系统如何帮助节水,并为我们最宝贵的资源之一的管理和分配提供了可行见解。儿科癫痫学家 Dave Clarke 博士分享了他在帮助监测和检测儿童癫痫方面所做的工作,以及连接如何为患者的显着改善铺平道路。GM 和 Tuya Smart 北美区主管 Fritz Werder 为有兴趣利用技术推进其所关心的事业的开发人员提供了建议,并为将物联网创新付诸实践提供了一些实用建议。

 

扩展 Silicon Labs 物联网产品组合

在 Works With 2022 上,我们还借此机会向开发人员宣布了我们的最新产品,其中包括我们的首款 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE SoC 系列 SiWx917,这是业内功耗更低、电池寿命更长的 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 组合 SoC。

我们还宣布推出我们的 Matter 开发平台,为 Matter over Wi-Fi、Matter over Thread、蓝牙 LE 调试以及 Matter 桥接到 Zigbee 和 Z-Wave 提供支持。Matter 平台的核心是我们的 2.4 GHz 无线 MG24 SoC,它支持 Matter over Thread 作为单芯片解决方案。

我们还宣布推出 Silicon Labs Pro Kit for Amazon Sidewalk,它是市场上首个端到端 Amazon Sidewalk 开发平台,对于开发人员构建支持 Amazon Sidewalk 的设备来说是更为简单的起点。

最后,我们宣布推出适用于 Wi-SUN 的全新解决方案,其中包括全新的 FG25 SoC 和 EFF01 前端模块。FG25 可使用钮扣电池工作十年,非常适合 Wi-SUN 形成网状网络和星形网络拓扑的能力,并针对网络本身及该网络上的设备的低功耗和性能进行了优化。

 

您仍可点播体验 Works With 2022

如果您没赶上 Works With 2022 直播,或者想补看错过的内容,可随时随地点播访问每一会议课程。

Silicon Labs
Silicon Labs
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software