安全 1 GHz 以下 SoC 是 Wi-SUN 智能城市应用的理想选择

安全 1 GHz 以下 SoC 是 Wi-SUN 智能城市应用的理想选择

2022 年 9 月 13 日 | Chad Steider | 阅读本文需要 2 分钟

Silicon Labs 在低功耗无线局域网 (LPWAN) 领域有着悠久的创新历史。这项技术正在全球范围内开始发展,在帮助为公用事业公司开发首批“智能电表”的过程中,我们已经准备好应用第四代千兆赫以下 (GHz) 无线电。

现在,公用事业公司和其他运营互联城市业务(如交通信号灯)的公司正在寻求从他们的设备中获得更多益处。这些联网设备刚推出时,主要是为了更好地监控。例如,单户住宅的智能电表可以告诉公用事业公司每月家庭用电量以计算电费,但除此之外无法提供其他信息。

像许多其他利用物联网的行业一样,公用事业公司正在寻求从设备本身获取更多数据,以便更好地优化和纠正低效现象,确定是否需要维护以及在哪里需要维护,并预测公用事业网络何时会被大量使用,以便实施纠正措施以防止发生中断。在过去,公用事业公司只能预测用电量。随着新的技术进步,他们现在可以准确地确定用电时间、用电率以及用电需求最大的地理区域。

这使各家公司能够为智能恒温器提供高峰时段节能奖励。通过选择加入激励计划,客户可以让公用事业公司控制他们的恒温器,同时确保提供舒适的温度,从而更有效地将能源负荷分散到整个电网中。这只是一个例子,对于其他用例(包括路灯、资产跟踪、环境监控、结构监控等),潜在的连接数量可能达到数十万,在超大型城市中可能达到数百万。这些潜在设备数量庞大,需要一个非常大的、基于标准的网络和开源来支持多个设备。

Wi-SUN 让城市像群星般闪耀

这就是无线智能泛在网络 (Wi-SUN) 的用武之地。Wi-SUN 协议提供一个使用长距离 1 GHz 以下频段的基于标准的大规模网状网络解决方案,这是 Zigbee、Thread、Z-Wave 和蓝牙网状网络等现有网状网络物联网标准所无法实现的。Silicon Labs 是 Wi-SUN 技术的早期采用者,今天,我们宣布推出新款 FG25 SoC,进一步推进了这一进程。

FG25 1 GHz 以下 SoC 凭借一粒纽扣电池便可运行十年,使其非常适合帮助 Wi-SUN 形成网格和星形网络拓扑,从而优化网络本身及其设备的低功耗和性能。星型拓扑是指有一个中心集线器,从它发出许多不同的连接。您也可以把它想象成轮子和辐条。该集线器便是路由器,Silicon Labs 还宣布了其现场局域网 (FAN) 1.1 边界路由器参考设计,该设计现可供下载。

使用 Wi-SUN FAN 1.1 边界路由器,用户可以将其集线器放置在有线设备上,例如路灯或类似设备,并且几乎没有电源限制。然后,这个路灯便成为支持数千台其他设备的中心,这些设备本身就是线路供电和电池供电的混合体。然后,这些电池供电设备可以扩展城市服务的范围。这将使高速公路运营商能够轻松监测高速公路偏远路段的沥青温度,或远处悬架桥的移动,以发现任何异常。通过增加他们可以监控和测量的不同因素的数量,并扩大他们可以从设备收集的数据的数量和类型,Wi-SUN 和 FG25 SoC 可以帮助提高效率、降低成本、提高安全性等。

详细了解 Silicon Labs 的 Wi-SUN

您希望了解有关 FG25 SoC 或 Wi-SUN 的更多信息吗?Silicon Labs 为您提供了大量资源。我们不仅会在 Works With 上的多个课程中介绍 Wi-SUN,还会提供其他点播和技术资源,您可以在考虑创建智慧城市时加以利用:

 

Chad Steider
Chad Steider
Senior Manager, Product Marketing
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software