Silicon Labs 面向最新蓝牙网状网络 1.1 更新所提供的产品
蓝牙网状网络支持物联网以及各种设备之间实现连接的能力,得到了蓝牙技术联盟 (Bluetooth SIG) 和 Silicon Labs 持续开展合作的大力支持。蓝牙网状网络专为需要数千台设备相互通信的苛刻环境而打造,可为复杂系统提供可靠的性能和安全性。蓝牙网状网络的通信模型支持可持续发展工作,有助于减少联网蓝牙低功耗设备之间的能耗。
Silicon Labs 很荣幸能够继续开展蓝牙相关工作,并宣布支持最新 Bluetooth SIG Mesh 1.1 更新,从而可改进安装和更新程序、增强安全性和系统可靠性,并纳入许多通信增强功能。这些进步将在许多商业和工业应用(包括商业照明系统)中大有裨益,从而降低了进入互联网络照明控制 (NLC) 系统的门槛。
Mesh 1.1 包括六大全新关键功能,有助于提高安全性、网络效率和能源使用率,并简化设置过程。凭借对子网桥接来降低网络复杂性、改进消息传送、远程配置和其他功能的支持,Mesh 1.1 更新可简化 NLC 流程。
网络照明控制 (NLC) 和蓝牙网状网络 1.1
通过使用蓝牙网状网络,网络照明控制系统可在一个物联网网络下连接各种设备。这些网络中的设备可包括控制器、调光器、运动传感器、运行应用程序的智能手机以及能量监测系统,所有这些都可在蓝牙网状网络标准下实现互操作。这为照明控制系统打造了简单的一站式解决方案,而不必独立管理每台设备。
Silicon Labs’ starter kits allow for an efficient, intuitive setup process for those developing NLC networks. 该套件包括对蓝牙低功耗和蓝牙网状网络、示例代码以及集成调试适配器的支持。这些工具使用户能够更友好地过渡到互联的 NLC 系统。此外,大多数支持 Mesh 1.0 的蓝牙网状网络产品也支持 Mesh 1.1,从而可无缝集成到最新的更新版本中。
Silicon Labs 和蓝牙网状网络 1.1 的兼容性
Silicon Labs 的蓝牙网状网络协议栈已获认证,能够在许多不同的硬件平台上运行。我们能够提供线路供电和电池供电的物联网设备,为行业合作伙伴营造灵活的环境——我们是仅有的三家能够提供经认证蓝牙网状网络 1.1 协议栈的提供商之一。
Silicon Labs 可提供针对线路供电和电池供电物联网设备的解决方案。Silicon Labs 的 BG21 蓝牙模块可为线路供电物联网设备提供连接,而 Silicon BG24 蓝牙模块可将电池供电物联网设备连接到共享网络。借助这些解决方案,便可在智能手机和平板电脑上完成安装、重新配置和固件更新,而不用像传统照明系统设置那样需要重新布线。此外,增加运动传感器和能量监测等其他功能也更容易实现,这些数据也可通过智能手机应用程序进行访问。
Mesh 1.1 对未来的意义所在
最新蓝牙网状网络更新将促进物联网实现更大增长,并有可能出现更广阔的设备网络。在商业照明中继续采用蓝牙网状网络,将使系统更易安装和维护,同时也更可靠、更安全。
了解有关 Silicon Labs 蓝牙网状网络产品组合的更多信息。