最新蓝牙网状网络规范有哪些新内容
在物联网不断演化过程中,蓝牙网状网络拓扑已成为物联网设备连接和网络通信的重要发展。这项技术可实现多跳和多对多通信,非常适合大型设备网络应用。
随着蓝牙 SIG 最近的蓝牙网状网络功能取得增强,我们将借此机会探索六项具体功能,这些功能有望增强安全性、提高网络效率、降低功耗和简化设置。
定向转发:精确导航消息
网状网络的一个显著特征是它们能够通过各种路径中继消息,确保通信高效、可靠。这些增强特性引入了定向转发这一突破性概念,可以优化消息传递。通过使用一组中继节点建立从源到目的地的直接路径,定向转发能够最大限度减少不必要的消息泛滥,从而降低功耗、提高网络效率。这项创新旨在解决与消息循环和可扩展性相关的常见挑战,进一步巩固了蓝牙网状网络的可靠性。
子网桥接:平衡安全性和通信
蓝牙网状网络 1.0 中引入了子网,可通过隔离建筑网络的不同部分增强网络安全性。但这也会导致不同子网中设备之间的通信效率低下。了解子网桥接功能,在安全性和高效通信之间取得平衡。这一进步可使不同相邻子网中的设备之间进行选择性通信,而不会损害网络安全。子网桥接打开了跨子网无缝通信的大门,从而为智能家居应用和类似的大规模工业网络提供支持。
远程配置:扩大网络设置的范围
在网络中配置新设备时传统上需要靠近配置器,这限制了设置的可能性,在复杂的环境中更是如此。这些蓝牙网状网络增强功能可实现远程配置,消除了设备设置期间的物理接近需求。此功能支持跨多跳配置,允许配置器和设备位于建筑物的不同区域。远程配置流程简化了复杂的设备配置,有助于在广阔的物联网网络中轻松设置和管理。
基于证书的配置:提高安全标准
基于证书的配置功能使用 X.509 格式数字证书对设备进行身份验证,重点侧重于安全性。这种身份验证过程确保只有经过验证的设备才能连接至网络,从而增强了整体网络安全性。新的蓝牙网状网络增强功能结合基于证书的配置,强化了设备身份验证,成为阻止未经授权访问和伪造的重要工具。
设备固件升级:简化维护
保持设备固件最新对于网络安全至关重要,但手动更新在 Mesh 1.0 中带来了挑战。更新版本引入了设备固件更新,实现了监控、获取和在网络中分发固件更新过程的自动化。该功能可简化维护,确保设备保持安全和优化,而不会消耗过多的电力或网络资源。
私人信标:增强用户隐私
隐私在私人信标中最为重要,这是一种全新的网状网络功能,它使用 PrivateBeaconKey 和随机数来加密信标数据。这种加密方法可以防止静态信息暴露在信标消息中,从而加强了用户隐私和网络安全。私人信标可确保敏感数据保持机密,尤其是在涉及可穿戴设备和定位服务的应用中。
蓝牙网状网络的光明未来
包括工业和商业应用在内的领域将受益于这些新功能。例如,照明需要配备大规模、低功耗的设备网络,其中成千上万台的设备需要高效、可靠、安全地相互通信。为了降低总拥有成本,此类网络的试运行和维护也必须做到简单高效。Bluetooth SIG 的全新网状网络标准引入了大量新功能来解决大型商用网络的需求和挑战。
这些创新功能体现了网络安全性、效率和易用性方面发生的重大变革。随着技术的不断发展,Silicon Labs 随时准备为设备开发人员提供支持,助力其利用最新的蓝牙网状网络规范功能,开创安全、高效、互联的物联网网络新时代。Silicon Labs 是蓝牙网状网络标准开发和实施的主要贡献者之一。
要深入了解这些新功能,请阅读我们的白皮书《令人兴奋的六项蓝牙网状网络增强功能 (Six Bluetooth Mesh Feature Enhancements to Get Excited About)》,也可了解 Silicon Labs 的蓝牙产品组合,投入到物联网互联未来中。您还可以观看 Works With 最近的蓝牙 LE 设备开发培训课程,包括专门介绍最新蓝牙网状网络功能的课程。