智能家居

智能设备

增强互联智能家居体验

简介


为何选择智能设备?

人们越来越意识到工作与生活的平衡,并高度重视自己的时间。我们喜欢花时间和家人在一起,或做自己喜欢做的事情,而不是平凡的家务。除了改善我们的居家体验外,我们还会出于保护环境、节约能源和节约资金等原因选择智能设备。

 

“智能设备是家庭电力消费量第三高的家电,仅次于暖通空调和水暖。”-- GreenLogic

 


什么是智能设备?

任何设备都可以借助无线连接和传感器变得智能,通过用户输入、调度或人工智能和机器学习实现远程控制或自主操作 (AI/ML)。传感器与无线连接相结合,可以为终端用户提供有关设备使用情况、温度、使用寿命、维护计划或运行异常的信息。


智能设备有什么用?

智能设备使用户能够连接、控制和监测自己的设备,从而节省时间、能源和金钱。例如,它们可以安排运行时间以适应个人日程安排,利用更便宜的非峰值能源,或最大限度地利用太阳能,以节省时间、金钱和保护环境。此外,它们还可以远程监控设备,以确保出于安全目的关闭它们,即使在主人离家后。


智能设备的优势

智能设备的优势因主要用途和功能而异。以下是每家设备制造商应考虑的一系列机会:

  • 通过智能功能、跟踪使用数据等,提升用户体验和品牌忠诚度,超越竞争对手
  • 环境和能源意识 – 节约水或能源
  • 增强终端用户的工作生活平衡 - 自动化家务
  • 通过安全提供安心 – 故障预测和维护提醒


Silicon Labs 智能设备解决方案

Silicon Labs 是无线连接解决方案的领导者,支持您为您的智能设备配备优秀的 RF 性能和能源效率。在保护您的知识产权免受仿冒和网络威胁方面,我们的 Secure Vault™ 提供先进的物联网安全措施。我们还提供完整的协议包,包括动态多协议功能以实现轻松调试。此外,我们的 Matter 解决方案以及与顶级智能家居生态系统的无缝 SDK 集成,使您能够快速推出智能设备,通过单个库存单位 (SKU) 覆盖更大的用户群。

设计注意事项


设计智能无线设备时应考虑的事项


如何尽可能提高无线可靠性?

墙壁、反射、干扰和盲点导致家庭对无线设备来说是一个苛刻的环境。然而,用户对设备的第一印象通常基于其连接质量。Silicon Labs 的无线 SoC 和模块以其卓越的 RF 性能而闻名,如 BG21 蓝牙低功耗 SoC,它可提供高达 +20 dBm TX 功率(无 FEM)和极高的 RX 灵敏度,确保您的设备可靠连接。对于 Wi-Fi 连接,RS9116 Wi-Fi NCP 模块提供卓越的低功耗单频和双频 802.11 a/b/g/n 以及针对多协议应用的蓝牙共存。


如何优化能源效率?

能源效率对于实现电池供电和可充电设备的更好用户体验至关重要。电动牙刷、剃须刀和厨房用具等电池设备是智能手机、平板电脑或可穿戴设备上附近用户界面之间的连接示例。为了实现尽可能节能的低功耗蓝牙 (LE) 连接,BG22 是正确的选择。它将优秀的超低发射和接收器功率与高性能 Cortex M33 相结合,实现增强的电池供电设备功能。


如何为电池设备增加更多智能?

当您的智能设备在可用性、功能和差异化方面需要更高级别的智能时,人工智能和机器学习 (AI/ML) 功能可以为您提供所需的优势。MG24 多协议 SoC 具有内置 AI/ML 硬件加速器,可以 1/6 的能耗实现提升高达四倍的 ML 推理速度。这种内置功能使您能够将更多智能集成到电池供电的设备中。


如何保护设备免受网络威胁?

安全是互联家居设备用户最关心的问题之一。这很容易理解。一想到有人通过互联的洗衣机或冰箱进入您家就令人恐惧。Silicon Labs 的 Secure Vault™ 是全球先进的物联网安全解决方案,支持您保护您的设备免受最复杂的网络威胁并获得用户的信任。


在合同制造过程中防止仿冒

根据美国海关的数据,消费类电子产品是美国第五大仿冒产品类别,在查获的货物中有 2020 - 11% 含有仿冒电子设备。此外,合同制造可能会带来仿冒风险。Silicon Labs 提供定制零件制造服务 (CPMS) 作为唯一供应商,为您或您的合同制造商提供具有定制安全功能的 SoC,在外包生产期间保护您的 IP 免受仿冒。


发展到 Matter 和智能家居生态系统

Wi-Fi蓝牙是当今智能设备的事实无线协议。然而,大多数智能设备、设备和应用正在通过 Matter 融合到一些主流的物联网生态系统中。通过选择 Silicon Labs 无线解决方案,您可以确保与 Matter 的兼容性,并与 Google Home、Amazon Alexa、Amazon Sidewalk、Apple HomeKit 等物联网生态系统无缝集成。

方框图
查找合适的产品
资源

低功耗 Wi-Fi 是节能物联网设备的理想选择

应对不断发展的物联网威胁的行业领先安全性

将智能家居设备开发与 Matter 统一

2022 年及以后值得关注的智能家居趋势

智能家居:与任何生态系统合作

智能家居设计的未来

Matter - 如何从智能家居孤岛转向统一的无线生态系统

Omdia 智能家居市场动态报告

智能家居设备开发系列

简介
设计注意事项
方块图
查找合适的产品
资源
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software