随着智能手机时代的来临,越来越多的无线技术进入市场,这也使智能照明更加容易实现。然而,早期的市场参与者提供的是昂贵、笨重的集线器和入门套件,因此Yeelight易来通过重新定义智能照明底层技术和改进交互的体验,以及降低市场采用的主要障碍-成本,找到了业务发展的契机
为了避免复杂的硬件需求,Yeelight易来的第一款照明设备利用的是低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy)技术。在早期阶段,大多数设计人员使用低功耗蓝牙、Wi-Fi和Zigbee作为底层通信协议。Yeelight易来优化了底层设计逻辑以确保整个照明系统易于设置、理解和控制。
在接下来的几年里,该团队看到远程访问的需求不断增长,因此第二代产品是基于Wi-Fi标准。尽管此方案在短期内是可行的,但随着家庭中连接节点的数量增长,很难保持多个节点间的同步和设备的稳定连接。低功耗蓝牙和Wi-Fi解决方案的吸引力日渐降低。因此Yeelight易来开始使用蓝牙网状网络(Bluetooth mesh)技术来应对更多的节点。
挑战
寻找一款性能可靠、安全,同时可支持智能照明领域差异化设计需求的全能型芯片。
解决方案
Yeelight易来需要大规模节点的网络解决方案,从而满足照明客户不断增长的应用需求。
结果
Yeelight易来使用Silicon Labs的BG21蓝牙无线SoC和MG24多协议无线SoC, 为全球超过3,000万用户开发出领先的智能照明解决方案
兼具多节点、可靠性的智能照明设备设计
在设计该公司最新的照明系列产品之一Yeelight Pro时,开发团队需要平衡多方面的设计需求并应对多种工程挑战,包括材料、尺寸和成本等。
为此,Yeelight易来需要一款价格便宜且非常适合照明应用领域的芯片。设计团队发现BG21在一个很小尺寸的SoC封装中可以获得所需的RF性能、可靠性和安全性。他们还发现该芯片耐高温的优势,这对于照明设计而言是一个很重要的特性。
Yeelight易来对于设备特性的要求还包括符合便携式电池供电要求的低功耗、蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)认证的稳定网状网络堆栈、设计良好的API和完备的技术文档。
开发Matter标准产品
Yeelight易来还使用BG21SoC作为蓝牙网关桥接器,从而将智能照明设备连接到云。目前,他们正在通过无线升级(OTA)的方式来支持Matter,通过桥接来实现老设备的兼容性。Matter标准旨在支持Wi-Fi和Thread终端设备,然而,Yeelight易来仍望继续支持现有的基于其他无线协议的设备,以确保用户利益。
Yeelight易来现正在评估Silicon Labs的MG24SoC,并预计在2023年推出一款采用MG24的新产品。该公司的产品目前所采用的SoC解决方案与MG24在性能和可用性方面皆有许多相似之处,因此可以通过MG24轻松升级为支持Matter的产品。
Yeelight易来的下一步发展计划?
随着家庭和办公室中的联网节点数量不断增长,Yeelight易来希望继续提供稳定、低延迟的智能照明解决方案。与此同时,他们将优先考虑操作简单、能够自己动手设置,以及支持Matter连接性的新产品,借以提供最好的用户体验。Yeelight易来也将推出主打游戏和娱乐的系列新品。可访问Yeelight易来官方网站以了解更多信息:https://en.yeelight.com/